责任

file

我们了解格兰富的社会责任对环境、对我们周围的人的重要意义。

格兰富对环境问题的关注体现在其所有商业活动和解决方案中。我们设计可循环利用的可持续解决方案,积极申请并取得相关环保认证,并严格按照这些认证标准开展所有业务。

我们仔细挑选原材料,设计可循环利用的产品,通过改良产品不断降低能耗。

但是,我们的责任远不止这些。通过遍及全球的业务网络,我们关注员工福利和其在公司内部、市场及社会上的参与度。格兰富保持开放和平易近人的态度,欢迎任何人对我们提出质疑。社会责任是格兰富发展的基石。

格兰富认真对待社会责任

格兰富是一家全球性公司

但是我们不赞成单一的经营方式。正如格兰富产品能够应对多变的工作环境一样,我们遍布全球的销售和服务公司使得我们可以适应各种市场环境。

产品可循环利用

格兰富泵类产品的设计原则是尽可能地实现循环利用,这是我们在环境保护中力所能及的事情。在一台典型的格兰富泵上,90%~98%的材料都是可以循环使用的。而只使用2%~8%可循环材料的产品就可以被重复用于加热了。

环保认证

格兰富引以为豪的是其所有生产设备都符合ISO 14001和EMAS认证标准。这表明了我们对环境管理的承诺和责任感。我们的承诺贯穿从解决方案设计到产品最终再循环或处理的整个过程。

可持续的解决方案

SQ Flex是为偏远地区设计的环保供水系统。该系统根据用户的具体要求而定制,可以利用适合当地特殊环境下天气特点的能源——风能或太阳能或两者结合。如果不能利用自然能源,SQ Flex则会配备发电机或电池供电。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati