复杂的旧城污水改造的完美解决方案

复杂的旧城污水改造的完美解决方案
格兰富预制泵站和潜污泵在中国重庆的应用
Chongqing PPS-1

2011年11月,格兰富为重庆市沙坪坝区凤中路污水三级管网改造工程提供了1座预制泵站,泵站直径2米、深度8.3米、日泵送污水量4320m³,放置在一个混凝土井内,为人口密集、施工环境复杂的旧城污水改造工程提供了完美的解决方案。

重庆是中国最大的城市之一,同时也是中国西南地区的政治、经济和文化中心。凤中路为重庆市西部的主干道之一,总长度为约10公里,道路沿线密布各类企事业单位、学校、居民区、物流中心等。由于道路长期处于满负荷的使用并欠缺有效的维护,周边的设施损坏严重,影响到周围居民的生活。为改善城市的居住环境,重庆市政府把凤中路改造工程确定为2011年一个重点民生工程,而污水三级管网改造工程为重中之重,也是难度较大的一部分,总投资3000万元,改造污水管道1593米,建造检查井48座,提升泵站1个,总工期为90天。

面对这样机遇,格兰富接受了挑战

对于重庆旧城区改造工程,面临很多的困难:排污设施占地面积要小,工期时间要短、工程的开展要尽量减少原居民的影响,尽量减少施工时对城市交通的影响、设施的外观要美观容易融入周边环境等。这一系列的要求迫使当地政府需要寻求新的技术和新的方案去推进该项目的进行。

在欧洲,预制泵站有超过50年的使用历史,广泛应用于各个领域。预制式泵站概念自2009年格兰富从欧洲引进到中国以来,正逐步被国内客户关注和接受,成为中国污水泵站的设计和应用的一个全新概念和泵站设计应用改革的一股新的力量。它具备传统泵站所没有的优点,而这正是当前国内城市环境改造所需要的。


 

Chongqing PPS-2

泵站主要争论焦点:

有限的空间: 该泵站的选址所在地为一大型物流市场旁, 泵站的旁边有一座人行天桥。如果施工面积过

大,不但会影响附近居民和商户的正常生活和工作,而且会导致人行天桥基础的安全。为此业主和设计师希

望泵站尽可能的小。

工期:该项目工期十分紧迫。从方案确定到安装调试完成只有不足50天的时间,对于传统混凝土泵站来说是

根本不可能的实现。

地理条件:该泵站所在区域的地勘报告显示该处的地质条件不利于基坑开挖,采用传统混凝土泵站基坑支

护成本高。

对周边环境的影响:该泵站位于人行道边上,如果采用传统泵站,体积较大,外观突出,不够美观,对周边环

境影响较大。

控制系统:业主要求泵站必须易于运行和维护,但是同时泵站预算不足以建立一个独立的控制中心。

 

Chongqing PPS-4

格兰富预制泵站解决了传统泵站方案无法解决的问题

在格兰富首次介绍了预制泵站的设计理念后,设计师立刻就意识到针对该项目的特殊要求,该泵站方案可能是当时最好的解决办法。

针对上述的问题,格兰富提出如下解决方案,使得设计师和用户都感到非常的满意和放心:

以下是该项目遇到的特殊问题的解决:

有限的空间:格兰富预制泵站的优势之一是适合在有限的空间中安装。泵站仅仅需要10m2 的占地面积,对业主和施工方来说非常有吸引力。

工期:预制式泵站的生产和组装完全在格兰富工厂完成后,作为一个整体运输到现场,现场安装只用了三天时间,总的工程时间为45天,完全满足工期要求。

地理条件的限制:针对该地区的地理条件,格兰富预制泵站的基坑支护采用逆作法施工,在泵站的外围建造一圈的混凝土挡水墙,相比于沉井法,降低了基坑支护费用,缩短了工作周期。

对周边环境的影响:格兰富预制泵站为全地埋式泵站,外观与周围非常协调,不会影响周边环境。

控制系统: 格兰富先进的远程管理系统可让您在世界的任何一个角落轻松实现泵站的远程管理,泵站几乎无需维护便可稳定运行。

 


一体化,智能化的格兰富预制泵站给泵站设计和应用提供了新的理念和选择,是先进的、客户乐于接受的解决方案。

格兰富上海公司的销售工程师朱晟嵬


格兰富帮助我们找到了地少人多且地质条件差的城市地区类似工程的有效解决途径。我们对格兰富提供的方案感到非常满意,我们将考虑加强和格兰富在泵站设计方面的合作。

该泵站设计负责人陈雪

格兰富预制泵站解决方案:

格兰富提供的预制泵站,具体参数如下:

PPS: GRP筒体 2000mm x 8300mm(H) Q=180m3/h H=14.5m

P=12.5kw

PPS配有:

潜污泵:S1.80.100.125.4.50H.S 

二台泵:一用一备

一套内部管路和阀门

二套自耦装置,导轨和提升链

一套不锈钢篮式格栅

一套压力传感器

一套配有格兰富专用泵站监测模块和远程控制系统的控制柜

 

结论

格兰富预制泵站方案解决了旧城区改造工程中常见的难题,按期完工并在预算范围内。一体化、智能化的预制泵站运行稳定,高效,得到业主和设计院的充分肯定。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati