格兰富水泵为上海国际医学中心 24小时运行的空调系统提供循环动力

格兰富水泵为上海国际医学中心 24小时运行的空调系统提供循环动力
案例故事
概括

概括

上海国际医学中心(SIMC)是百汇医疗集团投资的一家在上海的面向国际化的综合性医院, 建筑面积97000平方米,占地104亩。出于预算考虑,该中心在设计建造时原计划采用国产供暖、供水和空调水泵设备,但在选择产品的过程中,格兰富作为全球最大水泵制造商,凭借其首屈一指的产品、极具优势性的产品寿命周期成本以及可靠的后续服务,使客户改变了初衷,最终选择格兰富作为供商,提供水泵为上海国际医学中心24小时运行的空调系统提供循环动力。

机房

价值优势大于价格竞争

在后期招标时,尽管具备高质量的产品和行业领先的解决方案,格兰富却并不是客户的第一选择。出于预算考虑,上海医学中心原计划采用价格相对较低的国产水泵设备来维持院中24小时不间断运行的暖通空调设备,格兰富水泵作为进口水泵中的佼佼者,其采购价格似乎并不具备优势,上海国际医学中心负责人表示:“我们重视产品质量,同时也追求成本优化,希望找到最恰当的产品,能够兼具价格和价值优势。”


然而,有统计表明,水泵的采购成本、维护费用和运行费用分别占生命周期总成本的约5%、10%和85%,因此,决定水泵产品总成本的主要因素在于其在实际使用过程中的运行费用,而格兰富水泵正是高能源效率和低使用成本的结合,这无疑成为格兰富水泵最具竞争力的价值优势。


超高运行效率可最大程度降低水泵运行成本——在实现同样的流量、扬程和参数的基础上,水泵的运行效率越高,水泵实际使用时轴功率就越低,所配电机功率也就越小,消耗的能源就越少,这是水泵设计和制造工艺的综合体现。作为国家认证节能产品,格兰富水泵比同类水泵的效率高3%,在此次项目中,如果医院内各类服务设备24小时不间断开放,那么格兰富水泵每年可为客户节省逾129万的电费支出,可轻松抵消可能存在的采购差价;精湛的加工工艺、高质量的配件以及高度成熟的技术等优势更帮助格兰富实现高达80%的运行效率,从而进一步降低了产品的使用成本。

服务工程师

格兰富水泵为客户提供了两年标准质保期,以确保产品的后期维护保障;自进入中国市场以来,格兰富在全国建立了60多家服务中心,并成功为多项大型国际运动和赛事场馆提供水泵产品。而最令格兰富人引以为豪的是,格兰富水泵的平均使用寿命超过30年,是普通水泵的三倍,这充分抵消了采购过程中的一次性成本,减少了后续维护费用;高效电机的配套辅助设备相对较小,这也降低了各项配套设施的采购费用,如配电控制柜、供电电缆和减震台座等,进一步降低整体水泵系统采购成本。

李工

最合适的才是最好的

“格兰富产品最大的吸引力在于,它兼具了极高的产品质量、运行效率和便捷的后期维护,为我们提供的是不仅仅是优质产品,更是今后10年、20年甚至30年中运行和维护成本优势,最贵的未必是最好的,最便宜的也不是,最合适的才是最好的。”上海国际医学中心项目负责人表示。


格兰富水泵公司作为世界最大的水泵制造和销售商,凭借其首批通过国家节能认证的水泵厂商,除了将一如既往地为业主提供技术最为领先的解决方案、最优质的产品和最可靠的服务,同时还致力于通过我们的努力,力求在国家号召节能减排的今天更全面地帮
业主节省后续能耗费用,同时对生存环境保护起着重大的作用,也是格兰富追求可持续发展和地球永续发展的不懈努力和承诺。

机房
案例影片




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati