格兰富Hydro MPC供水系统入驻成都复城国际

2015/02/03

格兰富Hydro MPC供水系统入驻成都复城国际

格兰富Hydro MPC供水系统入驻成都复城国际

成都复城国际是复地集团在成都的首个商业综合体项目,紧邻天府新城中央商务区,周边汇聚成都市政府、金融服务产业园和高新产业园区,占地58.8亩,总建筑面积达23万平方米,集商业、休闲、娱乐于一体。

 

“复城国际是复地集团在成都打造的第一个商业综合体,也是复地集团发展体验型商业的成果之一。该项目包含多幢高层写字楼和商品房。持续高效的稳定供水是我们在项目建设时的首要考虑。当然,供水系统的节能也是我们需要考虑的因素之一。基于对品牌的信任我们选择了格兰富,对于产品的表现我们也十分期待。”成都复城国际商业管理有限公司负责人表示。

 

根据客户提供的项目数据和格兰富工程师的现场调查和测算,格兰富为复城国际提供了Hydro MPC系列变频增压供水系统,帮助客户实现稳定恒压供水和节能减排。

 

简易安装,节能高效

格兰富为成都复城国际选择了Hydro MPC系列变频增压供水系统, 该系统由4 套Hydro MPC-F智能泵组构成,两套用于办公楼供水,另外两套用于住宅楼生活用水。水泵并联并安装在通用底座上,并配备格兰富采用CU352智能控制器的Control MPC智能控制系统。所有水泵和机组均由格兰富原厂组装,整体供货,在设备预装后经过彻底检验测试后才可以出厂并交付给客户。在格兰富这套变频增压供水系统的助力之下,复城国际可以在整个商业综合体内实现更平稳地控制系统压力,而智能化的控制系统则可以根据用户不断变化的需求进行供水调节,从而延长配水管道和水管接头的使用寿命,维护整体管路系统生命周期。此套变频系统的优势在于,与不使用变频器的同类水泵相比,大幅度降低耗电量,提升整体系统能效

 

在交付Hydro MPC系列变频增压供水系统给客户之前,格兰富已经将大部分参数设置和测试完毕,因而在现场仅需简要的安装和调试即可,这就大大降低了现场的施工强度,缩短了系统安装调试的时间,同时也为客户节省了相应的安装。

 

此外, 这套增压供水系统中配置的CONTROL MPC控制系统采用了格兰富独有的CU352和IO352控制单元,可以方便

设备管理人员监控和管理供水系统,按照不同楼层的供水需求进行调节,确保各楼层的用户都可享受全天候的恒定水压。

 

与传统商业中心配置的供水系统相比,格兰富Hydro MPC变频增压系统不仅采用了CONTROL MPC控制系统,还配置了格兰富自主研发的立式多级离心泵CR泵。与市面上其他多级离心泵相比,CR泵平均效率要高出10%左右,与其高效率相比,其消耗功率却可以节省15%-20%,这样的低能耗大大节约了水泵运行的电费支出,为客户极大地降低了成本。

 

 

不仅仅是节能减排

稳定的性能和超低的能耗使得格兰富HydroMPC变频增压供水系统得到了复城国际项目单位的认可和赞赏。与此同时,成都复城国际项目单位提出格兰富对其设备管理人员培训该套系统的原理和操作。秉承着格兰富一贯的“责任”理念,格兰富安排了具有丰富经验的工程师,对该套供水系统的运行原理、Control MPC控制系统的智能界面操作以及常见的故障排除等相关内容进行了现场操作演示。

 

对此,成都复城国际商业管理有限公司负责人A说道,“我认为格兰富不仅帮助我们实现了节能减排,达到了我们预算目标,还为我们提供了完善的售后服务,确保系统后续的正常有序运行。专业和责任,这也是我们选择格兰富并成功合作的基石。”

本次格兰富与成都复城国际的合作是Hydro MPC变频增压供水系统在四川地区的最早应用之一。这一次的成功合作不仅完美满足了客户的需求,还为客户创造了效益。成都作为西南地区的经济和商业中心,Hydro MPC变频增压供水系统的成功应用必将吸引更多的用户关注格兰富。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati