格兰富预制泵站PPS解决方案

格兰富预制泵站PPS解决方案
更少的地块占用,更灵活的投资成本控制

在采用格兰富一体化预制泵站PPS解决方案后,中新天津生态城南部雨水泵站不仅利用更少的地块实现了与园区生态化环境相匹配的花园式泵站,同时也满足了地块分期建设的需求。

  南部雨水泵站位于中新天津生态城滨海旅游区域,用于收集处理欢乐水魔方水上乐园及其周边1平方千米内的雨水,是目前全球最大的预制泵站。根据项目规划,雨水泵站采用分期建设,该项目业主方某负责人表示:“我们园区的雨水泵站项目在设计之初就面临了用地紧张的困难,需要在有限的设计地块内安装泵站以满足园区的水处理需求。因此,泵站的尺寸一直是困扰我们的难题之一。此外,泵站的外观必须与园区生态化环境相匹配,这也是该项目的另一个挑战。格兰富的设备体积很小,而且都在地下,对我们的环境影响比较小,同时建设周期短,而且无人职守,自动化运行,经过一系列综合的比较和论证,基本上可以满足我们的建设条件和要求。最终,我们决定与格兰富合作,采用格兰富预制泵PPS解决方案


相比传统的泵站,格兰富预制泵站PPS既达到了我们的设计方案要求,减少了占地面积,又能够更加有效地进行雨水收集和循环回用等一系列的水处理作业。

项目设计师

灵活身躯减少地块占用

为此,格兰富为其提供了预制泵站PPS解决方案。格兰富PPS 设计紧凑,集成度高,占地面积小,在任何环境和狭小空间均可以轻松自由地安装,尤其适合施工作业面小、建筑集中的地块。借助功能性模块化设计,该方案可完全根据客户的需求进行组合,并提供最大化的产品安装自由度和灵活性。

 

一站式解决方案解除后顾之忧

按照南部雨水泵站项目的总体规划,一期建设将率先完成并投入运营。因此,泵站的水处理能力必须考虑到后期项目推进的要求。因此,在一期建设时,格兰富为该项目提供了2 套配备S 泵的一体化预制泵站PPS,以及一套粉碎格栅配水井,二期将再增加一个井筒,远期流量可达3m3/s,日流量达27万吨,完全满足该项目后续建设的雨水收集、污水处理和循环的需求。此外,由于该方案根据地块分期建设的需求分期投入,使投资成本控制更加灵活。


 


南部雨水泵站试运行至今已有半年时间,半年来我们的试运行期间,泵站运行非常稳定,效率非常高,保证了我们区域1平方公里,包括水魔方等重点项目的运行。在汛期雨季期间,发挥了很大的作用。目前是我们整个区域市政排水系统的一个重要结点。

项目业主方负责人

PPS规格

直径:3.8m

高度:8.4m

流量:270000m3/D


 

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati