恒美水压,家中尽享— 格兰富SCALA2 供水变频增压系统正式发布

2016/05/12

scala new product2

恒美水压,家中尽享—格兰富SCALA2 供水变频增压系统,正式发布

在经历数不清的淋浴时糟糕的水压和清洗时龙头细小出水带来的不愉快后,这样的日子即将在2016年5月11日终结。随着全新SCALA2 供水增压系统发布,格兰富为业主带来一款价格适中,并且在所有龙头同时打开,压力都能保持恒定压力的产品。

 

低压或者水压波动所带来的的不适极为普遍。事实上,一项最近的调查显示,80%的家庭用户时不时的需要面对这样的问题。但是现在,格兰富全新的变频增压系统正试图挑战这常见的问题。

 

“很多人之所以忍受低压力和压力波动所带来的不适,是因为他们觉得无能为力或需要水泵安装工花很长时间和很高昂的费用去解决。但事实并非如此。” Henrik Hansen,格兰富全球产品经理如是说。

 

“随着全新SCALA2变频增压系统的问世,用户可以在任何时刻都享受到恒定的水压--即使浴室内的花洒,厨房水龙头和洗车管路同时开启,也不会影响到用水的舒适程度。仅需几分钟即可完成安装,并且在随后的日子了,都持续的为家庭带来高品质的极致舒适生活。

 

结构紧凑、运行安静:与您的家完全契合

SCALA2是一台多合一的供水增压系统,所有配件完全集成一体,结构紧凑到可以装进厨房内的橱柜里。最重要的是,它是一台同类产品中运行噪音最低的产品之一,和一台现代化的洗碗机差不多。

 

“在设计过程中,我们与很多关于用户和安装工交流沟通,很快发现,舒适不仅仅意味着稳定的水流。因此,我们通过采用超低音的水冷电机代替风冷型的电机来大大降低噪音值。我们也在外表设计上更趋向家电化取代了原先家用增压泵工业品的形象。”Henrik Hansen解释道。

 

提升用户使用感受

SCALA2 设计理念就是超便利的使用性。即插即用,并且可通过控制面板友好的用户使用面板来不时的调整水压。

 

“我们将SCALA2尽可能设计成简单运行和操作的设备。但是我们的最终目标是大多数的用户根本不用操作它。SCALA2自身就可以自我调整,并且免维护。也就意味着您无需担忧水压,尽情享受你所期望的淋浴应当带来的极致舒适感。”


了解更多请访问,格兰富官方网站www.grundfos.cn 或格兰富当地民用水泵经销商

该调研由AIM在2015年夏天进行。调研涵盖了3200名来自美国、俄罗斯、中国和意大利的参与者。

 

 

 为什么选择SCALA2?

  • 恒美水压

安装智能水泵控制,SCALA2 在入口压力变化和打开多个龙头时,都能确保恒定   的压力。

 

  •  低噪音

典型应用里,噪音等级进47分贝,是同类产品中最安静的水泵之一。

 

  •  结构紧凑

SCALA2 非常小巧,可以安装在厨房橱柜内,且只重10公斤,可以轻易的提起。

 

  •   操作简便

便于操作的控制面板,可轻易的设定所需水压

 

  • 坚实可靠

SCALA2 由高品质的材料制成,并且已经接受过严苛的质量测试

 

  • 价格适中

是同类别产品的一半价格,仅需7,680RMB,即可得到一台。

 

 

什么场所可以使用SCALA2?

 

SCALA2 适合于最高3层楼,最多8个龙头的别墅和大于90平米的平层或复式房

 

  • 为市政管道供水的家庭进行增压

增加市政管网的供水压力

 

  • 为水箱供水的家庭增压

增加由屋顶水箱、断流水箱和地面水箱供水的压力,包括雨水水箱。

 

  • 为浅井井水供水的家庭增压

可以泵送最深8m的水井的水

scala new product (3)
scala new product (5)
scala22




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati