5 条途径,格兰富产品中心令您的生活更惬意

产品中心小诀窍

1.快速选型

视频:快速选型。 只需输入负载值和选型信息,即可开始选型。 瞬间完成。

根据扬程和流量查找产品,然后决定如何选型——按照应用、泵设计或系列。 就这么简单。

“这对于艰难的初期设计非常有帮助,在大多数情况下,它都能确保最终选择的准确性”,格兰富业务发展经理 Marcus Fich 说。

承包商用它来审核标书。 工程师可以用它来在早期确定项目和系统的要求,然后开始选型。

“初步选择只需不到一分钟,随着更详细的项目要求逐渐明晰,您可以随时对选择进行微调”,他说。 “它能满足您对于流量和扬程的要求——您想要端吸泵? 这款产品正适合您”。

2.项目管理

将选定的产品存入项目文件夹,让您能轻松浏览整个水泵计划表。 您还可以授权其他人,以便与整个团队共享项目,让他们也能进行编辑。

 

3.快速交付产品

需要更快的速度? 想用简单的方法完成工作? 我们能帮助您达成目标。 “有时候您希望以实惠的价格得到一套近乎完美的方案,而不是交付期更长的定制化解决方案”,Marcus Fich 说。 格兰富能够快速交付最受欢迎的产品系列(例如 CR 和 Booster 系列),三天内就能将产品运至您的经销商处。 您只需认准产品搜索结果或产品规格页面上的快速交付(Fast Track)图标。

4.BIM 文件

让 2-D 和 3-D 模型靠边站。 建筑信息模型(BIM)利用随时间变化的运行和维护数据,大大丰富了产品模型的内容。 查找和选择您的产品,然后在产品的 CAD 图纸下寻找扩展名为".rfa"的 BIM 模型文件。

您可以在建筑的整个生命周期内使用格兰富产品的 BIM 文件。 可以说,它给您带来了“栩栩如生的模型”。 “这是建筑的直方图”,Marcus Fich 说。 物业管理者可以从承包商那里得到 BIM 模型,10-15 年后,仍能利用模型中的数据对建筑进行优化。 “目前它的使用还仅限于全世界为数不多的几个地方,但这是我们未来的方向”。

5.快速替换

输入建筑中老的循环泵的名称,我们将找到适合的替代品——能效相等或更佳。 该替换工具可以在线使用,也可以在Grundfos GO 应用程序中使用。

您可以进一步了解 格兰富产品中心或亲自试试这些小诀窍。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati