格兰富推出新的Blueflux标签

超高效水泵将贴上新的能效标签
新的格兰富Blueflux®

以后达到IE4及以上能效级别的产品将带有新的格兰富 Blueflux® 标签

新的格兰富Blueflux®标签。

格兰富于上月为高能效级别电机推出新的 Blueflux® 能效标签。

格兰富电机与驱动器部项目经理Preben Poulsen表示,这一新标签将被贴在以后能效在IE4及以上级别的电机(见编者注*)上,标识出市场上最高效的电机产品。 IE标准是一套用于电机产品 — 比如格兰富水泵中的电机 — 的效率等级制度。 现行欧洲法律规定,电机必须达到IE2级别。这意味着格兰富远远超越了目前的标准。
 

 

照片: 格兰富电机与驱动器部项目经理Preben Poulsen表示,新的格兰富 Blueflux®标签将被贴在效率级别在IE4以上的未来电机产品上 — 它们堪称全球最高效(的水泵电机)。
 


我们正通过创造新技术和高效节能产品,实现着我们成为行业领先者的目标。

格兰富电机与驱动器部项目经理,Preben Poulsen

更高效率的电机意味着水泵将消耗更少的能量,从而让您拥有更低的能源开支。
 

格兰富电机与驱动器部项目经理,Preben Poulsen

格兰富 Blueflux® 是一种专门为水泵而设计的高效电机技术。 在2013年3月之前,这一标签适用于符合IE3能效标准的高效电机和变频驱动器 (单击上方的标签: “关于变频驱动器”)。 该标签现在仍然在使用之中,但上个月格兰富推出的新标签则适用于具有更高效率的电机。

Poulsen说,贴有新的格兰富 Blueflux® 标签的产品属于“全世界最高效率的产品”,有助于为客户实现成本节省。

据格兰富统计,能耗成本在水泵整体生命周期成本中占到了85%。

新的格兰富 Blueflux® 标签将被授予“H”和“I”型号的MGE电机。 这些型号的变频电机效率均达到IE4能效等级。 . *

*编者按: IE4能效水平由IEC 60034-30-1(CD)草案确定。 虽然H和I型号的MGE电机产品所用的电机技术不在IEC 60034-301 (CD)的范围之内,但这作为目前得到确定的唯一一项标准,依然被选作参照之用。 因此,IE4级别虽然未在电机铭牌上标出,但这一效率水平依然可作为参考。
 


属于新的格兰富 Blueflux® 类别的产品将成为全世界最高效率的产品。

格兰富电机与驱动器部项目经理,Preben Poulsen

关于变频驱动器

变频驱动器节省能源和成本

T带有新的格兰富 Blueflux®标签的产品(点击标签“新的格兰富 Blueflux®”,阅读更多) 采用集成式变频器来控制电机的速度。

Poulsen说,格兰富 Blueflux® 电机实现能效的方式与汽车发动机类似。 驾驶者节省能耗的最好办法是调节油门大小控制车速,不要一只脚踩油门到底,另一只脚不断地踩下刹车来控制车速,这样是是浪费能量的。

在水泵中,原理也是相同的。 如果没有变频器,水泵就会持续全速运转,降低流量或压力的唯一方法就是使用阀门或开关。 变频器则能根据水泵需求通过逐步调整速度,从而节省能量。

“如果你用阀门来调节流量或压力,那么你便会浪费很多能量,因为电机做了大量的无用功”他说。
 


驾驶者在踩下刹车时如果还踩着油门,便会浪费能量。 水泵也是一样的原理。
 

格兰富电机与驱动器部项目经理,Preben Poulsen





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati