带 FLOWLIMIT 限流功能的 MAGNA3 循环泵无需在暖通空调系统中设置水泵节流阀。

不需要安装单独的能耗表或节流阀
FLOWLIMIT 的工作原理

如果一座建筑拥有一个迷宫般错综复杂的管道,而您需要为其安装一个暖通空调系统。 除了管道自身的摩擦损失以及较长管段的压力损失外,还有许多因素需要考虑。 即使是水泵自身的规格和功率也需要进行考虑。

据欧洲制冷供暖通风协会(REHVA) 2013 年布拉格第十一届Clima世界年会称,大约有三分之二的水泵会 一直满负荷运行,而实际需要的时间只不过 5%——这说明水泵为了保持暖通空调系统的平衡付诸了何等的努力。

在公司看来,采用了一系列创新技术的格兰富MAGNA3 水泵有望改变这一现况。 除了利用永磁技术来降低泵内摩擦损失的的电动机以及能对水泵流量进行准确测量的传感器外,MAGNA3 还采用了独特的 FLOWLIMIT技术,其允许用户对水泵自身的输出量进行精确的控制。

图 1: 在启用了FLOWLIMIT功能的模式下, MAGNA3 水泵可以通过设置最大限值来降低系统溢流的风险,同时保持系统内部的压力,从而得以降低整体能耗。

 

使用 MAGNA3 和 FLOWLIMIT设定最大流量
“您可以看看其他水泵的流量图,”MAGNA3项目领导人 Anders Nielsen 解释道。 “它们只是一直保持运行,甚至可能永远如此。 现在,我们可以在这些图的 X 轴上添加一条垂直线,对我们的水泵而言,某一特定的流量即是它的最大流量(见图1)。 它们最高可以达到这一流量,泵送这么多的水,但不能超过这一流量。”


MAGNA3 水泵可以按照设定的要求对准确的水量进行循环。

Anders Nielsen——格兰富 MAGNA3 项目领导人

图片: Grundfos GO智能设备可以实现水泵的远程设置、控制与监测。 它可以与格兰富的所有E泵协同作业,通过无线电和红外线技术进行通信; 而且还能提供负荷点监测、功率消耗、介质温度、水流量以及运行时间等参数。 这一应用程序可以兼容苹果 iOS 与 Android 设备。
 

以前,这项工作是通过使用节流阀来完成的。节流阀与水泵本身并没有直接关系,而且无法对其流量进行调节。 “这就像您为汽车加足燃料让车速达到 100公里/小时,但由于您只想汽车以 60 公里/小时的车速行驶,您就会通过使用刹车将车速降至这一水平。”Anders Nielsen 解释说。 无论是开车,还是运行水泵,这都是一种低效的方式。 这样的方式非常浪费。”

现在流量可以通过水泵进行控制,这更容易实现系统平衡,同时极大地缩小了误差。 如果一个系统的设计流量为每小时 100 立方米,如果能够达到这一流量,那么只能说明设计者获得了成功。 但在工作过程中会涉及到许多其他的变量。 当摩擦损失远低于设计中最初考虑的数值时,水泵将以一种非常低效的方式继续保持运行。 例如:在有扇窗户一直打开且没有关闭散热器的情况下,水泵却持续运行,泵送水量不断增加,这就会导致能源的浪费。

MAGNA3 水泵充当终极平衡工具
尽管对于暖通空调系统而言,保持平衡是最具有挑战性的一大难题,MAGNA3和 FLOWLIMIT却能帮助您排除大部分的猜想性工作。

“使用 MAGNA3可以帮助您实现系统的平衡。”Anders Nielsen 介绍道。 “在连接到系统的某一特定分支后,无论管道的直径,也无论潜在摩擦损失的大小,MAGNA3 都能按照设定的要求对准确的水量进行循环。”

此外,Grundfos GO 智能设备控制器还可启用 FLOWLIMIT功能,这既可以由系统操作人员进行人工控制,也可以由水泵进行自主控制。 在对系统进行平衡时,采用节流阀可能并不能轻易完成任务,但MAGNA3 却允许操作人者使用手持式控制器或其 iOS 或 Android 设备直接对水泵下达指令。

简单的安装
哪种类型的系统适合采用 MAGNA3 水泵呢? Anders Nielsen 以一座拥有四面外墙的建筑为例进行了说明。 根据对水泵技术的现有理解,系统必须在每个分支上设置一个节流阀。 采用 MAGNA3 水泵有助于进一步简化系统的结构。 如果您安装了 MAGNA3 水泵,便可以省去安装水泵节流阀的麻烦了(见图 2-3)。
 

 

图 2: 传统暖通空调(HVAC)系统的示意图。 其为每台水泵后面都配有一个节流阀的混合回路。 采用独立电表追踪记录东、西、南、北四翼的建筑内能量流动。
 

由于摒弃了多余的元件,因此能够提高系统的清洁度;由于 MAGNA3 水泵集三大功能于一身,因此可以实现安装和维护成本的节约。 此外,作为一个水泵运行时,它可以提供精确的能量输出读数,而且不需要安装专门的节流阀。 如果将这一网络安装在此前没有暖通空调系统的地方,其还可以降低调试成本。这也意味着,在很长一段时间内,MAGNA3 水泵只需要支付其自身所需的费用。

图 3: 安装了 MAGNA3 水泵与 FLOWLIMIT 的同一系统。 不需要安装单独的能耗表或水泵节流阀。

据 Anders Nielsen 称,在欧洲制冷供暖通风协会 2013 年 Clima世界年会的格兰富研讨会上,一位与会者这样讲道: “如果不需要购买节流阀和额外的能耗表,我就可以节省初始的成本。 提升性能的第一步是了解系统的性能如何。我们可以通过能耗计量以及实时在线结果的记录功能来获取相关的信息。”

点击此处查看 MAGNA3 的更多详情
 

 

图片: MAGNA3 摒除了在供热或制冷系统中安装节流阀的麻烦。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati