太阳驱动水泵

一家泵生产商如何引领太阳能供水系统前进图片:吉尔吉斯斯坦一名妇女从格兰富的SQFlex 太阳能泵系统中放水。
太阳能驱动水泵

三十年来,格兰富一直致力于提供太阳能供水的独立系统。 当初的“明智抉择”现在已经发展成庞大的全球性业务
 

尼泊尔Chitwan省一个村子新建的饮用水塔。

1982 年,第一张光碟(CD)面市,带来了巨大的影响,同时诞生了Commodore 64计算机,Michael Jackson也发行了《Thriller》热卖专辑。

当时的世界基本以石油为动力原材料。和其它机械一样,泵也靠电力驱动运转,但没人关心电从哪里来。

然而,在丹麦和美国加州均设有业务机构的格兰富却已预见到未来石油价格的不断飙升和沉重的碳排放所带给全球的能源压力,并把目光投向了那种无处不在的可再生清洁能源:太阳能。

经过三十年的努力,目前格兰富已成为可再生能源驱动水泵的市场领导者。 格兰富的大部分产品都可以使用太阳能或风力驱动,从而让世界上众多的偏远地区可以用上了清洁的水源。 现在,随着可再生能源渐成主流,使用太阳能和风力作为动力源的水泵已被广泛地应用于全球各行各业的日常活动中。

图片: 尼泊尔Chitwan省一个村子新建的饮用水塔。 当地两个村子首次使用的水泵系统均来自格兰富,并且是太阳能驱动 —— 这就是格兰富公司三十多年研发可再生能源产品的成果。

格兰富早在
可再生能源市场刚刚起步的阶段就投入相关的研究工作中。20 世纪70 年代全球石油危机之后


格兰富公司涉足太阳能业务领域多年后,该领域的市场才逐步形成。

格兰富区域业务发展总监 David McMillan

格兰富地区高级业务开发经理Jens Ove Frederiksen与尼泊尔Chitwan省当地村民一起参加两个太阳能泵系统的揭幕仪式。

– 当全球开始意识到石油资源并非用之不竭时,格兰富已经开始了太阳能利用相关技术的开发。

1982 年,格兰富公司参加了联合国发展计划署主导的一项太阳能驱动泵系统竞赛。 格兰富制造的太阳能驱动潜水泵系统内置了一个逆变器,可以把太阳能光伏板的直流电转换成交流电来驱动水泵。 这个项目催生出了一个完善的太阳能系统,可以为一个1,000 人的村庄提供清洁的饮用水。

图片: 太阳出来了。 格兰富区域高级业务发展经理Jens Ove Frederiksen与尼泊尔Chitwan省当地村民一起参加两个太阳能驱动水泵系统启用的揭幕仪式。

这款高科技逆变器在世界银行报告中获得了其它项目无法比拟的赞誉。 但就市场效益而言,其作用有限。 商业市场认为太阳能光伏板体积大、转化效率低。 系统的年销量仅为 200-300 套,并且多数通过补贴计划销往发展中国家。

区域业务发展经理David McMillan表示,制造可再生能源驱动水泵的初衷并非为了赚钱。 其重点在于创新。

“格兰富公司进入太阳能产业的时候尚属于市场起步阶段,但我们相信这个领域总有一天会变得举足轻重。”McMillan说。

为落后地区提供电力
在发展中国家,电网不稳定的地区最先于二十世纪八九十年代开始尝试使用格兰富的太阳能驱动水泵系统。

任水长流。 格兰富的Jens Ove Frederiksen(穿白衬衫者)和丹麦非营利组织Jysk Landsbyudvikling的Lone Pedersen在尼泊尔Chitwan省一个太阳能供水系统的启用仪式上打开水龙头。 该项目由上述非营利组织(NGO)和格兰富所属的 Poul Due Jensen基金会共同开展。
图片:任水长流。 格兰富的Jens Ove Frederiksen(身着白衬衫者)和丹麦非营利组织Jysk Landsbyudvikling的Lone Pedersen在尼泊尔Chitwan省的一个太阳能驱动供水系统的启用仪式上打开水龙头。 该项目由上述非营利组织(NGO)和格兰富所属的 Poul Due Jensen基金会共同资助开发。
尼泊尔Chitwan省的太阳能供水情况

格兰富区域高级业务发展经理Jens Ove Frederiksen表示,太阳能驱动水泵系统的应用已经扩展到了赤道周边日照充裕的“阳光地带”。

早在2008 年,格兰富成立了Grundfos LIFELINK,该组织负责向发展中国家提供可持续的供水方案,即帮助全球各地的偏远地区构建水塔和太阳能驱动的供水泵站。 居民可以通过手机预付“水费”,再购买饮用水。

图片: 尼泊尔Chitwan省的太阳能供水。

当1982 年太阳能驱动水泵呱呱坠地之际,Commodore 计算机也问世了,当时的太阳能系统就像今天的iPad一样具有革命性的意义。”

格兰富区域业务发展总监 David McMillan

McMillan 表示,由于这套供水系统管理不善,几年后便无法运转。 采用上述付费方式的LIFELINK保证了系统运营方可以获得一定的收入来维护水泵系统,对其进行修理。 2012 年,Grundfos LIFELINK在联合国可持续发展大会“里约20年峰会”上荣获了“全球商业与发展奖”。

McMillan 说,依靠Grundfos LIFELINK这样的可再生能源驱动水泵系统,妇女和儿童就 不必每天花大量时间在抽水、运水上了。 有了源源不断的清洁水供给,孩子们才能上学,女人们才能去工作,村子才逐渐富裕了起来。

格兰富地区业务经理David McMillan表示,制造可再生能源泵的初衷并非为了赚钱。 其重点在于创新。

可再生能源成为主流
更高的效率、更好的效益,再加上更广的功率范围,让格兰富可再生能源产品顺利进入了商业市场。 据Frederiksen 描述,截至到2002 年,80% 的可再生能源产品被销往发展中国家。 现在,以太阳能和风力为动力源的系统已经被广泛地应用于工业和农业中。

2002 推出的SQFlex 标志着格兰富可再生能源产品的转折点。 SQFlex 系统 在驱动电机中内置了一个逆变器,结构紧凑,安装和使用均十分方便。

同时,可再生能源的成本也在不断下降。 20 世纪80 年代,用太阳能光伏板发电1 瓦特的成本大约为20 美元,而今天的费用则不到2 美元。 这样对全球各地的农场、高尔夫球场、酒店和农庄而言,用太阳能驱动抽水的经济效益是相当可观的。

图片: 格兰富区域业务发展经理David McMillan表示,制造可再生能源驱动水泵的初衷并非为了赚钱。 其重点在于创新。

太阳能系统的尺寸也在发生着变化。 2013 版 太阳能逆变器(RSI)进一步加大了太阳能作为大型供水系统驱动能源的可能性。 SQFlex 每天可以抽水 80,000 升,经过 RSI 改造的潜水泵系统则可达每天 500,000 升。

McMillan 认为,这项技术仍有拓展空间。格兰富领导层在三十年前开拓这一领域的决定从商业角度来看或许具有一定的风险性,但这一高瞻远瞩正在造就格兰富历史上的又一个里程碑。

“从直接市场效益来说,当时投入可再生能源系统是明智的投资吗? 或许不是。 但从事业角度来看,它绝对是正确的。”McMillan说。

- Stephanie Bergeron Kinch 撰文
 

尼泊尔村民用容器装格兰富太阳能泵系统输送的干净水。
图片:尼泊尔村民用盛水容器接装由格兰富太阳能驱动水泵系统输送的清洁饮用水。
下载太阳能相关产品手册




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati