格兰富水泵助力百威英博沈阳啤酒厂节能增值

格兰富水泵助力百威英博沈阳啤酒厂节能增值
格兰富水泵助力百威英博沈阳啤酒厂节能增值

百威英博是全球领先的酿酒制造商,也是世界第一大啤酒品牌。在倡导节能减排的世界潮流之下,为了提高设备的经济效益,降低企业的经营成本,为实现社会的可持续发展贡献力量,百威英博与格兰富展开合作,希望格兰富能为其沈阳百威啤酒有限公司冷却系统进行能效评估,并提出整改方案,帮助百威英博沈阳有限公司实现节能增值。

百威英博沈阳啤酒有限公司原为哈尔滨啤酒厂,2003年被百威英博集团收购。厂内用于冷却的水泵已使用多年,其中部分水泵已服役将近10年。这些水泵不仅老化严重,存在一定的安全风险,而且效率低下,耗能巨大。因此,为了降低沈阳啤酒工厂的运营成本,提高设备的经济利用价值,百威英博决定与格兰富合作对该工厂的冷却泵和冷媒泵进行节能增值。


百威英博历来注重节能减排,并把节能减排当做除生产以外最重要的工作之一。百威沈阳啤酒厂的水泵先后由不同的厂家提供。随着使用时间延长,这些水泵越来越难以满足工厂冷却系统的需要,造成了巨大的电能和水能的浪费。在国外,百威英博集团已经和格兰富在泵节能方面有过多次成功合作的经验。因此,这一次在国内,我们仍然选择格兰富

沈阳百威英博啤酒有限公司技术支持经理

先进的技术服务和高效的节能减排解决方案

格兰富节能泵及系统节能减排业务得益于系统全寿命循环使用周期理论,以格兰富先进、高效和节能的产品为基础,通过对百威英博现有水泵及系统的数据测试和分析,得出用户化、定制化的解决方案,帮助百威英博沈阳有限公司改进水泵的使用效率,实现节能增值。

去年3月,在百威英博的邀请之下,格兰富服务工程师前往沈阳百威英博啤酒有限公司进行现场考察,收集工厂内除流程卫生泵以外所有水泵的信息,并利用格兰富的“泵能效评估工具”对7台水泵进行能耗评估,初步判定这些水泵均有较大的节能空间。随后,根据已经收集的初步信息,格兰富工程师在工厂内对具有较大节能潜力的几台制冷系统泵进行了测量,得到了现场制冷系统的系统状况、水泵运行状况和水泵实际运行的数据。最后,格兰富根据这些数据,提出“一对一”替换具有较大节能潜力的水泵,还按照格兰富水泵与既有水泵之间的比对数据,给出详尽的新泵节能率、新泵年电耗和投资回收期等数据。

在格兰富完成现场考察和数据分析后,客户表示,“格兰富团队的服务非常专业,技术十分先进。我相信借助能耗评估能够为沈阳百威啤酒厂提供更为恰当的节能增值方案。我也希望这一方案能够切实节能增值,减少不必要的电力开支。”

 

 

更节约的泵节能解决方案,更快速的投资回报

个月后,沈阳百威啤酒厂根据格兰富的建议方案,使用两台11KW的格兰富NBG125-100-200/219,替换两台原有的30KW制冷卧式蒸发器的冷媒液体输送泵。经计算,两台格兰富高效泵相比旧泵,节能率达到38%,单台泵每年可节省约两万元电费成本,一年内即可收回投资成本。而按照每台泵10年的使用寿命,单台泵10年即可节省电费20多万元。而格兰富能耗评估显示,如果百威沈阳啤酒有限公司的其它几台冷媒水泵能更换为格兰富高效水泵,那么平均每台水泵的节能率将会达到20%左右,大部分水泵运转三年即可收回投资成本。而这些水泵10-15年的生命周期则会带来更大的投资收益。

一直以来,格兰富都积极倡导可持续发展,并以高效的节能减排解决方案帮助我们的客户实现节能增值目标。在国外,格兰富已与百威英博等众多行业领先企业有过成功合作。沈阳百威啤酒有限公司是我们把在国外和百威英博等企业合作的成功经验移植到中国企业的一次成功尝试。该项目的成功,不仅意味着格兰富水节能业务得到了百威英博集团的认可,也充分说明格兰富节能泵在啤酒和饮料行业有着广阔的应用前景。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati