格兰富携手杭州友佳集团共同愿景铺就十年精诚合作

杭州友佳成功案例
案例故事
温总

杭州友佳精密机械有限公司系台湾友嘉实业集团投资,公司成立于1993年,拥有26大品牌,其主要产品为全系列加工机床,包括从立式、卧式加工中心系列、龙门型5面、5轴加工中心、CNC车床、柔性制造系统(FMS)、数控线切割机到电子加工设备等机械加工设备,以其高质量、高精度、高可靠性和先进性与实用性,不仅满足了用户的需求,也提升了国家及地方的产业水平,优化了产业结构,是世界第一大机床加工中心制造集团,在全国有90多个办事处。目前,杭州友佳已成为我国少数出口全系列全功能数控机床厂商,全国外资企业中最具规模的数控机床生产厂。


格兰富与杭州友佳的合作可以追溯到10年前。其合作基础来源于双方对建立可持续发展和节能低碳社会的愿景。从最早的格兰富的卧式离心泵CH,到MTH,SPK,CRK,到CR HS等等,再到MTS系统,格兰富的产品一次又一次地获得了友佳的信任和亲睐,而友佳也在与合作中不断提升产品品质,创造出更多的社会价值。双方通过十多年的合作逐渐向着共同的目标靠近。


对于中高压系统来说,友佳之前采购的水泵需要两台水泵串联工作,比较浪费空间。因此,自2009年开始,友佳开始采购格兰富MTS系统应用于友佳数控机床生产车间,每年的采购量大约在20套。


“友佳客户对工厂的水泵系统有两大要求:首先,水泵系统必须能够满足加工需要,其次,机械加工环境要求水泵产品的故障率低。十多年的合作下来,格兰富的产品一直都是非常稳定的。”

张梁 —— 研发设计部课长 杭州友佳精密机械有限公司

张梁

在数控机床加工领域,随着对加工件质量和精度要求的不断提升,以前的机床较多采用的压力是20-30bar,而现在的压力要求提升为70-80bar甚至更高。因为,一些机床的冷却剂通道只有4毫米甚至更小,这就要求更大的压力才能让刀具和加工工件得到充分的冷却和冲屑,让机床得到更好的运转。

格兰富MTS系列螺杆泵可以为机床提供高达 130bar 的压力和高达 900 升/分钟的流量,完全满足了友佳机床的工作要求,而整套系统配置的泄压阀也让友佳省去了额外配置的麻烦,确保系统的稳定性和安全性。

与此同时,友佳和格兰富合作的十年中,采购了各种不同型号的水泵产品,随着时间的推移,即使同一型号的水泵技术也在迭代更新,而水泵在长时间的工作中会产生磨损,需要更换。因此,友佳要求我们提供的产品便于模组化,既有利于产品在更新换代时的安装操作,也可以实现统一化界面管理,方便水泵的监控与管理,提高工厂效率。

产品

格兰富MTS系统是一套预组装的水泵,包括不同尺寸的定制泵基板、管道和液压阀。这些可以预组装的模块既可以实现快速安装,减少安装时间和不必要的费用支出,又可以使得友佳工厂的设备操作人员根据机床的工作需要,随时进行调节,还可以发挥水泵及配件统一的安装界面的优势,实现更好地模组化及其管理。

现场装配

十多年的合作让友佳和格兰富成为彼此信得过的伙伴。作为全球最大的水泵制造和销售商,和首批通过国家节能认证的水泵厂商,格兰富将继续为客户提供优质的产品和服务,还将为打造绿色节能中国不懈努力。友佳作为世界知名的数控机床厂商,除了继续提供优质的机械加工产品以外,还将持续地为建立绿色环保的社会努力。这一愿景是双方以往合作的基石,也是未来合作成功
的保证。

案例影片




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati