格兰富泵节能业务助力北方特种能源集团节能减支

2015/02/03

格兰富泵节能业务助力北方特种能源集团节能减支

格兰富泵节能业务助力北方特种能源集团节能减支

在格兰富泵节能业务的支持下,北方特种能源集团庆华公司厂区工艺水系统优化,大幅度降低了运行能耗,减少了运行费用,实现节能环保的目标。

北方特种能源集团西安庆华公司是中国兵器工业集团所属大型企业,国内军/民用火工品生产能力最大、品种最全、应用领域最广泛的火工品科研生产基地,拥有产品研发、采购制造、检测试验和配套协作于一体的运行管控体系。其军品广泛应用于火箭、导弹、卫星、核武器和常规兵器,承担着我国武器系统大部分火工品生产、科研和试制任务。

 

 

设备老化,亟待更新改造

作为国家重点项目、大型军工企业,庆华公司一直以来都响应党和国家的号召,将节能环保作为工作重心之一,注重可持续发展和企业的社会责任。该厂区北加压站工艺水供水系统上的水泵,安装于1985年,已运行使用了近30年。

 

“庆华公司作为国家重点项目节能环保有着比一般企业更多的责任,希望最大限度地节省每一度电、用好每一滴水。”庆华公司相关负责人表示,“在对老旧设备的能耗排摸中,工艺供水系统上水泵成为了一批需要改造的项目。该批八十年代的水泵,由于较落后的水泵设计和生产技术,以及长期运行造成的磨损,致使目前电耗非常巨大,有违我公司的节能环保理念。”

 

由于工厂建厂较早,部分设备使用年限较长。庆华公司工厂北加压站工艺水供水系统使用的水泵安装于1985年,电机功率为155KW,每年运行时间约为7000小时,已连续运行接近30年,长期运行使得这些水泵不堪重荷,不仅能耗巨大,而效率也是逐年降低。

 

为更换这些老旧水泵,提高工厂运行效率,尤其是减少电费支出,庆华公司在经过一番调查和对比后,选择与格兰富合作。“我们不仅要求供应商所提供的产品提高我们的工厂效率,还要求新的产品必须能够满足我们削减成本,尤其是电费支出的要求”,庆华公司负责人说道,“格兰富是一家领先的水处理解决方案提供商,选择与他们合作也是顺理成章的事”。

 

 

更节能的水泵,更低的成本支出

格兰富工程师在了解到庆华公司的现状和需求后,立即对庆华公司现场的水泵信息进行摘录。然后由格兰富的技术工程师将这些信息录入到格兰富独具创新的“泵能耗检查工具”中,经过系统的自动计算,然后导出了一份详实的“泵潜在节能报告”。通过报告发现,庆华公司每台泵的潜在年节能量达到202,780KWh,这是一个非常可观的节能空间。该报告显示,庆华公司现有6台水泵出现不同程度的老化情况,每台水泵每年潜在的节能量超过20万千瓦时,这是一个非常可观的节能空间。

 

“看到节能报告的时候,很吃惊,没想到替换水泵节能率可高达50%,按照每年运行7000小时计算,不到一年时间我们公司就可以收回替换水泵的投资,”庆华公司负责人表示,“更换水泵之后,不仅可以提高水泵的工作效率,实现了节能减排的目标,还可以大大减少工厂在电费方面的支出”。

 

在与庆华公司工厂负责人反复沟通和确认后,格兰富工程师提出先期更换其中一台陈旧水泵进行试验。结合工厂循环泵的运行要求,格兰富提供了一台高效的中开卧式双吸泵配置132KW的电机进行替换,流量为400立方米每小时,扬程91.5米,不仅降低了电耗,减少了运行成本,很大程度上满足客户节能低耗的需求,还大大提高了水泵的泵送能力,提高了工厂效率。此外,无轴向、径向载荷的设计增加了水泵的使用寿命,简易维护结构也降低了维护成本。

 

第一台试验性格兰富水泵已安装完毕并于去年9月投入运行。剩下的5台同型号水泵也将会陆续安装并投入使用,最终将泵节能工作扩展到整个庆华公司。

 

“相比之前使用的旧设备,格兰富双吸泵既实现了降低能耗的改造目标,又能更加高效的完成工艺水处理业务。这些水泵在安装和投入运营后每年能够为公司减少数百万的电费支出。”庆华公司水电负责人表示。作为全球泵业的领导者,格兰富始终致力于为客户提供领先的创新型水泵技术与解决方案,打造更可靠、更节能、更高效的能让客户收益的泵节能业务,以提高和改进设备的使用效率、减少能源消耗、降低成本为目标,保护我们赖以生存的环境,配合中国节能减排的共同目标,实现节能减支增值的目的。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati