格兰富携手杭州友佳集团共同愿景铺就十年精诚合作

2015/02/03

格兰富携手杭州友佳集团共同愿景铺就十年精诚合作

格兰富携手杭州友佳集团共同愿景铺就十年精诚合作

杭州友佳精密机械有限公司系台湾友嘉实业集团投资,公司成立于1993年,拥有26大品牌,其主要产品为全系列加工机床,包括从立式、卧式加工中心系列、龙门型5面、5轴加工中心、CNC车床、柔性制造系统(FMS)、数控线切割机到电子加工设备等机械加工设备,以其高质量、高精度、高可靠性和先进性与实用性,不仅满足了用户的需求,也提升了国家及地方的产业水平,优化了产业结构,是世界第一大机床加工中心制造集团,在全国有90多个办事处。目前,杭州友佳已成为我国少数出口全系列全功能数控机床厂商,全国外资企业中最具规模的数控机床生产厂。

 

格兰富与杭州友佳的合作可以追溯到10年前。其合作基础来源于双方对建立可持续发展和节能低碳社会的愿景从最早的格兰富的卧式离心泵CH,到MTH,SPK,CRK,到CR HS等等,再到MTS系统,格兰富的产品一次又一次地获得了友佳的信任和亲睐,而友佳也在与合作中不断提升产品品质,创造出更多的社会价值。双方通过十多年的合作逐渐向着共同的目标靠近。

 

对于中高压系统来说,友佳之前采购的水泵需要两台水泵串联工作,比较浪费空间。因此,自2009年开始,友佳开始采购格兰富MTS系统应用于友佳数控机床生产车间,每年的采购量大约在20套。

 

“友佳客户对工厂的水泵系统有两大要求:首先,水泵系统必须能够满足加工需要,其次,机械加工环境要求水泵产品的故障率低。十多年的合作下来,格兰富的产品一直都是非常稳定的。”友佳工厂负责人表示。

 

在数控机床加工领域,随着对加工件质量和精度要求的不断提升,以前的机床较多采用的压力是20-30bar,而现在的压力要求提升为70-80bar甚至更高。因为,一些机床的冷却剂通道只有4毫米甚至更小,这就要求更大的压力才能让刀具和加工工件得到充分的冷却和冲屑,让机床得到更好的运转。格兰富MTS系列螺杆泵可以为机床提供高达 130bar 的压力和高达 900 升/分钟的流量,完全满足了友佳机床的工作要求,而整套系统配置的泄压阀也让友佳省去了额外配置的麻烦,确保系统的稳定性和安全性。

 

与此同时,友佳和格兰富合作的十年中,采购了各种不同型号的水泵产品,随着时间的推移,即使同一型号的水泵技术也在迭代更新,而水泵在长时间的工作中会产生磨损,需要更换。因此,友佳要求我们提供的产品便于模组化,既有利于产品在更新换代时的安装操作,也可以实现统一化界面管理,方便水泵的监控与管理,提高工厂效率。

 

格兰富MTS系统是一套预组装的水泵,包括不同尺寸的定制泵基板、管道和液压阀。这些可以预组装的模块既可以实现快速安装,减少安装时间和不必要的费用支出,又可以使得友佳工厂的设备操作人员根据机床的工作需要,随时进行调节,还可以发挥水泵及配件统一的安装界面的优势,实现更好地模组化及其管理。

 

十多年的合作让友佳和格兰富成为彼此信得过的伙伴。作为全球最大的水泵制造和销售商,和首批通过国家节能认证的水泵厂商,格兰富将继续为客户提供优质的产品和服务,还将为打造绿色节能中国不懈努力。友佳作为世界知名的数控机床厂商,除了继续提供优质的机械加工产品以外,还将持续地为建立绿色环保的社会努力。这一愿景是双方以往合作的基石,也是未来合作成功的保证。

点击观看案例影片。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati