格兰富整体化变速泵解决方案助力江苏科行实现产品一体化可持续输送

2015/02/03

格兰富整体化变速泵解决方案助力江苏科行实现产品一体化可持续输送

格兰富整体化变速泵解决方案助力江苏科行实现产品一体化可持续输送

江苏科行环保科技有限公司,是一家专业从事电力、化工、建材等行业内烟气除尘除灰、脱硫脱硝等环保技术装备研制、工程设计、设施运营等的国家重点高新技术企业。该企业为业内客户提供各类“脱兔100”全技术链、除尘脱硫技术与装备,相关领域的技术装备以及工程管理服务。该公司在全国范围内建有多个工业烟气脱硝技术研究中心与产业化基地,长期承建大型脱硫脱硝工程,在电力、化工、建材等领域表现卓著,业务范围覆盖世界多个国家与地区。

 

作为一家环保装备技术领域的高新企业,科行一直与格兰富保持着长期而密切的合作关系。

 

科行在为其客户提供非选择性催化还原(SNCR)技术,通常需要使用水泵来调配和输送氨水或尿素溶液。然而,这两种溶液均为特殊化学品:氨水具有强刺激性气味,易挥发,具有一定的腐蚀性和危险性;尿素溶液具有刺激性气味,易结晶。因此,输送这两种特殊介质需要使用高性能、高稳定性、全不锈钢的定制工业泵。同时,泵的机械密封必须具备较高的防腐蚀和防磨损能力,还需要恒定的输出压力,从而确保稳定的液氨浓度和喷射头压力,实现安全且可持续的长期输送。

 

“我们计划采购的水泵必须要满足这两种溶液的特殊要求。这对我们的供应商是一个很大的挑战。”科行集团相关设备部的人员表示。

 

泵定制方案,所提供的CRIE系列泵可帮助其解决在特殊化学介质输送过程中所遇到的各种技术难题,为其“量身订做”整体化变速泵解决方案。该方案采用具有极强的抗腐蚀性能的全不锈钢泵体,适用于氨水介质的运输。针对运输介质易腐蚀、易结晶的特性推出高效稳定的碳化硅对碳化硅的机械密封方案,有效防止介质结晶所带来的腐蚀与磨损,减少了因介质泄漏所造成的经济损失与环境污染,同时确保系统长期稳定的运行。集成变频器和水泵控制器的E泵可以在不采用PLC的条件下实现水泵变速恒压控制,确保水泵喷射口液氨浓度和喷射压力的稳定。

 

“格兰富的解决方案完美解决了我们提出的问题,还大大节省了成本,提高了我们产品的层次。我们十分认可格兰富。”科行集团相关设备部的人员说道。

 

格兰富变速水泵方案不仅为科行提供了高效、稳定的系统,便捷的安装体验,降低了介质运输的成本,更帮助科行提高了其产品的整体层次。整体化的格兰富变速泵配备内置变频,有效降低外置变频在维护与维修所带来的不便;而格兰富E泵内置高效滤波模块,有助于降低客户装置在运行时所发出的高频电磁噪音,提高环境的舒适度;滤波模块低干扰的特性也有利于周边通讯设备、电子设备、测试仪器、超声波检测设备的正常运行,确保设备运行精度,极大提升了客户产品的整体层次与使用体验。

 

格兰富不但是全球水泵行业的领跑者,更是不断追求创新、突破自我的实践者。长期以来,格兰富致力于研发更高效、更先进的水泵,以全方面满足不同领域的特殊需求。作为其中最具代表性的智能水泵,格兰富E泵具有出众的性能,可满足客户的多样化需求。格兰富整体解决方案帮助客户有效节约成本,一体化操作结合稳定出众的产品性能更有助于客户提升自身产品的整体层次。这是格兰富推动未来水泵行业发展的王牌,也是格兰富技术智能型产品时代的里程碑式产品。

点击观看案例影片。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati