格兰富携手香格里拉共同推进节能环保可持续发展

2015/02/03

格兰富携手香格里拉共同推进节能环保可持续发展

格兰富携手香格里拉共同推进节能环保可持续发展

格兰富携手云南香格里拉推进城市集中供暖,为当地人民创建节能、环保和高效的生活环境,合力推动城市公共事业的可持续发展。

 

 

供暖方式落后,环境污染严重

香格里拉县位于云南省西北部的迪庆藏族自治州,是滇、川及西藏三省区交汇处,也是举世闻名的“三江并流”风景区腹地,地处高原盆地地区,平均海拔3280米,是典型的高寒山区,大部分地区为低纬度高山寒温性季风气候,冬季历年平均最低温度-11.7℃。该地历史上采暖主要依靠各家各户的烧木柴的火炉、或小锅炉取暧,每年消耗大量的木材,给城市环境和森林造成了较大的破坏。寒冷的气候还导致旅游旺季期缩短,制约了香格里拉旅游业的发展。

 

迪庆热力公司负责人指出,“城市集中供暖将会改善城市居民的工作和生活环境,也将明显有助于香格里拉旅游业的发展。”

 

自2008年开始,该地政府利用丹麦政府贷款,开始推动并实施以电锅炉供热为主的城市供暖的新建和改造项目。最终,格兰富凭借领先业界的技术,独具特色的产品与服务,以及全球实施经验,成功取得该项目的水泵竞标,为该项目提供供热系统所需要的主要水泵。

 

 

格兰富水泵助力城市供暖工程,成效显著

本项目分三期实施,一期工程开始于2008年,2011年完成,共建20座区域供热厂,供热面积300万平方米,管网总长度为200公里。其中,有6个区域的锅炉房已全部建成完毕并投入使用。格兰富为这6座锅炉房提供了15台NGB型端吸泵。先期建成投入使用的9台格兰富水泵已经陪伴香格里拉居民度过了两个供暖季。特别是在坛城供热站

供热的香格里拉藏族中学,供热站的站长尼玛表示:“自从安装了供暖系统,冬天教室里温度达到22至24摄氏度。学生们再也不生冻疮了,甚至有的学生穿着T恤衫上课,所有教职员工和学生对供热效果均十分满意。”

 

一期工程的建成和运行可以取消二十多台分散小锅炉房,每年可节约大约22万立方木材,基本杜绝了燃烧柴禾这一传统而古老的供暖方式,还可以有效减少约1130吨烟尘、115吨二氧化硫和0.75吨灰渣的排放,极大地改善了香格里拉县整体环境,也吸引了更多游客在冬天欣赏香格里来的自然风光。

 

除此以外,格兰富还将继续为二期工程和三期工程提供更多高效节能的水泵,实现整个县域的集中供暖。

 

 

 

节能减排是格兰富使命之一

实行集中供热,是我国节约能源的重要政策之一,也是解决香格里拉县环境污染,造福人民的有效途径。本项目建成后,能够大幅提高热效率,节约能源。本项目的实施可以改善香格里拉县城周边环境敏感区环境质量状况,保护当地森林,改善大气和地表水等地理资源的质量,对周边环境敏感区具有正面的保护作用。

 

一直以来,南方在冬季普遍不进行集中供暖。而对于一些海拔高冬季温度低的城市来说,砍伐木材,燃烧木炭成为最直接的供暖方式。这种方式不仅效率低,而且经常会造成大气污染,影响人们的健康生活。

 

作为一家世界知名的泵解决方案和水处理服务提供商,格兰富历来注重环保创新方面的投入,把不断研究、设计和制造更加节能环保的产品作为自己的使命之一。格兰富与香格里拉在城市集中供暖上的合作,不仅帮助香格里拉实现了节能减排的目标,也充分显示了格兰富在城市供暖领域上具备领先业界的技术和产品。

点击观看案例影片。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati