格兰富为中国铸造更稳定、高效和智能的市政供水系统

2015/05/18

ie expo 4

高品质全系列供水解决方案亮相IE EXPO 2015

2015年5月6日至8日,格兰富中国(展位号:N1 1601)参加了业内久负盛名的IE expo 2015第十六届中国环博会。在本届环博会上,格兰富向参展观众展示了其面向市政水务应用推出的全系列供水解决方案,并且首次向中国市场推出了其最新发布的LS系列中开双吸泵。同时,格兰富市政水务全球及中国的技术团队,在位于上海的格兰富中国概念店与业内资深专家们探讨并分享了城市市政供水领域的最新技术趋势,以及格兰富致力于为中国市场提供更稳定、高效和智能的市政供水系统的远见。

“随着对水资源利用效率的日益关注,市政供水正从单一的自来水供水逐步转向多层次分质供水,包括传统自来水供水、再生水供水、直饮水供水等;同时,为了进一步降低水处理系统能耗,市政供水也要求在保障安全供水的基础上兼顾节能智能供水。采用高效稳定的泵送系统以保障供水全系统的优化运行是实现这一切的关键。”格兰富中国市政水务销售总监张杰先生指出,“格兰富拥有极其丰富的系统优化经验和杰出的品质保障,从而能为市政水务客户提供高品质的全系列供水解决方案 - 从原水取水到净水处理、从市政供水输送到二次供水增压,格兰富能够最大程度实现供水全系统的优化运行。”

 

格兰富全系列供水解决方案

格兰富此次推出的全系列供水解决方案全面覆盖原水取水、净水处理、消毒加药及增压配水等各供水环节。展台展出了一系列应用于关键供水流程的重点产品,其中包括:应用于原水取水的SP系列、适用净水处理领域的计量泵和现场制备次氯酸钠系统Selcoperm、本次最新推出的LS系列中开双吸泵、以及用于建筑二次供水领域的恒压变频供水机组Hydro MPC。

从原水取水到净水处理、从市政管网输水到二次供水增压,城市供水系统的整体稳定运行与各个环节息息相关。要达到稳定的处理效果和优异的节能水平,系统及设备之间必须能互相配合、协调。格兰富全系列解决方案全面覆盖端到端的各大供水环节,凭借先进的生产工艺和严格的质控体系确保产品的可靠与稳定,产品之间具有更高的匹配度和协同度。同时,格兰富拥有丰富的供水工程系统方案解决经验,能够确保产品在系统运行中具有较高的适应性;此外,格兰富可提供定制的系统集成产品,帮助客户实现系统从设计、施工到运行管理的全面优化。

 

格兰富LS系列中开双吸泵

格兰富在本届环博会上还揭开了全新的LS系列中开双吸泵的神秘面纱。LS 系列水平中开双吸离心泵特针对市政水厂和输水管网应用而开发,按照严格的质量标准生产,具有宽广的高效区、低进口必需汽蚀余量、易于维护等特点,有效保证在供水流量大范围变化时,水泵也能运行在高效安全的工作区间,从而降低水泵低效运行和发生汽蚀的风险。LS系列可广泛应用在原水取水、滤池反冲洗、二级泵房送水、农业灌溉、管网中途增压以及再生水输送等方面。

 

格兰富中国水之旅

自1995年进入中国市场以后,格兰富一直引领着中国高端泵技术的发展,而市政水务始终是格兰富中国的核心业务之一。自进入中国开始第一个供水项目以来,格兰富中国已成功运行了大量的水厂及泵组项目,并建立了覆盖全国的服务网络,快速及时地响应客户需求。格兰富不但致力于帮助客户建立良性运行的系统,同时为客户提供一系列高附加值的系统解决方案,例如水泵能效审计、供水管网漏损泄漏和节能控制方案,帮助客户有效降低系统能耗,优化运行成本。

“多年以来,格兰富一直以高能效和高品质的产品闻名于市政水务市场。但即便是最完美的产品,如果不辅以正确的设计、选型和安装,也无法真正解决客户面临的系统稳定性和能效方面的挑战。” 格兰富集团高级副总裁兼中国区首席执行官刘鸿聪先生说,“这正是格兰富的优势所在。我们在中国拥有首屈一指的研发、生产、工程设计及产品方案的团队,我们也拥有针对市政水务所有主要工艺流程的丰富工程设计应用经验。因此,格兰富才能提供真正意义上的一站式市政供水解决方案。”

“格兰富在中国已经走过了非常成功的20年,但是我们对于未来有着更加宏伟的设想。市政水务领域已经成为格兰富中国最强劲的增长点之一,我们期待随着全系列供水解决方案的发布,市政水务团队能够将这一项业务带入全新的高度。” 刘鸿聪先生补充说,“此外,今年格兰富中国管理层已经开始实施一系列重要战略举措,来支持中国区的快速业务增长。尤其值得一提的是,我们将更关注最终客户的需求,开发更多针对中国市场的产品方案,而且还将进一步提升格兰富为复杂需求定制项目的优势。这一切也将有力地促进格兰富中国市政水务业务的高速增长。”

ie expo5




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati