新型CRH卧式端吸泵正式在中国地区发售

2012/01/31

CRH1

2012年1月30日,新型CRH卧式端吸泵正式在中国地区发售,此型泵具有两个显著优势。

可互换ANSI标准的解决方案:格兰富CR-H系列泵是高效的多级泵,符合ANSI/ASME B73.1 z安装尺寸要求。CR-H 系列泵具有多种材质选择同时也是一款效率优化产品。CR-H 泵的进出口尺寸略大于ANSI 规格,从而降低损失提高效率。

ANSI 构造融合CR卓越技术:CR-H 是基于卓越高效的CR,CRI,CRN系列泵设计而成。CR系列泵高效,可靠,具有多种客户化变型产品。CR泵的设计无需轴对中,并且集装式机封几分钟便可快速更换。CR-H 系列泵压力可达300m,额定流量在100m3/h。为满足特定的泵送液体和安装需求,CR-H泵可提供多种工业解决方案。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati