重要性:确保 36,500 多位客户拥有舒适的供热体验

环保集中供热厂选择格兰富进行机组升级配电板技术人员 Martin Gjesing 在保持发动机运行
集中供热案例

对于任何一种集中供热系统而言,水泵都是其中最为核心的部件——它们的使命是要通过漫长的管道将水流输送至消费者的供热系统中,而这绝对是一项充满挑战的任务。 当丹麦蓝纳斯(Randers)的 VERDO——热电联产(CHP)发电厂需要对其主泵进行更换时,企业便借此机会对其机组进行了整体更新。

精益型环保
大多数集中供热企业都希望能降低其二氧化碳和氮氧化物的排放量。 但Verdo 的环保目标更胜一筹。 与大多数燃烧化石燃料的发电厂不同,Verdo 所采用的燃料是100% 的生物质,一种采用有机材料制作的可再生资源。 该厂管理层也希望凭借其二氧化碳排放量和能源消耗量的测量结果成为丹麦最环保的能源企业。

实现这一目标的途径之一就是采用二氧化碳零排放木片和木屑颗粒。 事实上,Verdo已确定即使是在将木料运输至工厂的过程中已最大限度地做到了二氧化碳零排放。

图片: Verdo采用二氧化碳零排放木片和木屑颗粒作为燃料


我们对于机组的主泵提出了非常明确的要求: 超强的可靠性、强大的跟踪记录功能以及出色的水力效率。

Jesper Thillemann Petersen——VERDO 项目经理

36,500 多位客户依赖于 Verdo 的供热服务

项目经理 Jesper Thillemann Petersen 领导了这一主泵更新项目。

“我们致力于为 36,500 多户人家提供全年 365 天的不间断集中供热服务,如今,我们的城市在不断扩大,”他说道。 “无论是对现有的客户、未来的客户,还是整个环境,我们都负有重大的责任。 这意味着我们对于机组的主泵提出了非常明确的要求: 超强的可靠性、强大的跟踪记录功能以及出色的水力效率。

”他继续说道,“这意味着 36,500 多户人依赖于我们所选的这一泵送解决方案——客户每日的舒适体验与此息息相关。”

图片: Erik Sommer 在控制 Verdo 的输配网络。

格兰富的绿色能源解决方案

格兰富可为 Verdo 提供集容量、可靠性以及效率与一体的理想解决方案。 该企业采购了格兰富最大的 HS 水泵,配备了高效的 IE3 电动机,其采用了易于维护的上拉式设计以及可确保水力平衡的双蜗壳设计。

目前,该企业已为在未来几十年为这座不断发展的城市——蓝纳斯(Randers)提供可靠的绿色集中供热服务做好了充分的准备。

城市“格兰富的解决方案满足并超过我们的所有要求。 我们提升了机组的热容量,并为在日后为这座不断发展的城市提供环保可靠的集中供热服务做好了充分的准备。”Jesper Thillemann Petersen如此说道。

点击此处下载格兰富集中供热手册

 

格兰富向 Verdo 集中供热厂交付产品

产品:
* 10 HS and 2 NKG 水泵
*组合容量: 最高可达9700立方米/小时(在压力为 PN25 时)
*电动机: 最高可达 630 千瓦

* 此外还有各种适用于冷却、灭火、水处理等应用领域的其他水泵。 详情请参考我们的格兰富集中供热手册。

 

降低供应管道温度:

*冬季: 从更换前的 95 摄氏度降至更换后后的 78 摄氏度

*夏季: 从更换前的 84 摄氏度降至更换后后的 74 摄氏度

增加容量:
Verdo的热容量已从 40 兆瓦提升到了 60 兆瓦,可以满足 Verdo 集中供热服务区域的预期增长需求。

图片: 格兰富向 Verdo 提供了超大型主泵以及一系列工业泵解决方案


这意味着 36,500 多户人依赖于我们所选的这一泵送解决方案——客户每日的舒适体验与此息息相关。

Jesper Thillemann Petersen——VERDO 项目经理

关于 Verdo
作为一个绿色能源提供商,Verdo是一个座落于丹麦蓝纳斯(Randers)的现代化热电联产发电厂。
产能: 网络: 48兆瓦的发电量与 140 兆瓦的热能,另有 133 兆瓦附加容量(峰值负荷/备用锅炉形式)
客户: 54,000 电力客户, 36,500 供热客户
水泵: 80 多台功率从 0.12 千瓦到 630 千瓦不等的水泵,水泵对于确保 Verdo 运行的稳定性、可靠性与高效率具有核心的作用。 点击此处了解关于 Verdo 的更多详情。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati