巴西的各大体育场馆凭借格兰富的水处理解决方案践行绿色环保理念

保持流动——从球场灌溉到空调系统格兰富为里约热内卢的马拉卡纳体育馆(Maracanã Stadium)提供了全套的水处理解决方案,包括供水、排水、消防系统、空调以及球场灌溉——保持新鲜的绿色草坪。
体育场馆的典型案例

当裁判在 2014 年的夏天宣布巴西世界杯正式开赛的那一刻起,开始输送工作的不仅有运动员和观众静脉中的肾上腺素——更有格兰富在各大场馆中安装的众多水泵解决方案。

格兰富为 2014年夏季在巴西举办的世界第一大足球盛事的12 个赛场提供并安装了 70% 的水泵解决方案。

从重新翻修的经典场馆到全新的建筑,从大西洋海岸到亚马逊雨林,格兰富的水泵涵盖了从球场灌溉、空调到增压和消防等各种应用。

地图: 巴西足球锦标赛的 12 个场馆: 1)亚马逊竞技场(Arena Amazônia)、2)大城堡体育馆(Estádio Castelão)、3)沙丘体育馆(Estádio das Dunas)、4)伯南布哥竞技场(Arena Pernambuco)、5)新水源竞技场(Arena Fonte Nova)、6)国家体育馆(Estádio Nacional)、7)米内朗体育馆(Estádio Mineirão)、8)马拉卡纳体育馆(Estádio do Maracanã)、9)科林蒂安竞技场(Arena Corinthians)、10)洼地竞技场(Arena da Baixada)、11)贝拉里奥体育馆(Estádio Beira-Rio)、12)沼泽竞技场(Arena Pantanal)。


在对系统进行设计时,我首要考虑的因素是要获得稳定的压力和流量,以及选择具有高效节能且能在有限的空间内运行的解决方案。 格兰富的增压泵满足了上述的所有要求。”

Paulo Jorge Salomão Jr——Sondotécnica 公司的工程师和设计师

可靠和高效节能的选择
“凭借我们在业界积累的丰富经验以及良好声誉,我们的优质解决方案已为我们的巴西客户所知晓,”集团执行副总裁 Søren Ø. Sørensen 说道。 “结合我们提供的专家援助服务,格兰富通常会被视为最安全的一种选择。”

除了获经认证的可靠性,格兰富的解决方案将一直致力于在最大限度减少水电消耗的同时,提供世界一流的能源效率。 对于多个特别注重能源效率的场馆项目,格兰富的解决方案不仅满足了所有的技术要求,而且还能最大限度地减小对环境的影响。

提高灌溉效率
12 个场馆全部安装了一系列的格兰富球场灌溉系统。 由于格兰富的增压泵解决方案能够自动适应不断变化的条件和需求,因此有助于简化运营商的系统设置工作。

其中包括在九个比赛场馆中安装的格兰富 Hydro Solo-E 增压泵系统。

“在对系统进行设计时,我首要考虑的因素是要获得稳定的压力和流量,以及选择具有高效节能且能在有限的空间内运行的解决方案。 格兰富的增压泵满足了上述的所有要求。”Sondotécnica 工程设计咨询公司的工程师与设计师 Paulo Jorge Salomão Jr 如此说道。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati