内置双重传感器的循环器将彻底改变 HVAC 行业。

格兰富 MAGNA3 是“水泵中的瑞士军刀”照片:凭借内置传感器和控制器,MAGNA3 可以简化和优化一系列的 HVAC 应用。
MAGNA3 不为人知的优越性

格兰富商业应用经理 Anders Nielsen 认为,尽管它是“迄今为止最精密的循环泵”,但格兰富 MAGNA3 仍然明显领先于它所处的时代。

MAGNA3 能够提高系统适应力和效率,并在供热、冷却、热水再循环等一系列应用中降低能耗。 不过,就像是智能手机仅用于打电话,扳手仅用于厨房水槽一样,在一些用户手中,MAGNA3 在 HVAC 系统中的丰富功能尚未得到充分利用。

“格兰富制造的水泵就像是瑞士军刀,但大部分人仅仅把它当作黄油刀使用”,他说。

照片:MAGNA3 的内置传感器(淡蓝色高亮部分)可以测量泵的压差,以此提高效率。 它还可以测量温度,用于对热水再循环及其他应用进行优化。 资料来源:格兰富

其智能性和多功能性源于可监测压力和温度的内置双重传感器。 此外,它易于调试,还可以通过智能手机和格兰富 GO 应用程序对泵和系统的活动进行实时监控。

瑞士军刀展露锋芒

为了展示 MAGNA3 的多功能性,Anders Nielsen 描述了三个以前分别需要三种泵的场景。

第一种场景需要在辐射冷却系统的混合回路中连接一台泵。 采用定速泵,流量的剧烈波动可能造成压力问题。

照片:辐射冷却系统中典型的混合回路。
图 1:压力随流量变化(定速泵)。 对于常用的定速泵,由于流量下降时阀门关闭,压力会从标称值升为最大值。

但是,通过安装 MGANA3 并将它设为恒压模式,泵速将随着流量而改变,从而精确提供系统所需的压力,Anders Nielsen 解释说。

图 2:压力随流量变化(MAGNA3)。 通过将 MAGNA3 设为恒压模式,无论流量如何变化,压力始终维持在标称水平。

他还说,尽管其他泵也有恒压功能,但 MAGNA3 还有压差传感器等众多额外特性,能够消除压力过高和旁路风险,从而节省能源,提升系统的整体适应力。


“格兰富制造的水泵就像是瑞士军刀,但大部分人仅仅把它当做黄油刀使用”。

Anders Nielsen,格兰富商业应用经理。

还可以通过泵管理移动应用程序 格兰富 GO, (可以下载到 iOS 或安卓设备),将 MAGNA3 设为恒压模式。

压力随流量剧烈波动

第二个场景是一栋商业建筑,广泛分布着暖气管网,需要为供热应用安装一个泵。 与辐射冷却不同的是,该系统中泵和最终用户的距离要远得多(图 3),导致压力随流量剧烈波动(图 4)。

图 3:商业建筑中广泛分布的暖气系统。 由于泵和最终用户距离较远,压力可能随着流量大幅波动。
图 4:暖气供热系统中的压力波动。 根据相似定律(Laws of Affinity),当流量从 25 立方米/小时降至 12.5 立方米/小时时,相关的压降系数为 4,压力从 10 米水柱(mWc)降至 2.5 米水柱。
图 5:暖气系统中的压力波动(MAGNA3)。 格兰富的 Anders Nielsen 介绍说,MAGNA3 含有一个用于测量和控制 Delta P(出口压力和入口吸力的差值)的内部传感器,以满足系统中不同阀门的需求。

Anders Nielsen 说,如果将 MAGNA3 设为比例压力模式,则无论阀门位于何处,始终能精确满足压力要求(图 5),这又是一项智能特性。 其原理在于,MAGNA3 含有一个用于测量和控制压差(出口压力和入口吸力的差值)的内部传感器,可满足系统中不同阀门的需求。

除了通过释放过高的压力来实现系统适应力,这款泵还有用于记录和监测数据的内置工作日志,以及一个能够优化能源利用的选配的温度传感器。

照片:MAGNA3 的内置温度传感器可以确保上班和下班时间内循环水量不超过实际所需,Anders Nielsen 说。

提高热水循环效率
第三个场景是一栋商业建筑,需要一台循环泵来确保水龙头关闭时的热水供应。 除了在上班时间调节用水,业主还想安装一个开/关定时器,以便在楼内无人时关闭水泵。 虽然 MAGNA3 可以连接定时器,但其实并不需要。 Anders Nielsen 解释说,用户只需将它设为恒温模式,就能实时监测系统温度。

“内置的温度传感器可以确保上班和下班时间内循环水量不超过实际所需”,他说。
仅此一项,就能为业主节省不少成本。 丹麦建筑研究学会的 研究(丹麦) 表明,在商业建筑的热水能耗中,再循环所占的比例超过 50%。

研究(丹麦) 表明,在商业建筑的热水能耗中,再循环所占的比例超过 50%。

 

“内置的温度传感器可以确保上班和下班时间内循环水量不超过实际所需”,他说。
仅此一项,就能为业主节省不少成本。 丹麦建筑研究学会的 研究(丹麦) 表明,在商业建筑的热水能耗中,再循环所占的比例超过 50%。


第三个场景是一栋商业建筑,需要一台循环泵来确保水龙头关闭时的热水供应。 除了在上班时间调节用水,业主还想安装一个开/关定时器,以便在楼内无人时关闭水泵。 虽然 MAGNA3 可以连接定时器,但其实并不需要。 Anders Nielsen 解释说,用户只需将它设为恒温模式,就能实时监测系统温度。

 

“内置的温度传感器可以确保上班和下班时间内循环水量不超过实际所需”,他说。
仅此一项,就能为业主节省不少成本。 丹麦建筑研究学会的 研究(丹麦) 表明,在商业建筑的热水能耗中,再循环所占的比例超过 50%。

系统思维

MAGNA3 的内置传感器可以收集温度、时间、压力、数量、能耗等方面的数据。 这些旨在加强控制和监测的措施是格兰富 iSOLUTIONS(智能解决方案)计划的一部分。

格兰富 iSOLUTIONS 旨在摆脱基于部件的传统方法,转而着眼于整个系统。 尽管仅凭 MAGNA3 就能在各种应用中提高效率和降低能耗,但要想取得显著成效,仍要依靠解决方案中的一整套系统,Anders Nielsen 说。

“格兰富已经降低了 MAGNA3 的能耗”,他说。 “但实际上,与锅炉等其他部件相比,这款泵的能耗可以说是微不足道。 它能从系统层面提高效率,还能降低其他部件的成本。 这才是真正的省钱之道。 这是未来发展趋势”。

图片: 通过格兰富 GO,用户可以实时查看流量、能耗、温度等信息。 此外,用户还可以远程管理 MAGNA3。 在这个场景中,可以将泵设为恒温模式,用户只需上下拖动滑动条,就能精确选择设置值。

点击此处 详细了解 MAGNA3。

作者:Joseph DeVoir





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati