通过HVAC升级 实现能耗减半

丹麦驻华大使馆 通过HVAC升级 实现能耗减半
水泵帮助大使馆实现碳中和

借助于格兰富iSOLUTIONS HVAC系统水泵,位于中国首都的丹麦大使馆正在不断尝试,有望降低其40%左右的整体能耗。

 

embassey building

丹麦驻中国大使Friis Arne Petersen表示,丹麦大使馆是北京第一批不断寻求创新方式来提高其院内建筑物能效的大使馆之一。丹麦使馆将付诸不懈努力,希望能够在实现碳中和的同时提高回收利用率,并且逐渐能够实现自给自足。为实现这种绿色转型,使馆已经安装了格兰富的新型循环泵,用于建筑的供暖、供冷及热水循环(HVAC)。

“我们作为一家政府机构,竭尽所能,始终站在环保技术的最前沿,这不仅仅体现了我们自身的公信力,也代表了我们对所在的国家——中国以及其他丹麦乃至外国公司和机构的表态,”Petersen说道,“因此,我们必须做到言行一致。”

去年,国际咨询集团丹麦科威(COWI)公司对北京的丹麦大使馆进行了一次能源审计。结果表明,只要对老旧水泵进行升级,就有可能大大地节省能源。该使馆完全按照20世纪70年代实施的丹麦建筑法规分多个阶段修建和建造。

“该大使馆的能耗相当高——每年每平方米为475千瓦时——而目前丹麦对于类似新建筑物的法规规定每平方米仅为71千瓦时,” 科威公司的项目经理GITTE Svantemann说,“我们针对该使馆的所有区域编制了一份节省能源的优先级列表,而升级旧水循环泵是重中之重。我们发现,老旧水泵的尺寸过大,而更换这些水泵是减少整体能源消耗的关键所在。”

 

“我们向该大使馆推荐了格兰富和他们的水泵解决方案,因为我们认为格兰富是这个领域内数一数二的企业,” Svantemann补充道, “他们提供的设备经久耐用,其高效率也颇受赞誉。”

 

丹麦大使馆行政主管Kristian Dalestedt Jakobsen评价说:“我们要求格兰富能够开发出一种采用可靠操作系统的节能解决方案。之后,格兰富立刻提出了一个方案,由于他们是这一领域的市场领导者,因此我们使馆会选择这家丹麦公司也是顺理成章的。”

图片: 北京的丹麦大使馆

 

 

降低40%能耗

 

Ambassador

该使馆的目标是降低35%到40%的热水和冷水能源消耗。这就需要一个无需对其温度进行不断调节的高效率供暖系统。以往的丹麦大使馆需要一名供暖、通风和空调(HVAC)专家每年两次(春季和秋季)前往调整恒温调节器。而且,有些老旧水泵已经工作了十余年。

 

新型格兰富iSOLUTIONS泵配备有内置控件,可实现理想的供暖、供冷和热水传输。它们能调节转速,并且在无需全工作速度的情况下,这种水泵可通过名为AUTOADAPT™(自适应)的功能根据实际系统要求对水泵性能进行调节。这就确保了水泵能够自动调节以适应系统以及系统在全年内的任何变化,不仅拥有较高的舒适性,而且能够降低能耗。

 

使馆的电工王益群(音译)对于水泵的易操作性十分赞赏,他说:“我已经在使馆工作了近13年,从来没有见过这样的水泵,它们几乎没有噪音,也无需占用太多的空间。与此同时,它们也非常实用,因为它们具备许多自动化功能,如自动温度和压力控制等,这些都是我们之前使用的水泵所无法比拟的。”

 

为了记录用电量,格兰富在所有34台装置(有的内置了电表功能)上都安装了电表,以便可以按月监测耗电量。即使水泵是近日安装的,且系统也仅仅运行了短短一年的时间,但是初期读数表明,节约的能源量很有可能达到格兰富和使馆设定的目标。

 

“如果这个系统可以实现我们的预期目标,那么我们每年将减少约25公吨的二氧化碳排放,”Jakobsen说,“我们将节省40%以前用于冷热水循环的能量。这不仅仅可以帮助大使馆节省一大笔成本,还能够更好地促进环保,这​​对大使馆和中国而言可谓是一个双赢方案。”

图片: 正在讨论增强环保意识的重要性的丹麦驻华大使Friis Arne peterson

 

不仅仅是为了省钱

 

workshop

丹麦大使馆表示,他们希望鼓励丹麦公司和中国公司追随他们的脚步。但是,中国的水电是由政府财政补贴的,所以价格相对较低,这就导致了这样一个疑问:“绿色环保”是否会产生经济效益呢?

然而,Petersen表示,这并不是最重要的一点。

“开发绿色解决方案中最重要的问题是要证明对环境负责的重要性——不仅仅是为了省钱,” Petersen表示,“我们致力于环保创新方面的投入,以此来表达对当今和未来的世界气候问题的关注。其他国家的大使馆都对这个项目很感兴趣,但是我们也希望鼓励中国企业改变他们的思维方式,探索节能的解决方案,增进对环保技术投入的认识,而能够带来丰厚回报的格兰富水泵就是他们的理想之选。。购买劣质产品的确可以临时应急,但是一段时间后,便会出现一系列的问题而导致需要花费高昂的费用。”

“中国的环境污染问题已经对很多一线城市的居民和财政产生了巨大的影响,” Petersen补充说,“包括航班延误、交通拥堵、医疗费用上涨等等,这些仅仅是几个例子而已。我们可能算不上北京的主要机构,但为了创造一个更环保的中国,我们正在努力改变自己的行为,而且我们将继续倡导使用像格兰富水泵一样的绿色解决方案。在丹麦,我们有一句类似于中国谚语一样的话,那就是: ’千条小溪汇成大河’。”


 

电工王益群在大使馆工作了13个年头,却“从来没有见过这样的水泵”。
电工王益群在大使馆工作了13个年头,却“从来没有见过这样的水泵”。

大使馆的格兰富iSOLUTIONS

格兰富为位于北京的丹麦大使馆提供了以下iSOLUTIONS循环泵,提升了使馆的室内舒适度:

• 18 ALPHA2循环泵,用于供暖和供冷循环;

• 12 MAGNA3循环泵,用于供暖和供冷循环及卫生热水循环;

• 4 NBGE循环泵,用于主要供暖和供冷循环。

尊敬的Friis Arne peterson先生发起了使馆的绿色倡议。

关于丹麦大使馆:一个拥有65人的工作场所

丹麦王国大使馆位于北京朝阳区。使馆内共有约65名工作人员,而大使官邸也位于这个大院中。使馆大院内有九幢建筑物,总占地面积约5368万平方米,其中约2026平方米采用供暖设备。这个大院最初建于1973年,在1999年,办公楼的一侧建起了偏厅,而到了2009年,又对办公宿舍及车库进行了重新装修并将其改建成了食堂和会议室。大使馆内设六个部门,还设有一个小规模的北欧警察部门,里面有来自丹麦和芬兰两个警察以及一名当地的助手。

 

关于格兰富iSOLUTIONS

格兰富iSOLUTIONS是一种新型系统方案。

格兰富iSOLUTIONS结合了各种格兰富产品,

包括带有控件、传感器和变频驱动器的标准集成泵,

从而打造出一个满足您系统需求的智能解决方案。

这不仅降低了您的水泵系统的总购置成本,

还能使系统的性能更加高效。

了解更多有关于格兰富iSOLUTIONS





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati