DME 数字式投加隔膜泵的应用

DME 数字式投加隔膜泵应用于上海世博会格兰富产品使用情况:39 台 DME 数字式投加隔膜泵
上海世博会

项目简介

正如奥运会是体育界最有名的盛会,世博会是建立在和平及公共精神基础上的世界文化的荟萃。

2010年上海世博会是世博会历史上代价最高,国际范围内参与人数最多的世博会。250个国家和国际组织参与和创纪录的7300万人参观了有史以来规模最大的世博会展馆。以“更好的城市,更好的生活”为主题,上海努力去阐述它在21世纪“下一个伟大的世界城市”的地位。

格兰富泵解决方案在世博园区及园外都扮演了重要角色。为了提高游客的安全性,市政管理部门决定替换当地水处理厂的氯气消毒系统。

 

DME Shanghai Expo-3

现状

创纪录的7300万游客,可能会使得2010年世博会期间的交通状况非常混乱。然而大规模活动的组织者将尽最大努力来保证活动过程中人们在路上的安全。

这包括现有道路扩容,新建6条地铁通车,额外的4000辆出租车投入日常运营,升级城市照明系统以及将虹桥国际机场的客容量增加了60%。

同时也引进了其他一些隐蔽性的举措来改善乘客们的安全。通过取消城市水质处理厂的液态氯气消毒系统,政府部门规避了通过公路运输相应的危险的化学品消毒原料可能带来的道路风险,市政管理部门采纳了政府部门的建议, 在城市自来水厂中用直接投加爱液体消毒剂的方式取代了现有的氯气消毒系统。

 

DME Shanghai Expo-2

解决方案

在此之前,上海的水处理厂并没有使用格兰富的加药计量泵。事实上,他们非常熟悉另外一些供应商的产品,也没打算更换品牌。然而,格兰富的销售团队做了充分准备,向客户展示了格兰富投加隔膜的卓越的技术性能设备以及使用此产品能带来的实实在在的效益。极为简的安装方式也能保证设备能够精准地按照设定的要求进行消毒剂的投加。数字式隔膜投加泵的调节比为传统设备的十倍能够最大限度地满足客户对投加准确性及可靠性的要求。同时,能够满足水厂的各个典型投加工艺段的使用要求的数字式计量泵产品,采用模块化设计使用户的维护工作变得格外简单。

和上海浦东威立雅供水有限公司充分交流后后,格兰富迅速地组织方案、货源,并及时地提供了安装和调试服务的指导在最后的竞争中取得了成功,共计为临江水厂(400000吨/天),凌桥水厂(400000吨/天),居家桥(100000吨/天)。水厂提供共39台DME型数字式投加计量泵设备。

 

结果

客户非常满意格兰富的数字式投加隔膜泵产品,特别是DME投加泵的投加精确性给自来水厂的员工留下了十分深刻的印象。相比其他带有流量计的加药系统。格兰富数字泵投加系统更为精确,此外,它还能够很容易地实现自动控制,这也很大程度上简化了我们的操作和控制过程。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati