格兰富是欧洲最大购物中心的供应商

 图注:格兰富全线供应系统旁的ACE Tejo 技术部经理 Vitor Sancho:“这无可挑剔。”
美好生活

作为欧洲数一数二的大型购物中心,Dolce Vita Tejo 占地超过100,000 平米 (1.1 百万平方英尺), 主要分为食品零售店和娱乐设施两个区域。
该商城于 2009 年 5 月在里斯本近郊开业,内设大约 300 家店铺,停车场可容纳 9,000 辆车。

位于阿玛多拉(Amadora)的 Dolce Vita Tejo 堪称欧洲最大的室内购物广场,面积和里斯本的光复广场(Restauradores Square)不相上下。

实际情况
给购物中心选取水泵系统时,优先需要考虑是如何最大化舒适度和能源效率。 Pinto & Cruz 公司的 Bruno Rodrigues 解释说,格兰富的产品物超所值,因此进入了备选供应商名单;这家公司所属的 ACE TEJO-J.J.Tomé-Sousa Pedro-Pinto & Cruz 部门负责管理专门的供水、供电、空调和安保设施。

格兰富在 Dolce Vita Tejo安装的系统 可满足多种应用需求包括暖通(供暖、通风和空调)、供水、消防和污水处理。

“目标是在符合设计和监管要求的前提下把水输送到整栋建筑,同时保证顾客获得一流的舒适体验,”Bruno Rodrigues 说。

卓越方案
经过五年运行,格兰富的方案让 Dolce Vita Tejo 的设施管理部门赞不绝口。

“我们对泵的要求很明确,那就是: 极致稳定和极高的水力效率。 格兰富的设备都性能卓越,我们非常满意,”Dolce Vita Tejo 设施经理 Nelson Constantino 说。 “远程管理同样重要,这样,一旦发生问题,我们才能马上知道,做出及时反应。”

“我们的系统优点很多,包括使用变速设备高效节能,根据需求调节性能,”他补充说道。 “格兰富在这方面的深厚的经验,其高质量的设备及可妥善应对各种情形专业的技术团队,让人记忆犹新,”他继续说道。

图注:格兰富 TP 250-280 泵旁的 ACE Tejo 技术部经理 Vitor Sancho

效果
“截至目前,饮水给水泵、冷却塔地下水供水系统和灌溉系统都运行顺畅,没有任何故障或是性能缺陷,能够良好执行任务,”他说。 “幸而我们未曾遇到火灾来考验我们的消防系统,但是就开展的演习来看,效果很棒。 总而言之,格兰富提供的设备经得起检验,品质一流,超级稳定可靠。”

ACE Tejo 技术部经理 Vitor Sancho 还说道:“格兰富产品的高能效和出色品质带来了最佳的运行效果。 无可挑剔。

Grundfos 供应
格兰富给 Dolce Vita Tejo 供应了一系列的泵和系统,包括用于供暖制冷的 TPED TP 管道循环泵、污水排放用的 SE1 潜水泵、供水用的 HYDRO MPC 增压泵和消防系统的专用泵。 欢迎访问我们的 商业建筑 页面查看更多内容。

 为安装和置换寻找最合适的水泵





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati