现场污水处理帮助高技术乳业快速扩张

Arla Foods 依赖格兰富 BioBooster 达到污水处理要求照片:格兰富 BioBooster 的厂房小巧——注意看照片中央的黑色“盒子”,旁边是三个生物水池,用于存放来自 Arla 牛奶加工厂的待处理污水。 BioBooster 的污水处理纯度等于或高于可排入附近河流和湿地的纯度。
分散式污水

瑞典南部绿荫环绕的维默比市每年都会迎来数以千计的阿斯特丽德•林格伦崇拜者,向长袜子皮皮等作家笔下最受欢迎的儿童文学人物表达敬意。 林格伦的出生地还是该国最富进取精神的地区之一,散布着各种各样的工业。

Arla Foods 是最大的工厂之一,设于维默比的高技术厂房平均每天处理 150 万千克牛奶。 这家 Arla 牛奶合作社分属于瑞典、丹麦、德国、比利时、卢森堡、荷兰和英国的 13,500 多个农户。

不断增长的需求
2012 年,Arla 打算扩大维默比的产量,以满足不断增长的需求,但由此带来的污水处理却成了一个难题。 市内的污水处理设施已经是满负荷运行。 要扩建这些设施,以满足 Arla 的需求,预计需要 3-4 年时间。

这时,Arla 维默比厂找到了格兰富。

“我们将污水排放纯度的要求告诉了他们,他们说‘没问题’”,Arla Foods 后勤经理 Pär Bragsjö 介绍说。 他还说,格兰富满足了工厂的所有要求,包括非常紧的工期。 2012 年 11 月签订 BioBooster 分散式污水处理系统采购合同,2013 年 5 月,工厂便建成并投入运行。

照片:“乳业污水的净化处理有一定难度,但我们取得了极佳的净化效果”,Arla Foods 后勤经理 Pär Bragsjö(左)介绍说,右侧是格兰富 BioBooster 工业部细分市场主管 Søren Nøhr Bak。

新技术

之前,两家公司曾就丹麦的水处理项目进行过合作。 格兰富 BioBooster 的工业部细分市场主管 Søren Nøhr Bak 称,格兰富很高兴看到 Arla 愿意大步向前,采用格兰富未经检验的新技术。

“与 Arla 的合作令人鼓舞,该公司不仅有高水准的环保标准,而且愿意支持创新型解决方案”,他说。

格兰富在丹麦建造和测试了模块化 BioBooster 系统,然后将它安装到维默比的施工现场,之前 Arla 已经按照格兰富的设计图打好了混凝土地基。 模块运到后,安装只用了几天时间。

超出预期

“它的性能甚至超出了我们的期望”,Pär Bragsjö 说。 “排放水的洁净度超出了期望,我们每天可以处理 400 立方米的污水,超出当初承诺的 320 立方米,而且仍能维持水的纯度。 乳业污水的净化处理有一定难度,但我们取得了极佳的净化效果。 我大力推荐格兰富 BioBooster,其厂房技术非常先进,同时易于操作”。

视频: 看看格兰富 BioBooster 如何帮助瑞典维默比的 Arla 牛奶厂实现分散式污水处理。

照片:Georg Stefansson,Dalkia 公司运营员。

负责 Arla 工厂日常运营和维护工作的 Dalkia 公司运营员 Georg Stefansson 对此表示同意。 他的工作包括对排放水进行检测,确保符合严格的环境监管要求。

“我们每天都会检测水质,经过 BioBooster 过滤膜的处理,其洁净程度足以直接排入湿地”,他说。

Søren Nøhr Bak 指出,这座分散式污水处理厂不仅能去除水中的污染物,而且“为水的重复利用创造了条件”。 经过处理的水可以用于园林绿化,也可以用于冷却塔及其他应用。

天然方法
这种环境优势非常符合 Arla 公司“贴近自然”的理念,其总体目标是在 2005 年的基础上,于 2020 年将公司的 CO2 排放量降低 34%,用水量降低 20%。 “贴近自然意味着我们应当始终考虑环境和能耗问题”,Pär Bragsjö 说。 “格兰富 BioBooster 是一个非常好的范例,它能耗低,以纯天然方法净化污水,不使用任何化学品”。 残留的淤泥为当地农户提供了极好的肥料。

照片:Pär Bragsjö

除了这些优势,Pär Bragsjö 还提到了另一项重要优势。 “自有分散式处理厂的另一个优势是成本。 其污水处理价格几乎只有市政污水处理厂的一半,足以证明安装它的合理性”。

Arla 的分散式解决方案大大缓解了市政污水处理厂的压力。

“Arla 的 BioBooster 是一个非常好的解决方案,我认为它不仅适用于乳品厂,还可以推广到其他行业”,经理 Göran Nilsson 说。 “我认为每个行业都应该自己处理污水”。

Arla 经过处理的水可以排入湿地
Arla 的维默比工厂使用通过了 EN16001 能效认证的现代化设施生产奶粉。 建好的格兰富 BioBooster 处理厂每天可以处理 400 立方米的污水,占该牛奶厂污水总量的将近 50%。 经过处理的水达到或超过了当地的污水要求,包括化学需氧量、氮、磷等指标,可以排入当地的河流及周边湿地。 Arla 的 BioBooster 设备的处理能力相当于一座为 18,000人服务的污水处理厂。

BioBooster 现场净化污水
格兰富工业部细分市场主管 Søren Nøhr Bak 称,格兰富历时 15 年才开发出 BioBooster 技术。 这套分散式污水系统能减少用水量,帮助改善环境可持续性。 该系统可以升级,能够适应不断变化的污水处理需求。 该系统特别适合食品饮料行业、医院、市政污水处理厂等客户。
详情请咨询 biobooster@grundfos.com.

作者:Cari Simmons
照片:Satu Knape





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati