冰天雪地的阿尔卑斯山考验水泵

让雪下吧! 水泵令滑雪后的聚会更显丰富多彩照片:“自从使用了格兰富建造的系统,一切都变得更具效率。 一切都安装得很完美,为我们节省了大量的精力和水,工作量也少了不少”,Engstligenalp AG 的总经理 Roger Steiner 介绍说。
一场新雪

在瑞士的 Engstligenalp 滑雪度假村,格兰富的泵系统保证了雪炮根据需要人工造雪。

这些泵不仅管理着整个度假村的供水——包括为攀岩者准备的人造冰瀑的供水,对于冰屋餐厅的建成也起到了至关重要的作用。 在格兰富系统的帮助下,度假村扩建了倍受欢迎的冰屋餐厅,使之可以同时接待大约 170 位客人。
格兰富为雪炮和度假村的地下水泵站提供了大负荷、多级、管道内 CRNE 泵和“intelligent”控制设备。

照片:建造冰屋餐厅使用了大量的雪——3,000 多立方米,八个房间的复杂内饰耗时大约 1,000 个小时。 Engstligenalp 度假村甚至开设了冰屋建造课程。
照片:在寒冷的冰屋内品尝风味绝佳的奶酪火锅。 在格兰富系统的帮助下,度假村扩建了倍受欢迎的冰屋餐厅,使之可以同时接待大约 170 位客人。
照片:格兰富的泵系统足够坚韧,承受住了 Engstligenalp 的极端气候条件。 滑雪季节刚开始时,雪炮每天 24 小时工作,靠的就是这套系统。
照片:依靠格兰富的 CRNE 泵及配套系统,Engstligenalp 建起了巨大的冰屋,而且和以前使用的泵相比,耗费的水、能源和人力都有所下降。 Roger Steiner 称,2-3 年就可以收回成本。
照片:未来银装素裹:“我们想创造一个全欧洲独一无二的冰屋世界,为了实现这个梦想,我们需要格兰富制造的这些顶级系统”,Engstligenalp 总经理 Roger Steiner 说。
照片:Steiner 称,位于瑞士一个自然保护区的首个可再生发电水务工程就采用了格兰富的系统,该工程为整个度假村提供充足的电力。 该系统从这里取水,用于为冰屋造雪。
照片:Engstligenalp 的经营者可以通过格兰富 GO 智能手机应用程序来监控格兰富 CRNE 水泵。
照片:这是真的吗? 瑞士阿德尔博登附近的 Engstligenalp 度假村,晨雾中的雪堆若隐若现。
照片:Engstligenalp 度假村地处高原,海拔高度 2,000 米。 除了滑雪道和冰屋餐厅,Engstligenalp 还有滑冰冰屋和攀冰墙。 由于格兰富的系统性能出众,更多的开发项目正在规划中。

照片:Maurizio Calmanga

照片:Maurizio CalmangaCR 系列泵





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati