全系统整合提高废水处理厂稳定性

 图注:格兰富定制提供的全套泵站体系带泵、阀门、控制单元和配套服务。
智能控制系统

传统的废水泵站只有带简单开关的恒速泵,然而时代在变,老一套不再适用。 泵站的设计目的仍然是应付高峰状况,但随着能源价格的攀升,控速泵越发重要。 另外,操作员也多了一些监管项目。

“过去,废水处理一般是集中在城市进行,也就是说,城市污水会输送到周边处理厂净化,”驱动器全球产品经理 Torben Silberg Poulsen 说。 “偏远地区有独立的废水收集系统,比如脱离城市污水处理网络的化粪池等。 现在进化出了新的模式。 需要将各个建筑、农场、工厂连接至城市污水处理站点才能处理废水。 这意味着需要更多的泵站、连接管道,及可持续监控废水流量的处理网络。

一体化系统方案

用于废水管理的格兰富 iSOLUTIONS 系统可达到上述各项新要求。 Torben Silberg Poulsen 说,“我们能提供的不仅仅是泵,还有控制器、通信装置、格兰富 Blueflux® 高性能电机、传感器等等。 我们为客户提供一体化系统方案。”

格兰富 iSOLUTIONS结合格兰富的专业应用知识和智能泵技术,具备下面的特征:

• 稳定的集成式系统方案,操作员随时全面掌控
• 高性能,高能效
• 系统监控功能,以便操作员安排检修,避免代价高昂的意外停机,从而减少检修的总费用。

随时全面控制

在废水处理系统中,全面控制的重要性就在于确保时刻精确满足需求。 为此,格兰富打造了专用控制器(DC),内置专门的标准化废水处理功能,包括冲洗和逆向操作。
“专用控制器的目标就是保证稳定性和能效,”控制器全球产品经理 Danny Staerk 说。 “我们致力于将非计划内的检修次数最少化,最大化能源效率。”

可扩展的 DC 结合 I/O 模块便能确保充分的应用灵活性,并且可以按照 MODBUS RTU、Profibus DP、以太网等国际标准通信协议集成到任何 SCADA 系统中。

借此最多可控制大小各异的 6 台泵,并且根据进入泵站的流量和管网中的负荷,时刻调节运转泵的数量。

“DC 控制单元有 27 种语言可选,大显示屏的彩色图形简单直观,”Danny Staerk 补充说。 “这很重要,因为我们主要和世界各地的市政府打交道,地方政府要确保本地员工能够轻松上手。”

格兰富远程管理

格兰富远程管理(GRM)方案以客户端/服务器为基础,用一个服务器便可监控无限数量的应用程序。

“GRM 可以随时全面监控您的整个系统,从泵、控制器到传感器等等,一个不落,并且效率极高,”格兰富废水处理装置全球产品经理 Mikael Nedergaard 说。 “现场安装也很简单。 GRM 全部预设配置,无需编程,只需要几分钟设置通信和产品配置就行。”

表 1

预防性维修

“我们从客户那里得知,相比能效大家更看重运行稳定性,”Mikael Nedergaard 说。 “为解决这个问题,格兰富 DC 废水处理控制器配备了先进技术来防微杜渐。” (见表 1)

举例来说,DC 利用启动变化功能,可防止泵站壁积淀油垢。

结合全排功能,可排出全部油脂、沙粒、碎屑和纤维,保持泵站清洁,确保机器运转稳定可靠。 DC 用泵全速执行冲洗程序还可防止管道中堆积沉淀。

“综合智能技术可预防不少故障在废水输送管网中发生,”Danny Staerk 说。 “控制器实时监测,确保泵在故障发生前及时停转。”

 

表 2

能源优化

格兰富的许多废水泵都带有平稳的功率曲线。 “这非常适合用于废水处理和控速操作,毕竟工作点始终在变,”Mikael Nedergaard 解释说。 “我们设计泵和控制器的时候,总是从客户的利益出发,力求打造能效最高的方案。 为做到这一点,我们还努力在系统中提供额外服务。”

例如,格兰富 DC 废水控制器就带有“最低控制”设置(见表 2)。 节能算法可以让泵按最低容许频率运转,维持废水流动。 泵启动时管道内的积存压力会造成过多能耗,这项技术的用处就在于此。

生命周期成本

敬请广大客户在选择废水管理方案时考虑寿命周期成本。 研究表明于《水泵的寿命周期成本: 泵系统 LCC 分析指南》(Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems),由欧洲泵业协会(Europump)、水力资源协会(Hydraulic Institute)和美国能源部共同出版,其中表明泵的买价在寿命周期的总成本中勉强只占 5%(见表 3)。

表 3:能源成本占到寿命周期总成本的 85%。 来源:欧洲泵业协会(Europump)、水力资源协会(Hydraulic Institute)及美国能源部

在 85% 的总开销当中,电费无疑要占大部分,另外的维修费大概有 10% 左右。

“明显,首先要实现高能效,”Mikael Nedergaard 说。 “尤其是大型泵站,相比其寿命周期中的能耗成本,初期投资是很低的。 这就是格兰富 iSOLUTIONS 方案的优势所在。”

借鉴丹麦洛兰岛(Lolland)的废水泵处理网络。 把原有的开关式操作换成格兰富 iSOLUTIONS 方案之后,处理厂的能耗减少了 45%。 (见表 4)


“综合智能技术可预防不少故障在废水输送管网中发生。”

控制器全球产品经理 Danny Staerk

表 4:丹麦洛兰岛的废水处理厂安装格兰富 iSOLUTIONS 系统后将能耗减少了 45%。来源:格兰富

单一供应商最大化使用价值

格兰富的方案稳定、能效高,全靠精心设计的组件搭配起来流畅运转。

“在格兰富,我们的 GeniBUS 通信技术已经应用了很多年,”Torben Silberg Poulsen 说。 “基本上我们的所有产品都支持这种标准通信方式。 这样,在组建大系统时就能轻松连接起不同的元件。”

Danny Staerk 表示,格兰富提供一站式服务,提供预制泵站、内置传感器到电机保护装置的各式产品。 从单一供应商处采购整套方案的好处就是,可以让客户发挥系统的最大功用。

“你可以只买我们的泵,然后搭配其它厂家的控制器,但风险在于控制器可能和系统不搭,从而限制可用的功能,”他说。 “用我们的控制器,功能更加强大。”

格兰富 iSOLUTIONS 简介

点击此处 详细了解格兰富 iSOLUTIONS 如何为废水处理厂提供可控、稳定、节能的泵系统。

作者:Justyn Barnes





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati