丹麦驻华大使馆通过对暖通空调的升级削减一半能耗

水泵助力大使馆实现零碳排放目标北京丹麦驻华大使馆为其暖气、冷气及热水循环系统安装了格兰富的循环泵,即格兰富iSolutions 系统解决方案的内容之一。 其结果是:馆区建筑能耗减半。
商业建筑案例

丹麦大使馆是北京最早开始寻求创新方法以提升馆区建筑节能效益的大使馆之一。 丹麦驻华大使 Friis Arne Petersen 先生表示,大使馆一直致力于在不断提升其回收能力,并逐步实现自给自足的同时,实现零碳排放的目标。

为了推动其向环保过渡的进程,大使馆安装了格兰富拥有创新技术的循环泵,以用于暖气、冷气和热水循环系统(HVAC)。

“这不仅关乎一般的信誉,同时也关乎东道国社会——中国、以及其他丹麦和外国公司和机构,即作为一个政府机构,我们应当尽可能地走在环保技术的最前沿。”Petersen 说道。 “我们希望践行我们的承诺。”

图片: 北京丹麦驻华大使馆丹麦大使 Friis Arne Petersen 先生希望大使馆的环保改造项目能够推动中国企业探寻高效节能的解决方案,同时更好地理解投资环保技术所具有的重要意义。


我们应当尽可能地走在环保技术的最前沿。 我们希望践行我们的承诺。

丹麦驻华大使 Friis Arne Petersen

图片: 丹麦驻华大使 Friis Arne Petersen 先生在大使馆的机械室内。

对原有水泵进行升级
去年,国际咨询集团COWI 对丹麦驻华大使馆进行了一次节能审查。 结果表明对原有水泵进行升级具有节能增效的巨大潜能。 大使馆是从 20世纪 70 年代开始,按照丹麦的建筑法规分多个阶段进行施工和建造的。

“大使馆的能耗较高——曾高达每年 475 千瓦•时/平方米;而丹麦的现行法规要求新修类似建筑的能耗不得超过 71千瓦•时/平方米。”COWI 项目经理 Gitte Svantemann 解释道。

“我们为大使馆拟定了一份节能改造项目优先顺序列表,其中最为首要的是对原有的水循环泵进行升级。 我们发现原有的水泵过太,对这些水泵进行更换是降低整体能耗的关键。

“我们向大使馆推荐了我们认为世界上最领先企业——格兰富及其水泵解决方案。”Svantemann 补充道。 “他们一直致力于提供经久耐用的设备,并素来以高效节能而闻名。”

丹麦大使馆行政主管 Kristian Dalestedt Jakobsen 评价道: “我们向格兰富提出的要求是开发出一种基于可靠操作系统的节能解决方案。 格兰富最后提出了一套方案,加之其作为这一领域的市场引领者,大使馆理所应当地选择了这家丹麦企业。”

节能 40%
大使馆的目标是将冷热水的能源消耗降低 35% 至 40%。 这需要一个高效的加热系统,且其温度不需要经常地进行调节。 在过去,丹麦大使馆每年都需要暖通空调专家到现场对恒温调节器进行两次调节,春秋两季各调节一次。 原有的水泵有的已用了十多年之久。

新的格兰富水泵配有内置控制装置,可优化暖气、冷气和热水的供应。 这些水泵可以对运行速度进行调节。在无需最大运行速度时,水泵可以根据实际的系统要求进行自主调节,这一功能被称之为AUTOAdapt ™ 自适应功能。 这一设计旨在确保水泵根据系统以及系统全年的变化进行自动调节,从而提升舒适性,以及减少能源消耗。

图片: 大使馆电工王益群表示,格兰富水泵“拥有许多自动功能,例如温度和压力的控制,我们以前所用的水泵完全无法与之相比”。

操作简便
大使馆电工王益群对水泵易于操作的特点表示认同。 “我在大使馆已经工作了近 13 年,还从来没有见过像这样的水泵。”他说道。 “它们没有任何噪音,也不需要占用太多空间。 格兰富水泵非常实用,因为其拥有许多自动功能,例如温度和压力的控制,我们以前所用的水泵完全无法与之相比。”

为了对用电量进行记录,格兰富为 34 台水泵分别安装了一个千瓦时电表(有的已配有内置电表功能),以便对每个月的用电量进行监测。 尽管这些都是新近安装的水泵,且整个系统运行的时间较短,但电表上的初始读数已表明,实现格兰富和大使馆所设定的节能目标是切实可行的。

“如果这一系统能够满足我们的各项预期,我们每年可以减少大约 25 吨的二氧化碳排放量。”Jakobsen 说道。 “我们将节约此前冷热水循环所需能耗的 40%。 这一结果不仅能为大使馆节约巨额的成本,而且还有助于更好地保护环境。这既有利于大使馆,也有利于中国。”


我在大使馆已经工作了近 13 年,还从来没有见过像这样的水泵。

王益群——丹麦驻华大使馆电工

不仅仅是省钱
丹麦大使馆表示其希望鼓励丹麦,尤其是中国的企业能够效仿这一做法。 然而,中国的水电能源有政府补贴,其价格相对较低,“选择环保方案”能否产生经济效益存在着争议。

图片: 丹麦驻华大使馆的机械室。

但 Petersen表示这并不是最主要的问题。

“研发展环保解决方案最主要的在于展示环保责任的重要性——而不仅仅是为了省钱。”Petersen 指出。 “我们决心投资环保创新,关心全球气候的今天和未来。 其他大使馆对这一项目也非常感兴趣,但我们同时还希望鼓励中国的企业改变其原有的理念,努力探寻高效节能的解决方案,更好地了解投资环保的重要性。而且,格兰富水泵能在未来创造更大的投资回报。 采购劣质产品只是权宜之计,从长期来看,它有可能产生高昂的成本。

“中国的污染已经对许多一线城市产生了巨大的个人影响和经济影响,”Petersen 补充道,“包括航班延误、拥塞和医疗成本的增加等等。 我们可能不是北京的领先机构,但我们正在改变我们的行为,以创造一个更加环保的中国,而且我们将继续倡导如格兰富水泵一样的环保解决方案。 在丹麦有句俗话和中国很像: “不积细流,无以成江海。”

循环泵的三种类型

为了 提升室内的舒适性,北京丹麦驻华大使馆安装了格兰富的以下产品:
18 台 Alpha 2 循环泵用于暖气和冷气循环;
12台 Magna 3 循环泵用于暖气和冷气循环以及卫生用热水循环;
4 台NBGE 用于暖气和冷气循环。

格兰富 iSOLUTIONS 简介
格兰富 iSOLUTIONS 是一种系统方法。 格兰富 iSOLUTIONS 包含了格兰富的全部产品系列,包括带有控制装置、传感器与变频驱动装置的标准水泵与集成式水泵,可以为您创建智能的解决方案,以满足您的系统需求。 这可以在提升高效性能的同时,降低水泵系统的总体拥有成本。
了解更多关于格兰富 iSOLUTIONS 的信息。

丹麦大使馆简介: 一个拥有 65 位工作人员的使馆区
丹麦大使馆馆区座落于北京的朝阳区。 大使馆共拥有大约 65 名工作人员,大使官邸也设于馆区之内。

大使馆馆区由九座建筑物组成,总建筑面积为 5,368 平方米,其中约有 2,026 平方米的面积为供暖区。 馆区始建于 1973 年;1999 年扩建了办公楼的裙楼;2009 年将原来的官员住宅区与车库翻新改造成了餐厅和会议室。 大使馆共设有六个部门,且拥有一个小型的北欧警局,其中包括两名来自丹麦和芬兰的警察、以及一名当地的协警。

下载 (pdf) 本案例手册。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati