伊朗第二大城市用格兰富产品提升污水处理能力

马什哈德市的扩容工程为居民、业界和 Kashf Rood 河解除了排污问题
污水处理厂扩容

马什哈德市迫切需要改进其污水处理设施的质量和规模。 马什哈德是伊朗的第二大城市,拥有人口 300 多万,每年有 3300 多万宗教游客慕名前来。 现有的污水处理厂每天只能处理 100,000 立方米(m3)的污水。

污水处理能力的不足也影响到了马什哈德的用水密集型产业,包括藏红花和伏牛花的养殖、制革和地毯制作。

此外,还导致大量未经处理的污水排入当地的 Kashf Rood 河。 为此,市政府决定对污水输送管网和处理厂进行扩容。

状况
Alteymour 污水处理厂就是工程之一,该厂采用改良型 Ludzack- Ettinger(MLE)处理工艺,将覆盖大约三分之一人口。 该厂原有的处理能力为每天为472,000 人处理大约 80,000立方米的污水,目标能力为每天为 1,000,000人处理 167,000立方米的污水。

工程预算为 3680 亿里亚尔( 1070万欧元),Mashhad Water & Wastewater 公司与 Kayson-Mushrif 公司签订了设计、建造和运营(DBO)合同,Pars Ab Tadbir 公司担任顾问。 工程于 2011 年开工,预计在 2015 年之前完工。

伊朗著名的水务和污水工程承包商 Sadrab Sanat 公司作为 Kayson 的分包商参与该工程,负责液压机械设备的采购和安装。

格兰富为伊朗马什哈德市的 Alteymour 污水处理厂提供 SE 和 S 系列污水泵——图中为施工现场。

格兰富解决方案

Sadrab Sanat 公司选择了格兰富的潜水泵和搅拌器,以及氯化和氯气中和(涤气塔)系统。

“对于马什哈德这种大型城市的市政府来说,污水处理问题非常棘手”,格兰富(伊朗)高级销售工程师 Kaveh Samimi 说。 “我们与水务公司、承包商和顾问合作,设计出一个符合要求的解决方案,既能为大量人口提供污水处理,又能解决 Kashf Rood 河的水质问题”。

最后的订单包括 31 台不同规格的污水潜水泵及附件、11 台 AMG 搅拌器及附件、3 套容量为 40 千克/小时的氯化系统,以及一套能够处理 1,000千克氯气的氯气中和系统。


“事实证明,格兰富产品的容量和性能世界一流”。

Amir Soofi,Sadrab Sanat 公司董事长

格兰富为伊朗马什哈德市的新建污水厂提供采用新型 S-tube® 叶轮的 SE1 污水泵。

结果

“事实证明,格兰富产品的容量和性能堪称世界一流”,Sadrab Sanat 公司董事长 Amir Soofi 说。“选择这些产品的过程非常轻松,因为我们能够查阅所需的文档,而且文档明白易懂。 尽管需要各种各样差异极大的产品,但规格还是很快就确定了下来,作为欧洲的顶级制造商,没有让我们失望”。

按照计划,目前有四个马什哈德市污水收集工程,该厂就是其中之一。 该厂覆盖 30% 的人口,待其他工程建成后,该市的污水处理基础设施将趋于完善。

关于格兰富污水处理和输送技术的更多介绍,请参考 此处的详情页面。

供应的产品:

• 17 台采用 S- tube® 叶轮的 SE1 污水泵
2 台采用 SuperVortex 叶轮的 SEV 污水泵
• 12 台 S 系列大流量、高负荷污水泵
• 11 台 AMG 搅拌器
• 3 套容量为 40 千克/小时的氯化系统
• 可处理 1000 千克氯气的氯气中和系统

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati