意大利自来水公司通过压力管理技术使水流失减少了 30%

 图注:Padania Acque Gestione 系统设计师 Sergio Vicari 分析意大利 Montodine 的泵站水质。
水流失解决方案

情况

意大利 Montodine 的自来水公司的地区管网存在水流失严重、耗能偏高的问题。 公司希望找到一个办法,来降低总压力,提高系统效率。

Montodine 地区的水管网全长 10.3公里,给 6,580 名居民供水,覆盖附近几个城镇如 Credera、Moscazzano、Ripalta Arpina 和 Ripalta Guerina 等。 每年的供水量约为 670,000m3,需要消耗 275,000 kWh 的电力。

系统从两口井取水。 这家公司的净水厂有多台过滤器,额定压力为 180 m3/h;两座钢筋混凝土储水罐,每个罐的容量为 240 m3;以及两套配备 Hydro MPC 装置的增压系统,每台泵都有一个外部变频器。

Padania Acque Gestione S.p.A.自来水公司负责给整个 Montodine 地区供水。 该公司为克雷莫纳省(Cremona)地方议会及省政府全资持有的股份公司。 供水范围覆盖 111 个城镇的 330,000多居民,年供水量达 3000 万立方米。

“Padania Acque Gestione 自来水公司一直在寻找提升效率的办法,最终用格兰富泵实现了目标,”Padania Acque Gestione 系统设计师 Sergio Vicari 说。 “300 多台地面泵多数是垂直安装的格兰富 CR 泵,功率各异。 由安装了外部变频器的格兰富组件进行操控。 多年来,这些装置随技术发展更新换代,已经从最初的 Hydro 2000 升级到了 Hydro MPC。”

PHOTO:控制器把总压力降低了 6 到 3.0-4.2 bar。

供水系统的主要问题在于供给压力。 Padania Acque Gestione 公司不久前在 Ripalta Guerina 开通的管网就出了状况。 这个镇上的部分管道截面较小,也就是说无法采取 Hydro MPC 组件常用的办法根据供水流量按比例减少压力。

结果降低了系统总效率,于是解决问题、提升效率就成了 Padania Acque Gestione 的首要任务。

方案

经过详细考察询问,格兰富工程师用“需求导向分配”控制器设计了一套方案。

在水管网终端安装的 XiLog 压力传感器可以监控压力值,并通过 GSM 网络将之发回需求导向分配控制器。 控制器不仅确保压力达到合适的值,还能通过缓慢增减压力,避免管道中水流动力突变,减少水击作用,从而降低水流失。

Sergio Vicari 这样评价这套方案: “XiLog 安装在 Ripalta Guerina 水管网终端,Montodine 现有的 Hydro MPC 组件则安装了需求导向分配控制器,来控制四台 CR64-3-1 15 kW 泵。 格兰富花了大量时间为我们说明需求导向分配控制器的好处,并演示了如何提高系统效率,最终我们选择了这套方案。”

图注:Mauro Busseti 在 Ripalta Guerina 水管终端检查 XiLog 传感器。 传感器监控水压并将数据发回 Montodine 的需求导向分配控制器,确保实时调节所需的最适压力。

结果

试运行大概三个月之后,结果令人欢欣鼓舞,Padania Acque Gestione 公司表示非常满意。 为了保证终端负荷的最适压力,原先维持大约为 6.0 Bar 的起始压力由系统自动降到了当前的 4.2 Bar 左右,峰值不超过5.3 Bar。 终端 XiLog 组件记录的压力恒定在 3.0 bar 上下,不会影响居民用水。 同时,系统的总效率从每立方耗电 0.4 kWh 减少到了0.34 kWh。

多亏了新安装的控制器,估计年省电量可达 47,000 kWh,等于少花了 7,500 欧元/年 - 或者说一年可节省了 17%耗电量。

根据最初针对夜间最低流量开展的评估,格兰富预计实际流失量可减少 25,000 m3/年,供水系统的总流失量可下降约 30%。

Padania 打算今后在供水网络的其它区域安装更多的 XiLog 组件,进一步降低终端压力至 2.5 bar。

经过三个月的测试,Padania Acque Gestione 显著降低了系统总压力,同时没有影响居民用水。 系统总效率亦有上升,年省电量预计可达 47,000kWh,等于将耗电量降低了 17%。 按照格兰富估算,管网的年流失量可减少 30%。 此处详细阅读格兰富需求导向分配技术。

图注:Mauro Busseti 检验 Montodine 井中的水样。




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati