哈萨克公共事业部降低水量和能量损失

现代化的格兰富水泵系统让老旧的苏联水厂焕发新生哈萨克斯坦厄斯克门伏多卡那(Oskemen Vodokanal)水务局局长 Erzhan Aubakirov 参观了这座古老的设施以及水厂二十一世纪的升级改造项目之一——现代化的格兰富 HS 水泵。 现场有两台原来的水泵,其历史可追溯至 1898 年和 1902 年。
水务局案例

一块写着“哈萨克斯坦”的好莱坞式的巨型标牌俯瞰着厄斯克门(Oskemen)——这个国东部省的主要城市。 但当地工业园区的滚滚的浓烟,却让这座酷似美国梦想之地的城市在此终结。

厄斯克门的地理位置决定了其对工业具有特殊的吸引力。 这座城市的周边区域不仅拥有丰富的金属矿藏,还因为其地处额尔齐斯河和乌尔巴河的交汇处而拥有丰富的水资源。 然而在十年前,当城镇供水系统由于过时的设备而开始崩溃时,工业的繁荣发展受到阻碍。 这是维修延迟的极端例子。

图片: 厄斯克门居民生活在哈萨克斯坦一个水资源丰富的地区是幸运的。 然而,在本世纪初,城市的供水设施出现了严重的恶化。 在水流输送至用户之前的水量损失高达近 50%,这意味着抽吸的水量必须远远超过实际所需的水量。 作为供水设施的管理机构,厄斯克门伏多卡在 2009 年启动了一个现代化改造计划。在此之后,供水损失大幅降低,从而减少了需要抽送的水量。

问题的起源
要追溯至 2001 年,当现任局长 Erzhan Aubakirov 就任厄斯克门伏多卡那总工程师时,这家企业,即城市供水设施的国营管理机构出现了入不敷出、难以为继的状况。 “别无其他,就是债务,而且已经很多年了。“Aubakirov 回忆道。

严重老化的设备暨待更换——有的甚至比哈萨克斯坦在苏联时期的日子还要早,但厄斯克门伏多卡那对此无能为力。 公司必须保持低水价才能使这一地区对投资者具有吸引力。 在没有外部支持的情况下,公司无法筹集到现代化改造所需的资金。

这是一个“两难”的景况: 既没有办法开始改造,保持现状的代价又太高。 以 2008 年为例,水厂所抽取的水在送至用户之前,已有近一半的水量因老化陈旧的流程而被浪费。


更换老旧的水泵是我们进行现代化改造的主要目标之一。 我们所用的其中一台水泵是在 1898 年制造的,而另一台是 1902 年制造的。

Erzhan Aubakirov——厄斯克门伏多卡那水务局(Oskemen Vodokanal)局长

新设备
2009 年,在 Aubakirov 执掌厄斯克门伏多卡那之际,国家启动了针对公用事业和网络的现代化改造计划。

“更换老旧的水泵是我们进行现代化改造的主要目标之一。”Aubakirov 说道。 “我们所用的其中一台水泵是在 1898 年制造的,而另一台是 1902 年制造的。”

在公开招标以后,投标人的方案纷至沓来。 格兰富的当地代表处成功中标。 其中一个条款就是要求在付清全部款项之前交付新的水泵。 尾款将在一年内付清,其中一部分是通过能耗成本的节约来进行支付的。

在安装了新的水泵后,改善效果可谓立竿见影。 “就像新一代的移动电话,”Aubakirov 说道。 “你只要打开开关,它就会开始工作。”

图片: 厄斯克门伏多卡那水务局的两位技术人员在对水厂的取水设施进行监测。

降低运行成本
厄斯克门的很多取水设施位于额尔齐斯河与乌尔巴河的河谷沿线,这意味着必须将水从山谷中抽送出来。 “这需要消耗大量的能源。”Aubakirov 解释道。 “我们需要用水泵将水从 40 米深的井下抽起来,然后将其泵送到山上,输送给消费者。”

但他指出,格兰富的设备能够显著地降低能耗成本。 “2013 年,采用了格兰富设备的所有设施整体功耗降低了 26.5 %,即节约了 3,000,000 万哈萨克斯坦腾格[约200,000美元]。”他说道。

事实上,即使在启用了更多设施的前提下,公司的整体功耗也低于了 2010 年的水平。 由于损失的降低,公司减少了井水的抽取量。 据公司称,其 2012 年的抽水量比 2008 年降低了大约 30%。

设施重焕新生
30,000 多人提供供水服务的埃利维托尼(Elevatorny)取水设施成为了采用格兰富设备进行全面升级改造的第一站。

该设施是自 1974 年开始投入运行时,当时正值城市发展向南转移,即迁至额尔齐斯河左岸远离工业烟囱的区域。

埃利维托尼的现代化改造持续了大约两年,至 2011 年结束这。“现在古老的水井还留在那里。”Aubakirov 对此表示非常满意。

图片: 格兰富 DDI 数字配量泵为厄斯克门伏多卡那水务局提供了一个现代化的水处理解决方案。

改造项目包含 11 台用于水井内的全新潜水泵、2 台双吸泵以及一套能有效降低气氯水处理危险的全新水处理系统。
工作人员可以通过一个小窗口对水处理情况进行检查,而无需佩戴防毒面具。

“现在已经完全不存在这样的问题了——所有的检查都可以通过应急机构以及国家标准监测器来完成。” Aubakirov 说道。 “如今再也没必要那样做了。”

 

未来的改进
在完成这一现代化改造后,厄斯克门伏多卡水务局开始出现了赢利。 但在 Aubakirov 看来,公司目前所取得的成绩还仅仅只是一个开始。 未来的现代化改造计划包括在 2013–2015 年期间通过一个政府投资项目对城镇管道网络进行更换。 该项目指出厄斯克门的管道系统已经完全老化。

Ubakirov还希望向不愿安装水表的城镇居民宣传节水的理念。 “在过去,没人关心效率,也没人去计算什么。”他说。 “这是共产经济的一个错误。”

Aubakirov 最后指出,现代化改造并不仅仅在于成本核算。 它更关乎可持续的水资源供应以及更好的环境。 “归根结底,”他说道,“这一切都是为了人民。”

图片: 位于哈萨克斯坦厄斯克门的厄斯克门伏多卡那水务局办公室

厄斯克门现代化的格兰富水泵系统
格兰富为埃利维托尼取水设施提供了以下设备:

• 11 台 37 kW 的SP 215 抽水泵
• 2 套 Selcoperm 1000 次氯酸钠消毒系统
• 2 台高级配量仪器(DIA)测量放大器/控制器
• 6台 DDI 数字配量泵
• 5 台 315 千瓦的 HS350-250-630 二次提升站水泵
点击此处查看格兰富优化水处理解决方案的更多详情。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati