明尼苏达大学寒冬翻新供暖系统大幅节能

MAGNA3 的能耗相比原装置减少了 25%图注:圣约翰大学的暖通系统技术员 Dave Schlumpberger 表示,新安装的格兰富 MAGNA3 泵按照原定的设计流量工作时使用的电力更低、能源更少,成本也相应下降。
MAGNA3 经典案例

虽然明尼苏达州一到冬天就冰雪遍地,寒冷刺骨,但人们不以为意,直到 2013-2014 年最强寒流来袭,让美国最耐冻的这个州也措手不及。 创纪录的低温对全州的供暖系统来说是一大考验。 许多商业建筑需要消耗更多能源,才能在零度以下的天气里让租户活动自如,然而一所私立学校却不必如此。

只招收男生的圣约翰大学是一所本笃会学校,位于 Collegeville 城区,不久前刚刚改造了供暖系统,堪称及时。 负责项目监督的学校暖通系统技术员 David Schlumpberger 表示:

“本地经销商 Ferguson Enterprises 找到我们,建议把 Peter Engel 科技中心的泵换成格兰富的 MAGNA3 智能循环泵,”他说。 “之前我都没听过这种泵,不过老泵也快到期了,所以我们决定‘干脆换个节能型的试试!’”

每所学校都注重能效,但圣约翰大学作为一所本笃会学校,在环保方面更是有着悠久的传统,为此专门设立了环保办公室,坐拥 2,700公顷由湿地、湖泊、草场和森林组成的优美校园。 “我们平时就教学生要爱护环境,使用 MAGNA3 智能技术再合适不过了,”Schlumpberger 解释道。

Schlumpberger 及其团队之所以选择 MAGNA3 循环泵,主要在于本款产品具有尖端的电子技术,并且节能效果出众。 虽然 MAGNA3 的价格高于常规泵,但凭借强大的性能,可以为圣约翰大学快速收回投资。

合理方案
可高效节能的 MAGNA3 湿转子变速泵采用永磁电机设计,可削减高达 85% 的能耗,在同类循环泵中独占鳌头。

“这些泵可以适应当前条件,并据此进行调节,”负责圣约翰大学项目的明尼苏达州 Ramsey 地区格兰富销售代表 Brian Soderholm 说。

图注:新装的 MAGNA3 泵可为圣约翰大学的四座翼楼省下 58%- 84% 的能源。

“众多制造商中,只有格兰富的泵带有集成式逻辑算法来‘探知’不同应用途径的耗能模式。 这是大学科技中心原来的老泵没法比的,” Soderholm 补充说。

把四台老泵换成 MAGNA3 不仅提升了能效,也改善了建筑内部的舒适度。 这款泵的招牌特征就是它强大的 “自适应”功能,通过不断微调能耗、扬程和流量来满足系统的动态需求。

安装 MAGNA3
Peter Engel 科技中心有四座翼楼,暖气要从秋天一直开到春季。 这栋水泥大楼是上世纪六十年代的典型建筑,结构布局在乡村学校也很常见。

“当时我们感觉老泵太大了,但又说不出原因,直到更换了新泵,”Schlumpberger 说。

这栋建筑有两台主循环泵,用一台蒸汽-热水转换泵输送热水。 蒸汽来自供暖总站。 次级管网配备了四台泵,每台负责一栋翼楼,给踢脚线取暖器供应暖气,取暖器通过气动三向阀来调节温度。

最初,Schlumpberger 和团队成员以为老泵所属的是一套变流系统。 “但安装新泵之后我们才发现,系统并非变流的。 而是恒量流。

由于建筑没有分区,也没有安装变频调速器,所以整栋建筑在供暖季都会全负荷运转。 学校技术团队检查了原有的泵系统之后发现,老泵规格太大了。

“规格过大就会浪费能源,也会对管道造成不小压力,”Soderholm 说。 “实际上,我们在 Dave 手下人员拆除的黄铜管道上就看出了一些端倪。 管道内部布满波纹,明显是因流速过大而导致的冲击损伤。” (见图)

图注:圣约翰大学黄铜管内部布满波纹,表明老泵规格过大,给管道造成损伤。

四台 MAGNA3 新泵的智能技术可使能源成本最小化。 泵带有内置的能量计和流量限制功能。 即使降低负荷,循环泵消耗的能源还是低于常规泵。 对于建筑所有者来说,这种多合一方案还能避免耗费高额资金安装配套的流量计、压力计、温度计,以及节流阀、恒速泵或是热量计。

Soderholm 说,格兰富的这款泵让调节工作点变得更加简单。

“有了 MAGNA3,我们就能在低扬程[低压]条件下达到所需的流量,”Soderholm 说。 “我想,随着时间推移,这些泵将削减更多能耗。 虽然这套系统不具备变流量特性,成本回收之快还是令人吃惊。”

令人欣喜的成本回收速度
对比四台 MAGNA3 泵和其它品牌的同类泵可见,大学科技中心的三台泵回收期不超过三年,比最后一台泵的回收期稍长一点。 “我们按照老泵的尺寸选择新泵,不知道实际的系统要求如何,”Soderholm 表示,由于分析是在夏天进行,只能从铭牌上判断。

“虽然格兰富泵的规格比这栋建筑实际需要的规格大,”他继续说道,“却没有丝毫浪费,因为其出色的性能足以将之抵消。” (见表。)

换算成节省的资金,就是每年 693 美元。

表:新的 MAGNA3 循环泵最高可将能耗降低84%,三年便可为圣约翰大学收回投资。 像暖通系统技术员 David Schlumpberger 所说一样,还有助于改善室内舒适度, (注:1 美加仑 = 3.8 升,1 英尺 = 0.3 米)

“老泵有的功能,MAGNA3 都有,并且更加精密智能,”Schlumpberger 说。 “它可以根据当前需求自动增减速度。 还有一个好处就是,现在我们可以从泵直接读数,深入把握建筑的需要。”

Schlumpberger 还说: “我们处在三十年一遇的寒冬中,使用的扬程仅是老泵扬程的 25%,却能让整栋建筑暖洋洋的。 换句话说,我们能够按照原定的设计流量工作,但耗电量更低、能耗更少,成本也相应下降。”

作者:Julie Reynolds
摄影:Craig Lassig


“系统能够按照原定的设计流量工作,但耗电量更低、能耗更少,成本也相应下降。”

圣约翰大学的暖通系统技术员 David Schlumpberger





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati