零部件清洗机制造厂给泵商提出的终极考验

 图注:FinnSonic 零部件清洗设备使用的泵必须经受住若干极端条件,比如强酸碱性化学品、油垢、洗涤剂、A3 溶剂、高温、密集碎屑、粘性液体,还要一年到头昼夜不息地运转。

昏暗的秋日,泥泞的道路,芬兰中南部的 FinnSonic 总部办公室里却是敞亮洁净,一尘不染。 这家公司经营 35 年有余,凭借出色的工业零部件清洗服务享誉全球,客户遍及航空、汽车、机械、维修和冶金等各行各业。
FinnSonic 的客户都需要在自己厂内清洗零部件。 所以 FinnSonic 为其提供了工业零部件清洗技术。 超声波清洗主要是利用超声波的气蚀冲击作用。 在液体池中用高频声波对零部件进行冲击清洗。 经过几分钟的处理,原本满是油污的零部件,如工业过滤器和阀门之类,变得闪亮一新。

泵的选择难题

FinnSonic 根据不同客户的具体需求精确配比化学试剂、温度、功率和时间,力求达到最佳效果。 清洗时温度可能会很高,例如清洗模具时温度高达 85°C;洗涤液中充满了性质强烈的混合化学品。 由于这些机器需长年运转,每个部件都必须经久耐用。 一旦堵塞或是堆积污垢,就会引起质量问题。 流经泵的混合液包含油、洗涤剂、A3 类溶剂等各种成分。

“选对合适的泵实属不易,因为客户有时会使用强酸强碱性物料,其pH 值可能会低至1,也可能高到14,”FinnSonic 采购与质量经理 Lea Kumpulainen 说。 “清洁液在清除部件污垢的同时,也会对轴封产生腐蚀作用。 有时泵会空转。 有时会出现粘度极大的液体或是由大量固体微粒凝聚而成的混合物,阻碍泵组件运行,造成泄露。

“一些强碱性化学物可能会在轴封处形成结晶,让弹簧失灵,”她补充说。 “过高的温度可能在泵内部形成蒸汽泡和气蚀冲击,粗糙颗粒还可能损坏轴封。 所以我们需要泵供应商的技术支持和一流的全球服务,应对全球各地的故障问题。”

重大决定

FinnSonic 致力于其产品和工艺的不断改进。 最常出现的就是密封圈不耐用的问题,但可以和泵供应商还有制造商一起解决。
三年前,FinnSonic 和格兰富协商了合作事宜,后者为其提供了多种类型的 离心泵(CM) ,泵壳有不锈钢的,也有铸铁的。 针对不同清洁液设计了相应的轴封,包括强腐蚀性的化学品。

2012 年初,FinnSonic 把主要供应商换成了格兰富。 “这是我们在征询客户、经销商、研发部和其它部门的共同意见后做出的决定,”

图注:“到现在我们合作了差不多两三年,无可挑剔,”FinnSonic 采购与质量经理 Lea Kumpulainen 说。

FinnSonic 首席执行官 Tea Lehto 说。 “这并非是无关紧要的决定,更换主要供应商不仅会影响客户,还会影响全部技术文件。” 和全球最大泵制造商联手,解决曾经的担忧,不必再操心 50 多国的客户能否获得及时服务。
对格兰富而言,满足五大洲不同的电气要求不在话下。

“我们的业务遍及全球,所以有电压规格各异的泵,”格兰富销售工程师 Jarkko Ursin 说。 “举例来说,必要时我们可以从美国把泵送到这里。”

“这是我们取得的一大进展,”Lehto 说。 她提到,公司的机器 70%-80% 都是出口。
FinnSonic 是通用电气的认证供应商,有不少知名客户,包括德国汉莎航空、阿联酋航空、斯堪尼亚航空、山特维克和海拉公司等。 主要应用领域还涉及冶金和机械行业,以及塑料、橡胶、玻璃制造业,这些产业需要烈性化学品和高温来清洗钢模具。 航空业的客户有航空公司也有国防机构;在汽车制造业,FinnSonic 主要为空调、燃油喷管和动力传输系统的供应商服务。 机械部门的客户则从事着液压、气动和电子装置的生产。

低成本运营是关键

“正是与格兰富的合作,让我们实现了低成本运营,”Lehto 还提到,格兰富泵的耗电量极低。 “为了延长清洗液的寿命,我们采用了多种液体处理技术。 液体通过泵在储罐和过滤系统之间流动,从而去除微粒和油脂。 一般两到六个月换一次清洗液,但实际也不一定如此。 毕竟我们的客户产量各异,每天从几件到几百万件不等。”


“格兰富泵寿命长,我们的客户非常满意。”

Lea Kumpulainen,FinnSonic 采购与质量经理

图注:用于清洗 O 型圈模具的 FinnSonic 全自动清洗线。

“到现在我们合作了差不多两三年,无可挑剔,”Kumpulainen 说。 “格兰富泵寿命长,我们的客户非常满意。 还有个好处就是,格兰富在丹麦有仓库,我们可以就近取货。”

至于今后,Kumpulainen 希望格兰富为 FinnSonic 培训更多员工、工程师和销售人员。 “我们、格兰富以及我们的客户应该展开三向合作,根据实际需求共同选取最合适的泵和密封圈。”

FinnSonic 期待和格兰富以及自己的客户群展开长期合作。 “我们的优势就是提供经久耐用、高性能的智能机器,数十年来积累了很多老客户,”Lehto 说。

“比如,不久前一家航空公司就订购了我们的一台机器。 订单点名要 1994 年卖给他们的那款型号,因为实在太好用了。 二十年间一直良好运转。 确实经得起考验。 我们很荣幸得到客户这样的认可,但由于这些年技术的不断进步,只能给他们提供新款了,”她笑着说。

寻找您身边最近的格兰富销售办事处或经销商





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati