炼油厂对水泵进行精简——一年节约 300,000欧元

纽垂斯维斯工厂的精简改造纽垂斯维斯致力于提升油脂的品质和口感。 该公司对其位于瑞士利斯(Lyss)的工厂进行了优化,将原来 350 种不同类型和品牌的水泵全部更换成了格兰富的三种水泵——所有泵均采用同一类型的电动机——这一措施不仅每年可为公司节约几十万欧元的成本,还可减轻技术人员的工作压力,简化工艺流程,以及提高生产的可靠性。
食品行业案例

从巧克力到饼干,从冰淇淋到婴儿食品——对于各种食品而言,脂肪作为其中的一项关键配料,其在一定程度上决定了食品的质地、外观、口感和气味。 这种脂肪并不是天然的。 脂肪需要采用多种工艺流程进行加工,期间需要将棕榈油、鱼油和动物脂肪等多种原料进行融化和精炼。 然后必须使脂肪保持液态才能通过管道进行泵送。水泵所需的工作温度介于 3 摄氏度(冷却)和 250 摄氏度(加热)范围之间。

图片: 纽垂斯维斯首席执行官 Stefan Böhler(左)与技术总监 Bernhard Gastl 共同制定了新的标准,并提供了必要的手段以为工厂基础设施提供保障。

全球脂肪加工企业纽垂斯维斯对各种因素进行了全面的考虑。 在公司位于瑞士伯尔尼(Bern)北部的利斯工厂,要对基础设施进行维护以确保生产的可靠性不仅需要高昂的成本,而且需要消耗大量的电能。 不仅如此,公司的客户大多采用了“准时”生产策略。 对于纽垂斯维斯而言,这意味着其生产流程必须保持一年 365 天/每天 24 小时的不间断运行。

难怪从 2010 年加入炼油厂开始工作起,身为纽垂斯维斯技术主管的 Bernhard Gastl 会十分看重工艺流程以及相关成本的优化。

图片: 校准有助于节约水电以及其他资源。 “每种泵都能满足不同的应用需求,公司因此无需储存大量备件,故而能够极大地简化纽垂斯维斯物流部门的工作。”格兰富技术销售工程师 Beat Senn 说道。

改造势在必行
“我最关心的问题是市场的需求。”纽垂斯维斯首席执行官 Stefan Böhler 讲道。 “很显然,我们的生产设备是满足这些需求的关键资产。 当 Bernhard 向我提出这一项目时,我与他一起制定了我们所需要的标准,并提供了所需的手段,以便能确保这些资产的安全。”

在对纽垂斯维斯工厂的基础设施进行检查后,Bernhard Gastl 发现,多年来所添置的水泵、仪表、阀门、管道以及液罐等设备,其种类非常之繁杂。 那时的故障零部件更换是分别外包给通常对纽垂斯维斯基本工艺流程不太了解的单个供应商的。

“350 多种不同形状与大小的水泵构成了一个脆弱的系统。”Bernhard Gastl 说道。 此外,由于缺乏校准,造成了水电以及其他资源的浪费。

Bernhard Gastl 认为有必要对这些基础设施进行改造。 任何零部件的更换都有可能导致生产的停滞,从而产生成本高昂的停工时间。 这意味着基础设施必须彻底进行重新设计,才能有助于工艺流程的改善,减少所需的维护,以及提高能源的利用效益。


我很快就明白,我们需要做的不仅仅是更换水泵。

格兰富技术销售工程师 Beat Senn

量身定制的解决方案
Bernhard Gastl 开始联系不同的供应商,并 同他们进行交流。 然而,部分销售代表并不能理解纽垂斯维斯的需求,只是把这当成了另一次宣传推销的机会。 而纽垂斯维斯真正想要寻找的是一种能够解决能源效率、生产可靠性、支持服务、质量以及库存维护等问题的解决方案。

“我很快就明白,我们需要做的不仅仅是更换水泵。”格兰富技术销售工程师 Beat Senn 解释道。 鉴于这一项目的规模,他必须在纽垂斯维斯呆上较长的时间,才能充分了解这家企业的内部运作。

图片: 由于减少了维护工作量以及提高了泵送效率,重新设计的基础设施有助于纽垂斯维斯进行工艺流程的改善。

对于 Beat Senn而言,深入了解纽垂斯维斯的炼油工艺流程为帮助客户企业实现重大的成本节约铺平了道路。 例如:为水泵配备适当频率的转换器可以实现对水泵使用的控制,其允许工厂在不需要时关闭相关的设备。 这不仅减少了对能源的使用,而且意味着对酸、碱、地下水、循环水以及饮用水等各种资源的大量节约。

然而,零件组装并不是唯一的关键性问题。 有些还系统必须进行定制才能实现运行效益的提升。

“在提升水泵的能源效率方面,我发现水泵所配备的止回阀是导致冲突的根源之一。”Bernhard Gastl 解释道。 “我一直怀疑这些止回阀是导致巨大能源浪费的一大原因。 毕竟,它们的所有功能只是为了阻止工艺用水流入水泵。 为此,我和 Beat 打算将其更换为电控蝶阀,这种电控蝶阀可以在消耗极少能量的同时保持良好的运行。”

此外,在纽垂斯维斯安装的许多系统目前都已配备了电子堵漏装置,因此要对其进行更换非常方便,只需花很少的时间即可完成。

“以前我们更换一台水泵需要花一天的时间。”Bernhard Gastl 一边说着,一边将头偏向一台在二级冷却工艺流程中用于对河水进行循环的老式水泵。 “现在,从开启警报到全部更换完毕,我们需要的时间不超过半小时。 工人们只需要根据零部件的规格从仓库领取相应更换件。 然后再将故障零部件送回修理厂进行修理或者订购新的替换件即可。 不过,我们会始终备有更换件。”

具有成本效益的光明未来
库存管理是另一个需要解决的重要问题,因为这一领域仍有明显有改善空间。

图片: 格兰富的 Beat Senn(右)与纽垂斯维斯的技术总监 Bernhard Gastl 一起花费了大量时间来充分了解纽垂斯维斯的内部运作。

“纽垂斯维斯使用了三种类型的格兰富水泵。”Beat Senn 说道。 “我们对电动机进行了重新设计,以使其能够与三种类型的水泵相匹配。 这意味着每种泵都能满足不同的应用需求,公司因此无需储存大量备件,故而能够极大地简化纽垂斯维斯物流部门的工作。”

这项重大的重新设计所带来的结果是不言而喻的: 除了极大地减轻了技术人员的工作压力,简化了工艺流程以及提升了生产的可靠性外,这一项目每年还能为纽垂斯维斯节约 300,000多欧元的电力成本。 目前,纽垂斯维斯已建议在其他九个工厂推行类似的改造。

“这一改造的成功让对我们对在纽垂斯维斯的其他公司进行类似的工艺流程优化充满了信心。”Bernhard Gastl 表示。 “在格兰富的帮助下,我们基本上可以复制和借鉴我们在利斯工厂所取得的经验,以便对我们的工艺流程进行标准化规范。完善物流和确保能效仍然是需要优先考虑的工作重点。”


以前我们更换一台水泵需要花一天时间。 现在我们只需要不超过半小时。

Bernhard Gastl——纽垂斯维斯技术总监

不同类型的水泵可以配备同一类型的 MGE 电动机

格兰富 MGE 电动机 的功率大小介于 1.5千瓦到 22千瓦之间。
其可以匹配格兰富多种规格与型号的水泵:
CRNE、CRTE
F&B-HYGIA I 和 F&B-HYGIA II
Novalobe。

位于瑞士利斯的纽垂斯维斯为下列应用安装了上述类型的水泵以及格兰富的其他水泵:

- 冷却/加热 (TPE 水泵 & MG 电动机)

了解关于 格兰富卫生泵以及其他食品饮料行业产品的更多详情。

纽垂斯维斯简介
纽垂斯维斯是一家致力于油脂加工以提升油脂品质的炼油企业。 其生产原材料来自世界各地,即一开始为初始形态的油或脂肪。 纽垂斯维斯首先需要对这些原料进行融化以进行精炼,然后再将产品提供给饼干、巧克力以及婴儿食品行业的客户。 纽垂斯维斯每年可以处理 40,000 吨的原料,其中 85% 用于食品行业。

文本: Axel Schmidt 和 Jean-Paul Small
图片: Maurizio Camagna





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati