本次采访将向您阐述:新型格兰富 TPE3 泵为何值得您关注

 图注:下面主要就 TPE3 的内部特征解答了各种问题。
TPE3 问答

MAGNA3 循环泵系列又添格兰富 TPE3 干转子管道泵这一新成员,带多种内置“智能”特性。 举例来说,两款泵都带流量限制功能和热能表。 TPE3 最大功率为 2.2 kW,扬程最高 25 m,流量最大 80 m³/h。

格兰富业务发展经理 Marcus Fich 在采访中说明了 TPE3 的各项特色及其在格兰富现有产品系列中的重要地位。

问: 听起来 TPE3 和 MAGNA3 差不多。 区别在哪里?

答: 乍一看差不多,其实是截然不同的两款泵。 就像皮卡和轿车的区别一样。

一款是湿转子循环泵,即 MAGNA3;另一款 TPE3 是干转子立式管道泵。

我们推出 MAGNA3 智能流量限制功能的时候,就取得了改变游戏规则的效果。 MAGNA3 取代了供暖系统中很多老式的湿转子泵。 市场接纳了这样的设计和功能,竞争对手也开始在自己的产品中融入相同的功能。

MAGNA3 史无前例的高效性为循环泵树立了新的标准。 现在我们再次出击,带来了小巧的 TPE3 管道泵。 它的外观和设计原则以 MAGNA3 为蓝本。

TPE3 除具备 MAGNA3 的功能之外,还自带一些独特的功能。 其中之一就是ΔT或ΔP控制的独立传感器。

问: 你说 TPE3 的最大功率是2.2kW。 如果需要的功率更大怎么办?

答: 当前的 TPE 1000 系列和 2000 系列覆盖了至今我们有的全部规格。

问: 加上各种新的内置功能,操作泵会不会很难?

答: 新功能当然要进行正确的设置才能正常工作。 不过现在用户用 TPE3 的显示屏就能完成调试。 如果您不熟悉菜单结构,在显示屏上试一两次就好了。

还有一个选择,就是在安装了 iOS 或安卓系统的设备上使用 Grundfos GO应用程序,这个程序专门用来执行调试工作。 其中有不同功能的安装向导,还可在调试完成后创建报告。

问: 你能举例说明内置功能如何解决实际应用问题吗?

答: 可以。 我们拿冷冻水当例子。 TPE3 是干转子泵,电机通过轴连接到泵。我们知道在泵送冷冻水的条件下,电机中容易产生冷凝水。 TPE3 运转时不存在这个问题,因为电机会散热,电机温度高于露点。

但如果碰上待机,情况就不一样了。 所以 TPE3 带了一个“待机加热”功能,不运转的时候用交流电给电机加热。 此时的电压不足以启动泵,但足以把电机的温度加热到露点以上。 用这种方式保护电机简单易行,并且没有额外的硬件成本。

问: TPE3 增加了智能设计和控制功能,那么还会集成自动化或是管理系统吗?

答: 当然,我们会从不同的角度来考虑这个问题。 首先,我们会设定一个标准的“硬线”集成。 也就是说,我们会用模拟信号、数字输入与输出等信号在泵和自动化系统之间交换数据。 举例来说,如果内置的 I/O 不够,你还可以要求额外的 I/O,来连接标准型 PT100/ PT1000 传感器,用于控制 ΔT。

要传输更多的数据,比如有时候要传输更详尽的数据,我们为此设计了一系列的通信模块。 从而实现泵和自动化系统或管理系统之间的总线通讯。 通讯模块支持 BACnet、Modbus、Profibus、LON 等多种通信协议。 另外,我们还有 GSM 模块,可以把 TPE3 连接到“格兰富远程管理系统”(GRM)。

问: 要是用不上那么多功能呢?

答: 需要什么功能就买什么功能。 这就是我们连带推出了精简版 TPE2 的原因,不带传感器,非图形显示界面。

问: 现在做个总结。 为什么 TPE3 值得关注?

答: 我们设计 MAGNA3 的最终目的就是为了追求最高效率。 现在它不仅功能强大、兼容性好,并且用途广泛。 比如,你可以将之用于各种 I/O。

TPE3 立式管道泵品质一流、性能高效,最大功率可达 2.2kW,
具备 MAGNA3 的全部突破性特点和功能。 是我们引以为豪的产品。

图注:格兰富 TPE3 干转子管道泵。

“我们设计 MAGNA3 的最终目的就是为了了追求最高效率。 现在它不仅功能强大、兼容性好,并且用途广泛。”

格兰富业务开发经理 Marcus Fich

为安装和置换寻找最合适的水泵





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati