蓄电池制造商项目的中标秘诀:能够持续运行的水泵

蓄电池制造商项目的中标秘诀:能够持续运行的水泵一台能够在硫酸水等具有腐蚀性的污水环境中持续运行 15 年的格兰富水泵为 Rombat 公司留下了深刻的印象。 这成为罗马尼亚汽车蓄电池电池制造商选择格兰富作为其新型水处理设施的主要供应商时所考虑的一大主要优点。
工业案例

15年来,一台格兰富水泵一直尽心尽力地为汽车蓄电池制造商Rombat SA 公司履行着水泵的职责: 泵水。 它是如此可靠,而且毫无故障。 因此在 2008 年,当 Rombat公司考虑对其位于罗马尼亚比斯特里察(Bistrita)的水处理设备进行扩建时,公司将目光转向了格兰富。

污水处理是 Rombat 生产周期中的一个重要环节。 工厂每日需要处理大约 200 立方米的中和水及预处理水。 每天需要向生产周期回收多达 120 立方米的处理水,以满足相关的环保要求。 余水则会被排放至市政水处理设施中,然后进入城市污水系统。

图片: Gabriel Hîruta——罗马尼亚 Rombat SA 公司生产主管

在 Rombat 公司,大约每三台水泵中就有一台是格兰富制造的,在这个工业平台中循环的液体,大约有一半是通过这些水泵进行泵送的。

然而,第一台格兰富水泵的采购可以说是完全是运气。

“这是我们订购设备中的一部分,”Rombat SA 公司生产部门主管 Gabriel Hîruta 工程师解释道。 “那会儿我们的所有设备都是罗马尼亚国产的。 我们并不知道哪些是顶级的制造商和品牌。”


水泵随机配送的维修工具包极大地延长了产品的使用寿命,也因此降低了运行成本。

Gabriel Hîruta——罗马尼亚 Rombat SA 公司生产主管

图片: “采购工业设备并不只是一次性的投入。”Rombat SA 公司的 Gabriel Hîruta 说道。

此后到 2008 年,当 Rombat 公司认为其有必要建立一个更大的水处理厂时——这也是公司生产设施长期扩建计划的一部分,选择哪个生产厂家成为了一个暨待确定的问题。 由于与多家水泵供应商进行了旷日持久的谈判,完成污水处理厂扩建工程的最后期限越来越短。

在这种情况下,GabrielHîruta 解释道,这台运行了 15 年的格兰富水泵凭借其可靠的服务脱颖而出。 其另一大卖点还在于格兰富水泵随机配送的维修工具包。

“采购工业设备并不只是一次性的投入。”他说道。 “维护成本是一个必须考虑的因素。 格兰富的总体成本具有更大吸引力,因为水泵随机配送的维修工具包极大地延长了产品的使用寿命,也因此降低了运行成本。 在大批量采购水泵,这一点非常重要。”

 


到目前为止,格兰富的确为我们的业务发展提供了很大的帮助。

Gabriel Hîruta——罗马尼亚 Rombat SA 公司生产主管

一份牺牲式的订单

事实上,对于在水处理设施中循环的腐蚀性液体而言,一台水泵能够持续运行多长时间是一个至关重要的问题。 水泵的寿命与其材质的质量有着直接的关系。

制造汽车蓄电池需要产生含有硫酸的腐蚀性水。 水处理过程包含水的中和及预处理。 在这一应用中使用的水泵材料必须能抵抗液体具有腐蚀性的化学特性。

这看上去似乎有悖常理,因为格兰富为其水泵装配的是铸铁叶轮,而这一材质在蓄电池工厂的污水环境中注定只能拥有短暂的寿命。

图片: 在罗马尼亚比斯特里察工厂生产的Rombat SA 蓄电池

“格兰富了解我们需要迅速地扩建水处理厂,”Gabriel Hîruta 解释道。 “但他们没有库存不锈钢叶轮的水泵,因此先向我们提供了全部装配铸铁叶轮的水泵,他们也知道这个使用寿命不会太长。 事实上,在格兰富向我们交付所需叶轮,即不锈钢材质制成的叶轮之前,这些铸铁叶轮一直保持着良好的运行状态。

“这的确是真的,愿意为我们提供铸铁叶轮以作为酸性水的“炮灰”,而且无需我们承担任何额外的费用,只是为了满足我们迅速扩建水处理设备的需求。 这真正展示了对客户需求的承诺。”

值得信赖的合作伙伴
然而,GabrielHîruta 说道,一次慷慨的付出并不足以维持长久的业务关系。 这种合作伙伴关系需要日常的维护和承诺。 格兰富为我们提供的优质产品是高效而可靠的。 更不用说的是,工厂的扩建取得了圆满的成功。

“到目前为止,格兰富公司在与我们保持直线沟通,对我们开诚布公,满足我们的需求,以及真正帮助我们推动业务发展方面表现出色。”Gabriel Hîruta 说道。 “当然,事情难免都有出错的时候,当发生这种情况时,你会很高兴知道自己拥有一个值得信赖的合作伙伴,一个可以为你解决问题的合作伙伴。 这就像婚姻一样。”

Rombat 公司的污水处理需求
Rombat 工厂每日需要处理大约 200 立方米的中和水及预处理水。 为了满足相关的环保要求,工厂每天需要向生产周期回收多达 120 立方米的处理水。 余水则会被排放至市政水处理设施中,然后进入比斯特里察的城市污水系统。
根据环保要求,Rombat 还需要在其 Rebat 工厂(2005 年在 Copsa Mica 市建成)对废旧蓄电池中使用的铅进行回收。 其目前的产能为每年 20,000 吨。

格兰富提供的端吸泵

格兰富为Rombat 公司位于比斯特里察的污水处理设施提供了 6 台紧密耦合(NBG)端吸泵,以帮助公司对其工业平台中大约一半的循环液体进行泵送。 具体型号包括:

NBG 80-50-200/219
NBG 125-80-200/222
NBG 125-80-200/196。

了解关于 格兰富制造行业解决方案的更多详情。

Rombat,罗马尼亚最大的汽车蓄电池制造商

SC Rombat SA位于罗马尼亚北部的比斯特里察,是罗马尼亚最大的汽车蓄电池制造商,每年可生产2,200,000 台电池。 公司始建于 32 年前,最初曾是严格监管市场体制下的国有企业,但目前已逐步适应了后共产主义时期的开放式市场环境。 1996 年,Rombat 公司出售给了员工。 2012 年,在 Metair International Holdings Coöperatief U.A. 收购了该公司 99% 的股份后(此时尚未公开上市),Rombat 成为了南非集团 Metair Investment Ltd的下属企业。 公司拥有一流的产品质量、健康、安全与环境管理等认证证书。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati