防洪与格兰富的幕后故事

防洪与格兰富的幕后故事
访谈: Jim Rise

格兰富的Jim Rise和Mick Eriksen合著了《格兰富大型轴流泵站设计》(Designing Flood Pumping Stations)一书,首次全面概括了防洪排涝泵站的林林总总,并介绍了他们的设计理念。

Jim Rise 在现场工作的 15 年间遇到了许多关于泵站的问题,他出书的目的就是要理清这些疑问。 '《格兰富大型轴流泵站设计》作为他的伏案成果,系统阐述了防洪泵站的重要信息及其设计要旨。
 

你写这本书是受什么启发?

格兰富销售发展经理 Jim Rise。

Jim Rise: 就我的经验谈,泵站中 90% 的泵故障都是因为泵站设计不合理。 据我所知,这本书首次汇编了最全面的相关信息。 其中涉及设计、安装、调试和运行,我们写书的根本目的是帮助人们避免严重的设计缺陷。

我觉得重点在于用这些关于防洪和泵站的知识来帮助当地工作的人们,让泵站发挥原本的设计作用——不仅要稳定工作很多年,还要有助于减轻洪涝造成的灾害。 各界对这本书的评价都比较积极,这让我很高兴。

图片: 格兰富销售发展经理 Jim Rise

防洪泵站设计手册

下载关于
防洪泵站的新手册


泵站中 90% 的水泵故障都是因为泵站设计不合理。

 

格兰富销售发展经理 Jim Rise

你见过泵站的哪些设计缺陷?

泵站

Jim Rise: 一些泵站老旧,用了很多年,建造的时候城市规模还很小。 这意味着泵站现在要承担远大于设计范围的排水作业,于是常有这种情况,人们把老泵换成排水功率更大的新泵就完事。

把老泵简单换成更大的新泵,这样做有很多问题,其中之一就是会形成漩涡,因为大泵的排水量更高,泵站的其它设施,比如排水管,尺寸却是老一套。 这会吸入空气,引起气蚀。

这只是书中的一个例子。 我想让大家知道如何考虑周全并设计一个符合要求的泵站。

格兰富为什么着手防洪排涝业务?
 

格兰富防洪

Jim Rise: 世界上洪涝灾害越来越多,而全球有 50% 的人口都聚集在三角洲的洪涝区。 这表明人们对防洪的需求也日益升高。

另外,格兰富的一个重要目标就是通过前沿技术来改善人们的生活,我们恰恰也有相应的技术和产品来从事防洪工作。

我在书中附带了一张地图,说明了哪些地方可以寻求帮助,以便读者设计出符合各地气候条件的泵站。 热带特定季节的降雨很强,北欧的雨水分布则比较均匀——即便考虑到气候变化也是如此。 地图标明了格兰富的项目位置,可以看出,不管在哪个气候区,都有我们设计的泵站去解决问题。

你可以举个例吗?

小的实施细节可以产生大的影响。 比如,采用紧凑型泵可以为客户减少泵站的修建空间,从而节省多达 20% 的施工费用。

格兰富销售发展经理 Jim Rise

Jim Rise: 印度孟买的项目就是个很好的例子(详见标签“视频: 孟买方案”)。 格兰富一开始就积极参与设计和设备的相关工作。 甚至泵站运行都是格兰富负责。

我认为从系统和方案入手思考很重要,包括泵、安装、SCADA 系统、服务和沟通。 同时,日常运行中的实施细节也会造成影响。 比如,采用紧凑型泵可以为客户减少泵站的修建空间,从而节省多达 20% 的施工费用。

格兰富泵也有很多特色功能,比如安装在泵蜗壳上的湍流控制器 Grundfos Turbulence Optimiser™。 泵运行的时候,Turbulence Optimiser ™可以扩散,降低震荡,减少能耗,从而节省 1%-2% 的能源,这在大型泵站中累积起来可以起到可观的效果。 所以,我不仅要系统地勾画、阐释主要部分,还要指出微小的细节部分,这些细节会大大优化泵站设计。
 

Jim Rise
格兰富销售发展经理 Jim Rise,《格兰富大型轴流泵站设计》(Designing Flood Pumping Stations)一书的合著者,丹麦全球供水能力研究中心(Global Water Competence Centre)创始团队的成员之一。

如需有关设计指南、参考案例和防洪其它方面的更多信息,请点击 此处。

视频:孟买方案

孟买大部分区域地势低洼,每到雨季就会受到大规模洪涝侵袭。 孟买是印度的商业重镇,有 1300 万居民,另有 700 万住在市区。

为了抵御洪涝,孟买市政府提出在市中心建造一个暴风雨防洪泵站。 格兰富为这个泵站提供包括泵、SCADA 控制系统和机电系统在内的全套方案。 今天,这个泵站保证了孟买不再受长年洪涝的危害。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati