全球最大的猪肉出口商对制冷剂泵赞不绝口

丹麦皇室将制冷功耗降低三分之一图片:丹麦皇室将制冷功耗降低三分之一
格兰富节能案例

与其他制冷剂泵相比,格兰富的智能制冷剂循环泵可使功率消耗降低高达 32%。 而这对于丹麦皇室而言具有重要意义。

作为全球最大的猪肉出口商,这家企业拥有对有害环境影响负责任的环保意识。

这台水泵被安装在位于丹麦海宁(Herning)的丹麦皇室设施内。在这里,肉类会在零下30 摄氏度的温度下冷冻 24至48小时。 格兰富制冷剂循环泵主要用于对设施制冷系统内的氨制冷剂进行循环,以确保将系统温度保持在零下 40 摄氏度的水平。 这需要水泵具有出色的精确性和可靠性。

负责系统操作的Morten Nyrup 对水泵的卓越性能给予了高度评价。

图片: 格兰富的 Mikael Zacho Jensen(左)和丹麦皇室的 Morten Nyrup 在位于丹麦海宁的丹麦皇室屠宰车间内讨论制冷剂循环泵的特点。

“即使是制冷需求增长后,它也仍能满足我们的要求,所以我不得不竖起大拇指。”Morten Nyrup 说道。 “这台泵的运行效率的确超出了我们的预期。”

减少碳足迹
能源的使用导致气候温室效应的罪魁祸首之一,而这正是丹麦皇室积极减少能源消耗的主要原因。 该公司一直致力于推动技术、工艺以及物流的改进,以最大限度地减小“产品交付过程中”对气候产生的影响。

丹麦皇室的能源经理 Torben Andersen对公司与格兰富之间建立的合作伙伴关系深感欣慰。

“丹麦皇室有自己的节能目标,格兰富对此已有清晰而明确的认识。”他说道。 “这使得格兰富成为了我们最好的合作伙伴,他们产品的出色效能已在许多场合得到了验证。 他们总是能为您提供最合适的水泵。”


这台泵的运行效率的确超出了我们的预期。

Morten Nyrup——丹麦皇室系统负责人

丹麦格兰富的销售工程师 Mikael Zacho Jensen 这样说道,“无论什么时候,只要我们承诺能帮助减少二氧化碳的排放,我们就应当去践行这一承诺。这是一件非常好的事情,因为我们的业务应当建立在可持续发展的基础之上。 而且我们深知,这对于丹麦皇室而言同样具有非常重要的意义。”

Torben Andersen 说,“我们与格兰富建立了非常良好而长久的合作关系,他们素来以企业的创新思维而倍感自豪。 格兰富一直在探寻我们的技术可以进行哪些改进。 正是因为如此,我们才多次将我们的工厂设施提供给格兰富,以便让他们有机会对新的技术进行测试,但他们从未对我们的生产造成过干扰。”

图片: 丹麦皇室的 Morten Nyrup 在监测工厂制冷系统的温控装置。

无易损件
Mikael Zacho Jensen 介绍道,“格兰富的制冷剂循环泵非常的坚固耐用,其能耗已降至可能的最低水平,而且能常年保持良好的运行。 与传统的泵相比,格兰富的制冷剂循环泵没有易损件,这可有效地节省时间和成本,因为您无需关机来对此类零部件进行更换,而且只需对其极少的维护保养即可。

他补充道,在得知水泵的电能消耗占到了全球电能产量的 10% 以后,许多人表示非常惊讶。

“当然,这也意味着水泵拥有节电增效的巨大潜力。” Mikael Zacho Jensen 说道。 “水泵实际上代表了通过现有技术减少二氧化碳排放的最有效的机会之一。 大多数的水泵装置效率过于低下,在格兰富看来,这一现状必须改变。”

制冷剂循环泵与标准制冷剂泵的差别

安装于丹麦皇室的格兰富制冷剂循环泵配备了一个所谓的智能旁路。 水泵可以对旁路的开启和关闭进行自动控制。 水泵电机采用变频控制,故能使水泵根据蒸发器的实际需求将氨制冷剂的流量保持在所需的水平。

丹麦皇室负责运行水泵的 Morten Nyrup 表示,“我们以往用的水泵必须要持续不断地泵送液体,且旁路始终处于开启状态。 其总是在 50 赫兹的频率条件下运行。然而格兰富向我们提供的新的水泵采用了变频调节技术,它可以根据对液体需求的变化而进行自动调节,这也正是它能够节约大量能源的原因所在。”

格兰富销售工程师 Mikael Zacho Jensen 说道,很显然,格兰富制冷剂循环泵能够帮助丹麦皇室实现节能增效的目标。
“我们决定充分利用我们结合了差压变送器的变频器——CUE,这可以实现对旁路的智能控制。”Mikael Zacho Jensen 说道。 “制冷剂循环泵可以根据实际需求对系统内的冷氨进行泵送。这与原有的泵刚好相反,后者是无法进行调节的。 而且我们的制冷剂循环泵采用了可确保持续运行的设计。 它没有易损件,与传统的泵相比非常的坚固耐用,因为其无需对易损件进行定期更换。

双效节能

丹麦皇室的能源经理 Torben Andersen对功率消耗降幅达 32% 的节能性能印象深刻。

“当您独立来看时,这一数据是相当惊人的,实事上这是双效节能的结果,因为水泵使用的电能被转化成了热能。”Torben Andersen 解释道。 “如果不是这样,制冷系统必须消耗更大的功率才能消除这一热量。 此外,该制冷剂循环泵采用了非常好的设计,而且易于保养。”

液态二氧化碳——阅读案例
了解在丹麦面条厂的案件中.,格兰富的制冷剂循环泵是如何进行优化以实现液态二氧化碳循环的更多详情。

图片: 公司能源经理 Torben Andersen 介绍道,与其他制冷剂泵相比,格兰富的制冷剂循环泵通过双效节能,为丹麦皇室降低了 32% 的功率消耗。 “水泵所使用的功率被转换成了热量。 如果不是这样,制冷系统必须消耗更大的功率才能消除这一热量。”他说道。


撰文:Morten Buchardt

图片:by Lars Mardahl





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati