我们的员工

employee

良好的工作环境

格兰富坚持以人为本。勇于创新和充满热情的员工队伍是我们的现在和未来发展的关键所在。因此,我们需要吸引并留住优秀和有潜力的员工。我们相信,通过营造良好的工作环境以及为所有格兰富人提供职业和个人发展机会可以实现这一点。

作为一家全球性公司,我们在世界各地创造了就业机会,帮助提高了所参与的社区的能力。这就是共享价值。

多元化

提供良好的工作环境的同时,我们也追求员工多元化。我们的目标是提供优异的工作场所和具有活力的工作环境。

格兰富不断取得成功的关键在于同时拥有年轻和有经验的员工。此外,我们还实施了一些举措,例如为女性管理者设定具体的目标,包括为后备女性管理人员提供培训、辅导和职业规划。我们的目标是到2015年,女性管理人员在格兰富所占比重至少增加到25%。 

另外一种确保多元化的途径是聘请特殊人群做员工。这些员工包括工作能力下降的员工、残疾人和长期失业者,将占员工总数的3%。

我们相信,多元化的员工队伍对于创新和开发优异的解决方案至关重要。

人才是发展的关键

实现宏伟的战略目标需要人才,而广募人才则可以创造良好的工作环境。因此,人才发展是格兰富的重中之重。

  • 了解格兰富人才管理项目的案例故事




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati