全球报告倡议

GRI logo

全球报告倡议报告框架

全球报告倡议 (GRI) 是一种报告架构,为各组织设定了衡量和报告经济、环境和社会表现的原则和指标。该框架基于可持续发展报告指南(G3),第三版已于2006年发行。

通过采用该报告架构,我们的报告可以用来衡量企业在法律、规范、准则、绩效标准和自发性倡议方面的表现,展示企业的可持续发展贡献,并比较不同时期的企业表现。

全球报告倡议自我评估

为了说明全球报告倡议指南的应用程度,公司可以进行全球报告倡议自我评估。该评估有A、B和C三个等级(A最高,C最低)。此外,如果报告由第三方验证,还可以为每个级别添加一个“+”(如A+、B+、C+)

B plus

格兰富2010年可持续发展报告的自我评估结果为B+,同2009年保持同等水平。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati