恒美水压

格兰富SCALA2

恒美水压

最终,在我需要舒适用水时,我得偿所愿

如果您读到这里,也许您也面临一些有关水压问题的困境。 现在,您可以做些什么来改变 引进SCALA2-我们的一体化供水增压系统,可以为您家里所有龙头提供舒适恒定的水压

为什么我们的水压会低呢?

在家庭里,水压低和常常变化的情况相当普遍 您也许是通过糟糕的淋浴,滴滴答答的水龙头出水或者花园里出水少的喷头来感受到低水压这件事。 低水压可能是由市政主管的用水高峰或者您自己用水状况比如同时打开多个龙头而引起的 任何一种方式,结果都一样。 大大降低了您家庭的舒适度。

引进SCALA2: 家庭内的恒美水压

不论什么理由造成低水压,我们都有解决方案。 格兰富全新SCALA2供水增压系统专为同时打开的多个龙头提供恒定舒适而设计-即使在淋浴、厨房龙头和室外同时在洗车的情况下,也能保证水压。

提供恒定舒适水压的密钥是 智能水泵控制

SCALA2配有只能水泵控制可以持续监测水龙头端的水压。 如果集成传感器探测到任何变化,将立即告知水泵需要增压。 反应极快,您甚至感觉不到这细微的变化--仅留下持续稳定的水流

最后,结构紧凑,运行安静

我们将SCALA2的所有组件均放在一个紧凑的橱柜内 在家里,无需额外接线以及也没有笨重的设计 SCALA2的超静音水冷电机使其成为市场上最安静的变频供水系统 想想现代的洗碗机,您就会对声音登记有一些感觉

如需了解更多SCALA2的信息,可在此找到

为什么选择SCALA2

恒美水压 所有水龙头-同一时刻

可承受的价格 高价值

低噪音 和一台现代洗碗机一样安静

结构紧凑 可以放置在厨房的橱柜里

完全一体化 安装极其简便

运行可靠 经过质量测试,无需维护

SCALA2 适合我的家庭吗?

您的家庭拥有低于或等于三个的楼层吗

您的家庭拥有8个水龙头吗

如果您两个问题都回答“是”,那么SCALA2 将为您的家庭提供持续恒定舒适的水压 如果您的回答是“不”那么请在这里找寻其他格兰富的增压系统