案例:宁波

Waterquality-2_v2

格兰富计量泵保障宁波市 150 万市民的用水安全及稳定

现实情况

中国城市宁波于 2007 年建造了首个现代化水厂。浙江省宁波市东钱湖水厂位于山间,建于山坡之上,毗邻人口约 400 万的市区。该工厂为市内约三分之一的人口供应生活用水。

蒋亚荣与水厂合作,确保水泵系统正常运作。她是杭州集洁环保科技有限公司的总经理。差不多十年后,她到访水厂,沿着水厂的沉淀池漫步,走到“共建和谐环境”几个中文字的标志下。在水厂后面一块向隧道的大石上,有一个由几种风格喷涂的“水”字。

她表示:“宁波东钱湖水厂是我的重要客户,也是浙江水厂的主要成功案例。”她指出在净水设施中最困难的工序就是泵送次氯酸钠,而水厂则能够成功避免在泵送过程中出问题。

次氯酸钠是一种挥发性化合物,可用作消毒剂,具有高 pH 值,人类或环境如果接触到高浓度的次氯酸钠便会十分危险。蒋亚荣表示,找到合适的计量泵技术十分重要。她说:“中国市场内一般的计量泵无法避免泄漏问题。”为了市内居民和工厂工人着想,这间水厂必须做到安全可靠。

 

解决方案

蒋亚荣建议使用格兰富 DME 数字计量泵。十年后,根据杭州集洁环保科技有限公司售后服务主管周正力所说,DME 仍然是全天候不停运作。

周正力说:“格兰富的产品有三个主要优点。首先就是他们在测量剂量变化方面十分准确。”他表示:“一般市场上的产品都只能做到 1:40 的范围,而格兰富的产品却可以测量到 1:800 的变化,范围相当广。这让格兰富的产品可以在水厂内各种情况中使用。”

他还十分满意计量泵有一个“高度整合的控制面板,保证可以简化维修和操作程序。”他补充说, 由于格兰富的产品采用优质的隔膜,因此避免了典型的泄漏问题。他说:“这样的品质还保证产品可以在水厂的不同环境中使用,例如极度潮湿或高温的环境。”

 

結果

蒋亚荣称这个项目为“宁波第一个现代化水厂”,成为了该地区的先例。她表示,现在在浙江省有超过 200 间水厂都使用格兰富的产品。

她说:“格兰富已经服务超过 10 年,期间没有任何故障或泄露问题。因此,他们获得了水厂股东的高度肯定。”“这些泵确保了 150 万市民的用水安全。从我的角度来看,安全十分重要,因为这有着巨大的社会价值。"