外围脱水

概述

概述

外围脱水以及保持恒定的水位通常涉及若干安装在露天矿周围的井。格兰富可以为去除洁净水或脏水中的粒子以及调整从30米至600米的钻孔水位而提供灵活、有效的解决方案。同时我们还能提供由高档耐腐蚀材料制成的泵,这种泵可有效对抗低PH值和含氯化物的介质等恶劣条件。

例如,格兰富可提供带有一个空室的SP泵,这种泵非常适合您当前的需要,并能在需要更大的深度和更高的功率时,提供快速而有效的解决方案。灵活的竖管软管确保了水泵可平稳而无故障地处理这种额外的要求。

由于可能出现对泵性能要求更高的大的波动且可能已安装多台泵,增加变频驱动器可平衡井的液压负荷,进而根据需求自动调整泵速。这就确保了矿山周边的出色排水效果。

格兰富的电机保护并不仅仅为泵电机而开发,同样也适用于泵。同时电机保护还可以同接口模块一起使用,以确保对专用的脱水液位的控制;由于测量的是电机的电气状况以外的参数,因而这种控制可以提供更好的保护。这就实现了定时停止/启动程序,同时还不会损坏泵或电机,并有助于避免突然断电和洪水泛滥的风险。

正确的材料选择是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)