配水

概述

概述

显然为家庭和企业提供可靠、清洁和安全的饮用水分配是所有水供应商的首要任务。然而,对于供水公司而言,渗漏和溢出的成本远远超过供水系统的水分流失的成本。

水该如何分配取决于当地的地形以及地方性法规,通常供水系统会采用重力管道和压力管道系统的混合来获得优质的供水效果。格兰富可以为整个配水系统提供泵和控制装置,这包括了主泵站和当地泵站,从而确保了对整个管网压力的管理。

通过有效的压力控制,格兰富可帮助供水系统降低成本,并限制水分流失。这主要通过补偿管道系统的多余压力以及减少会造成新的漏洞的水锤实现。

格兰富的按需分配是一种在比例压力下运行的多泵方案,这种系统的出发点就是在所需的压力下提供确切的水流,同时这种系统采用了几台在优质效率点运行的泵,而不是一台大功耗的泵。格兰富的控制MPC提供了比例压力控制,实现了压力的逐步上升和下降,我们还提供了多达六台泵的级联操作以及由清晰的文字信息提示的监控和控制系统。格兰富的控制MPC适用于所有的泵类型,并通过降低能耗以及减少泄漏损失等措施带来了可观的经济效益。

随着时间的推移,为确保具有成本效益且无故障的运行,水源的配水系统的可持续性对泵送系统的持久性提出了要求。对开发泵送解决方案的控制装置和监控系统以及生产自主品牌的用于各种液体类型和流量要求的驱动器,格兰富拥有数十年的丰富经验。这就保证了同液压系统、电机、电子以及所有其他构成一个全面的抽水方案的机械部件的完美匹配,进而确保了泵送系统的优质效率点。

不论是否配备外部变频驱动,格兰富开发的高效电机都能满足,甚至在某些情况下超越由全球电机效率法规制定的要求。考虑到通常一台正常泵系统85%的生命周期成本(LCC)都是能源成本,采用高效电机技术意味着可将生命周期成本降低50%,同时还可以减少对环境的影响。

控制和监测系统增加了提高效率和可靠性的潜力。格兰富提供了外部变频驱动器(格兰富的CUE)以及专用控制和基于互联网的监控装置(格兰富远程装置),这些装置可完全集成到一个抽水系统。专用的控制装置通过易于使用的SCADA接口轻松实现了对泵功能的控制。格兰富的监测和控制系统包括即插即用的通信接口,这种接口可兼容市面上95%的通信标准。

格兰富的解决方案专为泵送装置以及从一开始就完全集成的组件而设计。生命周期成本分析显示这种貌似很复杂且昂贵的流程会给业务带来可观的效益。格兰富为您提供了泵送解决方案的持久性,并通过委托协议确保了正确的安装以及包括例行维修到备件和泵的检查等所有可能性的服务协议。

 

压力管理

按需分配

供水公司一直为解决流失水(NRW)问题投入了巨资。流失水是一种已经生产却在输送给客户之前“流失”的水,因而对供水公司而言这是一种资金的浪费。国际水协会(IWA)为评估流失水的各个组成部分制订了详细的方法论,该方法论确定了如下的组成部分:未入账的授权消费量、偷水和不准确的计量等明显的损失以及真正的损失。

格兰富特别擅长通过减少主管道漏洞的泄漏来减少和控制真正的损失。格兰富可采用两种方式帮助减少真正的损失:减少管道系统的多余压力,或减少造成新的漏洞的水锤。两种情况采用的解决方案都是格兰富控制MPC。

减少渗漏损失的重要性

减少泄漏和溢出需要减少渗漏检测的速度、优化资产管理、尤其是设计压力管理策略等举措。目前压力管理是有效的泄漏管理必不可缺的一部分已得到业界的认可。

一个典型的战略重心就是减少现有泄漏的损失以及降低新的泄漏的风险。在实现压力管理的办法(减少压力、缓解浪涌以及液面控制)当中,减少压力是几种可行办法中应用最广泛的。格兰富为支持压力管理系统开发了相应的系统,同时这些系统可集成到我们的泵送解决方案中。

多余的压力和水锤是罪魁祸首

低流量情况下产生的多余的系统压力是增加现有渗漏损失的罪魁祸首。格兰富控制MPC内置的比例压力功能是消除这种多余压力的一种独特的工具。控制器监控系统的情况、监测系统压力的增加并相应地调整设定点。而对消费者而言,水龙头压力并未改变,但是渗漏却明显减少。

格兰富的Hydro MPC增压器以采用了立式多级离心泵(CR)而著称,格兰富控制MPC还可采用CR泵以外的系统。

新渗漏背后的另一个重要的影响因素就是水锤。这种现象主要由管道系统的水势的突然变化造成的,并可通过降低流速来降低或消除,例如:缓慢的倾斜提升或倾斜降低泵速或减小泵的尺寸。软件分析包现已存在;根据建模过程的不同,这些分析包具有不同程度的复杂性。

一个实例就是水势的突然改变会造成水锤,这种现象可通过缓慢的斜升泵速来避免,斜降亦是如此。格兰富的控制MPC具有一种标准的预编程功能。

控制流失水和优化泵系统

对供水公司而言,泄漏和溢出的成本远远超过供水系统的水分流失的成本。格兰富的专业知识总是能让客户的泵系统免受水锤和多余压力的破坏性影响。

通过分析系统的状况和消费模式,格兰富专家可为每种配水网选择一种方案。格兰富方案可对抗泄漏的经济损失,并保持维护可行的压力管理策略所需的水资源。

例如,大功耗的泵可造成大的水锤效应;这是泵本身的惯性因素。而小功率的泵则可降低出现水锤的风险,降低投资和运行成本,并减少能耗和泄漏损失。

格兰富独特的比例压力控制

比例压力控制是格兰富独特的解决方案,它不仅能够自动优化能耗,还可最大限度地减少水的损失。通过根据实际流量而自动调节设定点,比例压力控制可在控制MPC中补偿过多的系统压力。在高流量情况下,管道系统的压力损失比较高。如果管道系统的压力损失是1bar,那么系统的排放压力必须设定为6bar,以便提供5bar的系统压力。

在低流量情况下,管道系统的压力损失可能只有0.2bar。如果设定点为6bar,那么系统压力就会增至5.8bar。多余的0.8bar代表了主管道的多余的能耗及压力。

为了弥补多余的系统压力,比例压力功能自动将排放压力调节至5.2bar,这就显著降低了能耗和流失水。

下载

下载

 

联系我们
当地销售公司

选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)