我们成功了

污水处理的新纪元开启了,因为我们推出了经过革新和拓展的格兰富SE和SL系列污水泵,配备了无以伦比的S-tube叶轮技术。

 

No compromise

格兰富力求在污水产品开发工作方面追求极致,对任何瑕疵永不妥协。通过致力于解决客户实际问题的技术领域,我们正坚持不懈、逐步地提高水力效率和电机效率。

努力确保整体最高效率的承诺践行使SE与SL系列污水泵以及S-tube叶轮成为可能。

S-tube

S-tube

S-tube叶轮为水利效率建立了新标准,其产生的效率是其他叶轮无法比拟的,且无需向过流通径妥协。

 

全新SE & SL 9-30 kW

格兰富技术

SE和SL系列
SE和SL重型污水泵配备IE3级电机效率和新的内置液压系统,为用户提供最佳的整体和线对用水效率。

 
格兰富技术

在格兰富,我们始终致力于将突破性技术引入废水处理市场,以此提升产品质量并为污水泵系统和解决方案设立新的标准。通过这种方式,我们在供水以及污水泵系统和解决方案方面实现了最佳的总体效率、最低的生命周期成本和可靠的运行状态。

  • Grundfos Blueflux® 技术确保了格兰富生产的电机都能提供最高的电机效率。Grundfos Blueflux® 标签表明使用的电机技术领先于当前市场标准,满足、甚至超出与电机效率有关的全球法规要求。

 

  • AUTOADAPT 技术是一种智能控制技术,凭借该技术,格兰富水泵系统或解决方案能够根据动态的运行条件自行调整运行状态。这将显著减少维护需求、节约能耗并降低安装和调试成本。AUTOADAPT 技术可以实现对水泵的远程监控和管理,在令泵送工作更加简便的同时还可以节约大量的时间和资金。

 

  • 我们将产品的功能性设计称为SMARTdesign,这意味着我们的产品以满足用户需求为目标,兼具了优雅的外观和智能的功能特性。采用SMARTdesign的产品不仅外形美观,而且能够使产品的安装、操作和维护 更加简便且易于使用。

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®是格兰富公司高效电机技术的出色代表,



AUTOADAPT(自适应)技术

AUTOADAPT(自适应)技术

AUTOADAPT(自适应)是格兰富公司智能化控制技术的出色代表,



AUTOADAPT(自适应)技术

AUTOADAPT(自适应)技术

AUTOADAPT(自适应)是格兰富公司智能化控制技术的出色代表,




订阅简讯
通过格兰富新闻和事件报道抓住与时俱进的机遇。 注册后我们将向您发送新闻通讯。

请您为我们的网站客户体验打分?



其它的建议

邮件