Control MPC

概述

概述

格兰富Control MPC — 配备 CU 351 控制器的控制柜,可以监控和管理 6 个完全相同的并联泵。 操控制柜投入运行时所有配置一应俱全,且含有可以优化特定应用的软件。 Control MPC 将能耗降低,缩减能耗成本。 使用应用程序优化软件可以对系统中的泵进行全方位管理。 自动级联控制等功能确保实现高的能源效率。

作为市场上唯一一款同类产品,Control MPC对受控泵的数量、如何根据用户的泵曲线资料优化性能、最小化能耗了如指掌。

Control MPC 可以扫除一切通讯障碍。 您可以从多种操作语言中选择适合您的语言,Control MPC 支持与监控设备或其他外部装置之间通过不同总线协议进行通讯。

  • 以太网(VNC 服务器在Control MPC 中为标准配置)
  • PROFIBUS,通过 CIU 模块实现
  • LON,通过 CIU 模块实现
  • Modbus,通过 CIU 模块实现
  • GSM 和 GPRS,通过 CIU 模块实现
  • PLC,通过 IO 351B 模块实现

与其他格兰富产品一致,Control MPC 设计和制造也严格符合高质量标准。 备用泵分配、强制泵切换、缺水运行保护等功能增加了您的系统可靠性,缩短了停机时间,降低了维护费用。 体验Control MPC 优点时,只需按照简易安装向导的指导操作,按正确顺序设置好参数即可。

应用范围

  • 增压
  • 供热
  • 冷却
  • 空调

特点与益处

  • 高效的级联控制
  • 设定值影响因子 [%]
  • 单泵控制
  • 设定值切换
  • 时钟程序
  • 比例压差调节
  • 交替运行
  • 备用泵
  • 泵的试运转
  • 先导泵
  • 低流量停止功能
  • 管路预充压功能(最小化水锤风险)
  • 紧急运行
  • 流量估算
  • 缺水保护
  • 以太网




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 可靠、使用便捷
  • 高效的级联控制
  • 管道保护功能
样本

样本

 

控制器 MPC – 产品手册

控制器 MPC – 产品手册

产品手册
发行编号:96905267
发行日期:2009年3月11日

下载PDF

815 kb

案例

案例

服务
安装

安装

试运行 A:

为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果泵通过变频器控制
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 如果泵属于某重要产品/应用设备中的必需装置
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

 

调试试运行是按照操作程序执行的,完成后会出具调试报告。

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

并非所有产品都需要备用件。 我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高。 针对某些泵,可以通过更换新泵达到高效率和可靠性,维修往往难以达到理想效果。

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

对您现有的泵系统进行维修和保养

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。  

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品目录以及用以选择适合您应用的泵的选型程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。
上述所有资料均能以常见文件格式导出,包括 gif、bmp、txt 和 dxf 等。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

“负责”是格兰富核心价值观之一。 确保我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高,这是我们义不容辞的责任。 这种方式下,备用件和替换套件等格兰富保养维修内容均在开发阶段定义。
量身定制的服务、在线订单、快速响应配送中心等确保随时可以满足客户需求。

建议使用的备件

清单列出现场维修泵所需备用的零部件。这些建议可以通过WebCAPS查询工具按产品查找。

特制的服务套件

维修套件包括执行特定维护或维修任务时需要的所有对象,包括拆卸、替换和重新安装的说明书。

24 小时零配件发货服务

为免除您的等待、不影响到您的使用,我们还备存了泵的关键零部件。 这可以确保随时能满足您的需要。

10 年保证

我们保证:今天您购买任何格兰富泵,这些水泵的常规备件在未来至少10年仍是可提供的