数字计量,DME,DMS,DDI

概述

概述

格兰富提供多种具有尖端技术含量的计量泵。

数字计量解决方案(SMART Digital、DME 和 DDI))树立了化学品投加及其精度的新标准。安装简单,独特的驱动设计使得流量控制简便又精确,确保投加流量就是设定的流量。流量显示单位可选 ml/h、l/h 或 gph,可根通过按键轻松切换操作模式。

DMH 机械液压计量泵适用于工业和复杂应用中。 DMH 系列泵功能十分强大、坚固耐用,适用于恶劣工况、高扬程的应用中。

应用范围

计量泵用于投加化学药品,应用如下:

  • 饮用水处理
  • 废水处理
  • 冷却水处理
  • 清洗系统工艺用水处理
  • 化工

特点与益处

  • 简便精准的设置
  • 独有的技术
  • 少量的型号即可满足所有需求
  • 全脉冲控制
  • 脉冲批投加模式
  • 内部计时器批投加模式
  • 模拟 0/4-20 mA 控制
  • 液位控制
  • 现场总线通讯模块




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 简便精准的设置
  • 独有的技术
  • 少量的型号即可满足所有需求
样本

样本

 

DME、DMS 和 DDI – 产品手册

DME、DMS 和 DDI – 产品手册

产品手册
发行编号:96530572
发行日期:2005年9月1日

下载PDF

1056 kb

案例

案例

服务
安装

安装

试运行

优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果泵通过变频器控制
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中。
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训。
  • 如果泵属于某重要产品/应用设备中的必需装置
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

 

调试试运行是按照操作程序执行的,完成后会出具调试报告。

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。

建议使用的备件

尽管格兰富致力于为客户提供泵的优质解决方案,但在经过长期运行后,产品难免会存在一定程度的磨损。如果泵不能长时间停机,或者泵安装在交通不便的偏远地区,建议客户建立必要的备件库存以备不时之需。

请联系您所在地区的格兰富公司,了解针对您使用的格兰富产品的推荐备件或服务组件的相关信息。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

服务协议

格兰富维修协议确保您的泵系统持续、高效运行,使您每天24小时在全球各地都可以访问格兰富服务中心和授权服务伙伴。

相对于治理问题,预防问题的性价比更高

您采购泵后,当然希望它能高效、可靠运行。 与格兰富签订服务协议将使您更省心。 还具有良好的经济效益,因为维修仅收取公司成本,您可以享受大量折扣。

您只需选择不同的服务计划来适应您的需要,然后一切安排和维修保养工作交由我们处理,避免您出现停工期。 针对所有泵,我们提供三种不同的服务协议:

  • 基本型
  • 扩展型
  • 全能型


无论您选择哪种协议,我们训练有素的技术人员将在任何时候会为您的设备提供服务。

性价比高的选择

精心维护可以使泵能耗降低50%。 还需注意到:多泵联动工作时,某个泵一旦出现故障,将影响到其他泵的正常工作。 格兰富服务协议使泵的总运行成本降低。 我们对所有产品在使用周期内的成本进行精心计算,从而对每种产品的使用成本了如指掌。

签署服务协议,由我们训练有素的服务工程师对您的泵进行检修,避免产生意外费用。 对泵进行常规维修和维护可以确保泵保持出色运行效果。

格兰富维修人员对您的泵进行维护维修,并且就泵的使用效率向您提供建议和省钱的长期使用秘诀。

维修和维护

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议

对您现有的泵系统进行维修和保养

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富可对您的泵进行维修,使其完好如新,但需谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理基础设施中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富远程管理( Remote Management)依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修维护

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU27 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品目录以及用以选择适合您应用的泵的选型程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

上述所有资料均能以常见文件格式导出,包括 gif、bmp、txt 和 dxf 等。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

“负责”是格兰富核心价值观之一。 确保我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高,这是我们义不容辞的责任。 这种方式下,备用件和替换套件等格兰富保养维修内容均在开发阶段定义。
量身定制的服务、在线订单、快速响应配送中心等确保随时可以满足客户需求。

建议使用的备件

清单列出现场维修泵所需备用的零部件。 这些建议可以通过WebCAPS查询工具按产品查找。

特制的服务套件

维修套件包括执行特定维护或维修任务时需要的所有对象,包括拆卸、替换和重新安装的说明书。


24 小时零配件发货服务

为免除您的等待、不影响到您的使用,我们还备存了泵的关键零部件。 这可以确保随时能满足您的需要。

10 年保证

我们保证:今天您购买任何格兰富泵,这些水泵的常规备件在未来至少10年仍是可提供的。