Hydro Multi-B

概述

概述

格兰富Hydro Multi-B是基于格兰富CM与CME泵的成套增压供水机组,该增压系统按照高标准制造。 得益于CU 323 控制器,该系列产品可轻松、准确地处理棘手的增压工作。

Hydro Multi-B由2到4台并联的格兰富卧式多级端吸离心泵CM/CME组成,这些泵安装在底板基座上,地板基座上同时安装有控制柜和所有必要设备。

Hydro Multi-B增压机组从控制的角度上可分为2类:

Hydro Multi-B ES系统---使用1台集成变频的CME泵,其余为工频CM泵。

Hydro Multi-B E系统---所有水泵均为变频CME泵。

两种类型的水泵启动、停止及转速均受控制器集中控制,可按需水量调节,从而完成高效率的供水,并对水泵和管网提供保护。

应用范围

  • 办公楼
  • 学校
  • 旅馆
  • 公寓楼
  • 灌溉系统
  • 工业
  • 市政供水系统

特点与益处

操作简单的供水系统

Hydro Multi-B专注于为用户提供界面友好,操作简单的供水系统,任何人都能操作和监控整个系统。

紧凑的设计

Hydro Multi-B精心选择牢固可靠的紧凑部件,使得系统在占地面积上非常具有竞争力。

整机、设置、运行

Hydro Multi-B可使用户享受到作为整机购买的一大优势:单一供应商格兰富将对系统整机全面负责。Hydro Multi-B在出厂前即逐台完整的进行过测试,所以用户得到的是测试过的完整系统,用户只需将其安装到管理系统,供电、简单设置后即可投入运行.

  • 优势
  • 操作简单
  • 高效
  • 维护简便




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 可靠
  • 高效
  • 维护简便
样本

样本

 

Hydro Multi B 增压供水设备宣传册

Hydro Multi B 增压供水设备宣传册


服务
安装

安装

该产品可安装于多个格兰富产品协作运行的大型解决方案中。 为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。

下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果某系统中有两个或更多格兰富产品共同运行,如在增压或废水系统中
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。

 

建议使用的备件

尽管格兰富致力于为客户提供泵的优质解决方案,但在经过长期运行后,产品难免会存在一定程度的磨损。如果泵不能长时间停机,或者泵安装在交通不便的偏远地区,建议客户建立必要的备件库存以备不时之需。

请联系您所在地区的格兰富公司,了解针对您使用的格兰富产品的推荐备件或服务组件的相关信息。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

优化

格兰富针对现有泵系统提供效率分析,针对如何提高能效提供建议,从而降低运行成本。

提高现有系统的效率

对当前泵系统进行效率分析可以提高能效,降低运行过程中的费用。 进行效率分析有助于提供增加能效的建议,显示如何节约成本。

为评估泵系统的效率,格兰富提供下列各级别的分析:

  • 检查水泵安装基础


根据泵的铭牌数据进行基本评估,比较其性能提供新的、高效的技术和材料在水泵上。

  • 泵效率的快速检测


测量泵的压力和功耗,单位为 kWh。 根据现有泵数据和测量结果评估流量。

提高泵工作效率的建议可能包括:电机速度控制改进、电机性能升级、不同尺寸管道、安装控制器,包括签署常规维护保养协议。

完成泵节能

效率分析是格兰富关于泵节能做的第一步,诊断工具用来检查泵系统使用能耗是否经过优化,从而确保降低运行成本。查看“替换分析”,了解格兰富泵节能的详细信息。

服务协议

格兰富维修协议确保您的泵系统持续、高效运行,使您每天24小时在全球各地都可以访问格兰富服务中心和授权服务伙伴。

相对于治理问题,预防问题的性价比更高。

您采购泵后,当然希望它能高效、可靠运行。 与格兰富签订服务协议将使您更省心。 还具有良好的经济效益,因为维修仅收取公司成本,您可以享受大量折扣。

您只需选择不同的服务计划来适应您的需要,然后一切安排和维修保养工作交由我们处理,避免您出现停工期。 针对所有泵,我们提供三种不同的服务协议:

  • 基本型
  • 扩展型
  • 全能型


无论您选择哪种协议,我们训练有素的技术人员将在任何时候会为您的设备提供服务。

具性价比的选择

精心维护可以使泵能耗降低50%。 还需注意到:多泵联动工作时,某个泵一旦出现故障,将影响到其他泵的正常工作。 格兰富服务协议使泵的总运行成本降低。 我们对所有产品在使用周期内的成本进行精心计算,从而对每种产品的使用成本了如指掌。

签署服务协议,由我们训练有素的服务工程师对您的泵进行检修,避免产生意外费用。 对泵进行常规维修和维护可以确保泵保持出色的运行效果。

维修维护

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

对您现有的泵系统进行维修和保养。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件