JP Booster

概述

概述

JP 泵是自吸式单级离心泵,带有轴吸端和径向排口,接口尺寸

G 1 或 Rp 1。 该泵内置带导叶的喷射器,可以优化自吸性能。

JP 泵有两种不同材料版本。

材料A: 盖板、电机底座和底板一体成型。 手柄呈十字形安装。 两种元件均由合成材料了制造。

材料B: 不锈钢盖板、铝电机基座和不锈钢基板及所有分离部件。

强大的设计使该泵适用于固定安装。 定制的合成材料把手纵向安装。

该泵联结到到可适应泵性能的特制的格兰富风冷异步电机。单相电机有内置热开关。三相电机需要外部电机保护。

应用范围

格兰富 JP 射流泵小巧便携,使用寿命久,使用时几乎不会出现任何故障,适用于家庭水供应和传输、园艺和业余爱好应用、农业、园艺和各种小型服务行业。

与压力控制装置或水箱联合使用时,JP 泵是小型水供应系统的不二选择。

特点与益处

  • 自吸
  • 即便液体中混入部分空气时,也能稳定工作
  • 小型供水系统的理想选择
  • 紧凑便携




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 自吸
  • 集成喷射器
  • 紧凑便携
样本

样本

 

案例

案例

服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,对泵的安装位置提供合理建议
  • 为维持正常操作对泵安装位置提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线。

 

请联系当地格兰富公司,以获取新产品安装的全面支持。

试运行

为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果某系统中有两个或更多格兰富产品共同运行,如在增压或废水系统中。
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

 

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。

建议使用的备件

尽管格兰富致力于为客户提供泵的优质解决方案,但在经过长期运行后,产品难免会存在一定程度的磨损。如果泵不能长时间停机,或者泵安装在交通不便的偏远地区,建议客户建立必要的备件库存以备不时之需。

请联系您所在地区的格兰富公司,了解针对您使用的格兰富产品的推荐备件或服务组件的相关信息。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

服务协议

格兰富维修协议确保您的泵系统持续、高效运行,使您每天24小时在全球各地都可以访问格兰富服务中心和授权服务伙伴。

相对于治理问题,预防问题的性价比更高。

您采购泵后,当然希望它能高效、可靠运行。 与格兰富签订服务协议将使您更省心。 还具有良好的经济效益,因为维修仅收取公司成本,您可以享受大量折扣。

您只需选择不同的服务计划来适应您的需要,然后一切安排和维修保养工作交由我们处理,避免您出现停工期。 针对所有泵,我们提供三种不同的服务协议:

  • 基本型
  • 扩展型
  • 全能型

 

无论您选择哪种协议,我们训练有素的技术人员将在任何时候会为您的设备提供服务。

具备性价比的选择

精心维护可以使泵能耗降低50%。 还需注意到:多泵联动工作时,某个泵一旦出现故障,将影响到其他泵的正常工作。 格兰富服务协议使泵的总运行成本降低。 我们对所有产品在使用周期内的成本进行精心计算,从而对每种产品的使用成本了如指掌。

签署服务协议,由我们训练有素的服务工程师对您的泵进行检修,避免产生意外费用。 对泵进行常规维修和维护可以确保泵保持出色运行效果。

维修维护

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

对您现有的泵系统进行维修和保养。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

格兰富泵审计(Pump Audit )用于替换方案分析。 该诊断工具对您的设备、系统能源效率、泵解决方案总生命周期成本等因素进行综合分析。 并对替换方案以及预计的投资回报时间,给出详细的建议。
让我们的泵审计Pump Audit 告诉您如何节约能源成本。

格兰富 Pump Audit 对您的泵系统进行全面检查。 该工具对您所安装的泵在一定时期内的流量、压力、吸收功率和整体效率进行测量,并指出如采用更高效的泵和电机后,可以节约多少能量。

该过程开始后,Pump Audit 团队将走访调查您的设备、倾听您对泵的需求说明,努力确保实现完美效果。 接着就是对设备进行现场检验。 包括检查使用环境、泵、阀门和轮廓图。

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品和用以选择适合您的应用的筛选程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

“负责”是格兰富核心价值观之一。 确保我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高,这是我们义不容辞的责任。 这种方式下,备用件和替换套件、保养维修等内容均在开发阶段定义。
量身定制的服务、在线订单、快速响应配送中心等确保随时可以满足客户需求。

建议使用的备件
清单列出现场维修泵所需备用的零部件。这些建议可以通过WebCAPS查询工具按产品查找。

特制的服务套件
维修套件包括执行特定维护或维修任务时需要的所有对象,包括拆卸、替换和重新安装的说明书。

24 小时零配件发货服务
为免除您的等待、不影响到您的使用,我们还备存了泵的关键零部件。 这可以确保随时能满足您的需要。

10 年保证
我们保证:今天您购买任何格兰富泵,这些水泵的常规备件在未来至少10年仍是可提供的。

 

在线服务工具
可以随时随地通过联网电脑访问我们的在线工具WebCAPS。 提供泵维修维护时,所有技术文档和信息在任何时候都可信手拈来。

  • 维修说明书
  • 维护维修分步视频
  • 交互式分解图
  • 剖面图