LIFTAWAY

概述

概述

格兰富 LIFTAWAY 提升站结构紧凑,适用于排送中水。 该提升站含有一个水箱,以及安装排污泵和控制自动启停的液位开关所需要的所有料件。其内置排污泵安装便利, 水箱的左侧或右侧均设有排水接口。 水箱可以进行落地式或挂壁式安装,可连接至多种卫生器具。

附加转接头使得该提升站可以与洗衣机和洗碗机相连使用。水箱的透气通风口配有活性炭过滤器。

应用范围

LIFTAWAY 往往用于无法通过重力效应达到自我排放的场合,例如排送来自于带有浴室的地下室,洗衣房,按摩室等场所的地漏、洗手池、洗碗机等卫生器具的不含有固体颗粒物的中水。无斜坡直连下水道的地面排水管、洗脸盆、洗衣机、洗碗机等排出的不含固体杂志的废水。LIFTAWAY 还可以安装在远离排水系统的场合,如经过翻修的阁楼。

特点与益处

  • 配备了可伸缩部件,便于轻松调节高度,可延伸至200毫米
  • 安装灵活便利
  • 可翻转的金属盖 —— 一侧为防滑面,另一侧为陶瓷构面
  • 设计紧凑,外表面便于清洗
  • 水箱的左右两侧均提供排水接口
  • 落地式或挂壁式安装
  • 水箱配有活性炭通风过滤器和内置式溢流保护装置
  • 含止回阀和洗衣机排水转接头
  • 气密性非常好的端盖




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 两侧均可连接的出口接头
  • 含所有安装材料
  • 套管便于轻松调节高度
服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,就泵的物理定位提供合理建议
  • 就维持合理操作对泵的物理定位提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线。

 

请联系当地格兰富公司,获取安装的全面支持。

建议使用的备件

尽管格兰富致力于为客户提供泵的优质解决方案,但在经过长期运行后,产品难免会存在一定程度的磨损。如果泵不能长时间停机,或者泵安装在交通不便的偏远地区,建议客户建立必要的备件库存以备不时之需。

请联系您所在地区的格兰富公司,了解针对您使用的格兰富产品的推荐备件或服务组件的相关信息。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

服务协议

格兰富维修协议确保您的泵系统持续、高效运行,使您每天24小时在全球各地都可以访问格兰富服务中心和授权服务伙伴。

相对于治理问题,预防问题的性价比更高。

您采购泵后,当然希望它能高效、可靠运行。与格兰富签订服务协议将使您更省心。 还具有良好的经济效益,因为维修仅收取公司成本,您可以享受大量折扣。

我们定期上门维护,防止出现停机。
我们安排经过专业培训的员工进行维护。

具备性价比的选择

精心维护可以使泵能耗降低50%。 还需注意到:多泵联动工作时,某个泵一旦出现故障,将影响到其他泵的正常工作。 格兰富服务协议使泵的总运行成本降低。 我们对所有产品在使用周期内的成本进行精心计算,从而对每种产品的使用成本了如指掌。

签署服务协议,由我们训练有素的服务工程师对您的泵进行检修,避免产生意外费用。 对泵进行常规维修和维护可以确保泵保持出色运行效果。

维修维护

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,并提供长期运行节约费用的建议。

对您现有的泵系统进行维修和保养。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。 格兰富泵审查(Pump Audit )属于替换分析方案。 该诊断工具对您的设备、系统能源效率、泵解决方案总生命周期成本等因素进行全面考虑。 该过程针对部件更换,包括预计的投资回报时间,给出详细建议。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

格兰富泵审计(Pump Audit )用于替换方案分析。 该诊断工具对您的设备、系统能源效率、泵解决方案总生命周期成本等因素进行综合分析。 并对替换方案以及预计的投资回报时间,给出详细的建议。
让我们的泵审计Pump Audit 告诉您如何节约能源成本。

格兰富 Pump Audit 对您的泵系统进行全面检查。 该工具对您所安装的泵在一定时期内的流量、压力、吸收功率和整体效率进行测量,并指出如采用更高效的泵和电机后,可以节约多少能量。

该过程开始后,Pump Audit 团队将走访调查您的设备、倾听您对泵的需求说明,努力确保实现出色效果。 接着就是对设备进行现场检验。 包括检查使用环境、泵、阀门和轮廓图。

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品目录以及用以选择适合您应用的泵的选型程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

备件
“负责”是格兰富核心价值观之一。 确保我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高,这是我们义不容辞的责任。 这种方式下,备用件和替换套件、保养维修等内容均在开发阶段定义。
量身定制的服务、在线订单、快速响应配送中心等确保随时可以满足客户需求。

建议使用的备件

清单列出现场维修泵所需备用的零部件。 这些建议可以通过WebCAPS查询工具按产品查找。

特制的服务套件

维修套件包括执行特定维护或维修任务时需要的所有对象,包括拆卸、替换和重新安装的说明书。

24 小时零配件发货服务

为免除您的等待、不影响到您的使用,我们还备存了泵的关键零部件。 这可以确保随时能满足您的需要。

10 年保证

我们保证:今天您购买任何格兰富泵,这些水泵的常规备件在未来至少10年仍是可提供的。

在线服务工具

可以随时随地通过联网电脑访问我们的在线工具WebCAPS。 提供泵维修维护时,所有技术文档和信息在任何时候都可信手拈来。

  • 维修说明书
  • 维护维修分步视频
  • 交互式分解图
  • 截面图